テストリード細ピンアダプタのレビュー

平均満足度 3.75 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
テストリード細ピンアダプタ 三和電気計器
三和電気計器
1,698 / 税込 1,868
テストリード先端部に接続するアダプタです。 先端ピンは細ピン (Φ0.7mm 形状記憶合金)対応しています。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-26
用途:
機械製作時の導通確認

思ったより先が柔らかく、私の作業には向いていませんでした。

有限会社アスコ通信特機 様2023-12-07
用途:
狭い場所の測定
対象商品:
20014733

先を曲げて狭い場所の測定ができます。
曲げた後はライターで温めると一瞬で元に戻ります。
強度はそれなりにあると思いますがもう少し太い方が力が入れられると思います。

2023-11-01
用途:
電子部品のテストに
対象商品:
20014733

使用しているテスターの標準品では計測しにくい孔の大きさがあり困る場合がありましたが、
これは便利でした。 ある程度柔軟性もあり、使用しやすいと思います。

2023-08-23
用途:
メンテ、計測作業
対象商品:
20014733

細い所の計測作業に重宝してます。
曲げた後、そんな馬鹿なと思いましたが、ドライヤーで加熱すると綺麗に戻りました。
技術の進歩に驚くばかりです。

3人が参考にしています
2021-02-26
用途:
クルマのカプラーに使用
対象商品:
20014733

カプラー端子にて測定する場合にもってこいの商品です。材質は硬針ではなく柔軟性があります。悪く言えば曲がってしまう、でしょうか。発送時の梱包が良くなく届いた時には曲がっていました。手で簡単に戻せますので問題はないです。

1人が参考にしています
2021-04-26
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
20014733

手持ちのテスターにはぴったしフィットして着脱も簡単で満足しています。
ただ機種が違うと差し込めないので、ソケット部を工夫して頂ければ、なお良いかと思います。

2020-10-09
用途:
コネクタの導通確認
対象商品:
20014733

現場でメスコネクタの状態確認(接点抵抗・電圧測定)に使用しています。細長いので大き目なコネクタにも使用できて重宝しています。
細ピンが柔らかいので取扱いが大変です。縫い針くらい固かったら大満足でした。

1人が参考にしています
株式会社ユピテル 様2020-09-11
用途:
車の電装品取り付け
対象商品:
20014733

先端の形状記憶合金が使いやすい測定損じがない端子隙間に入れやすい。

1人が参考にしています
2020-07-15
用途:
バイクのメンテナンスで使用
対象商品:
20014733

ピン先にもう少し腰がある方が使いやすいと思います。
意外と柔らかいです。

2019-04-16
用途:
機械のメンテンス
対象商品:
20014733

商品到着時、針が曲がっていました。使用前にある程度まっすぐにできたので、使えてますが、商品の材質上しょうがないのかなと思って使ってます。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

本製品は形状記憶合金のため、もし曲がってても(不可抗力)ライターなどで軽くあぶれば真っ直ぐに戻ります。

2017-03-19
用途:
自動車整備
対象商品:
20014733

細ピンが柔らかい素材でした。針のように硬いピンが希望でしたが、これはこれで使用用途がありそうです。

2017-01-27
用途:
表面実装電子部品等の測定
対象商品:
20014733

新品未開封で細ピン自体が2個とも曲がっていました。
梱包にも気をつけて欲しいけど、保護カバーが付いていればなお良かった。
曲がっているのを元に戻す(更に曲げる)事は止めておきます。
曲がる度に直していたら(更に曲げていたら)、すぐに折れてしまいます。
材質に硬質金属を使って欲しかったです。
そして、細ピンアダプタ自体に0.4Ω以上(2個で)の抵抗があるので、銅や金・銀メッキなどの処理をして抵抗値を極力下げて欲しかったです。
ピン自体が結構細い(Φ0.7mm)ので、その分抵抗値が上がります。
こんな事なら、注文コード:22449315 日置電機(HIOKI) コンタクトピン のように、保護カバーが付いているのを買うべきでした。
ただし、この商品のピンの太さなどの情報が一切記載していないので、MonotaROのせいで商品選びをミスったと思っています。
日置電機(HIOKI) コンタクトピン の太さが1.0mm以下だったらこっちを買っていたでしょう。
ちょっといじってみたら、テストリード細ピンアダプタの先端部分は、Φ2.0mmの所がM2ねじで外せます。
銅の丸棒とM2ダイスと加工用電動工具があれば、先端部分の作り直しが可能です。
カバーと交換用先端ピンを自作しようと思います。
金鍍金が出来るならステンレスやピアノ線・鉄鋼で先端ピンを作りたい所です。
カバーを作るに当たって、アクリル丸パイプでちょうど良いサイズが家にありました。
自作する場合、丸棒か丸パイプの外径Φ7~10mmの物がちょうど良いと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
初期不良につき交換させていただきます。
尚、商品情報につきましてはメーカーの情報に基づいて表示させていただいております。
何卒ご了承のほどお願い申し上げます。