RJ-45コネクタ(単線用・ロードバー付)のレビュー

平均満足度 5.00 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
RJ-45コネクタ(単線用・ロードバー付) サンワサプライ
サンワサプライ
989 / 税込 1,088
自作用RJ-45コネクタです。 単線用です。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-19
用途:
ネットワーク構築

今回この商品を初めて使用しましたが、施工後の見た目の綺麗さや結線間違いを事前に確認できることが良かったです。

オーケー電子システム 様2023-02-05
用途:
LANケーブル工事
対象商品:
20106162

ロードバーによりケーブルの接続間違いが圧着前に確認できるのでとても良い。

ミツシロ建装 様2020-03-09
用途:
ラン配線の自作で現状に合わせ配線長さが決定でき大変重宝しました。
対象商品:
20106178

ロードバーが有り線の配列が確認でき慣れないわたしでも簡単に楽に接続できましたら

2人が参考にしています
2018-10-13
用途:
LAN環境周りの取り回しを良くするため、程よい長さに作り変えた。
対象商品:
20106162

ロードバー付は作成が簡単で失敗が少なく作れて良かった。

2018-02-18
用途:
ネットワーク工事コネクター接続
対象商品:
20106178

ロードバーが付属しているので作業効率と結線の確実性が向上します。

2017-11-03
用途:
配線作業
対象商品:
20106162

ロードバー付で先に線を並べて固定できるので差し込みのイライラがありません。製作時間も大幅に短縮でき、一気に70本位作りましたが不良もなかったので、コストが高い分は十分回収できたと思います。

1人が参考にしています
2017-03-23
用途:
LAN工事
対象商品:
20106178

パッチコードの作成で使用。ロードバーのおかげで、作業が楽になりました。

1人が参考にしています
2016-12-07
用途:
設備整備に使用
対象商品:
20106178

ロバート付で安価に購入できました。
使用しやすく普通の物より丈夫です。

1人が参考にしています