高収縮チューブ 4:1のレビュー
- 用途:
- バイクに
- 対象商品:
- 20370525
試しに買ってみましたがこれいいですね。中から接着剤みたいなものが溶け出しチューブをしっかり固定してくれます。もう少し安くてバリエーションがあれば言うことなしです。
- 用途:
- 釣り仕掛け
- 対象商品:
- 20370534
釣り仕掛けに多用しています。本商品の高収縮率と接着剤着きというところが◎です。更に薄肉仕様があれば文句なしなのですが…。今後に期待し★★★★とします。
- 用途:
- 外装が破損したケーブルの修理
- 対象商品:
- 20370525
高熱収縮ということで確かにきちんと収縮してくれるが,収縮後のチューブが(通常の熱収縮チューブに比べて)硬い。硬いカバーが必要な場合には良いかも。今回はケーブル補修の目的で使ったが,カバー部と非カバー部の境界に応力が集中しそうなので別の手当が必要と考えている。可能であれば,収縮後の硬さがもう少し柔らかい方が使える場所が広がって良いと思う。
- 用途:
- USBケーブル根本の補強
- 対象商品:
- 20370543
収縮比3:1とし、内部にノリ付き、として売った方がよいのでは?収縮後2.4とあるが4にしかならない。それと、レビューを見て予想できたことだが内部に何かがあり密着するのでこれは良い。USBケーブル断線修理後絶縁テープよりかっこよさそうなこれを使用。ケーブルφ2.5なので最適と思ったが隙間だらけ。試しに切れ端単体で設定値380℃熱風で表面の爛れにも関わらず徹底的に収縮させてみたけどやっぱり4くらいにしかならない。収縮後の値は期待値として3:1のものと覚悟して購入した方がいいかも。最小にすると肉厚が1mm弱になるので肉厚チューブとして使うのもありかもしれない、硬いけど。
- 用途:
- 電気コードの被覆や、金属材料の被覆
- 対象商品:
- 20370534
流石に、 1/4くらいに高収縮させると、
分厚くなり、また内側がベトベトとして使い勝手が良いとは言えない。
難しいとは思うが、もう少しサラッとした仕上がりだとさらに良いと思う。
これ一本で様々な大きさに対応しようと思ったが、少し都合が良すぎたか。
何種類か用意した方が現実的。
- 用途:
- 釣具に使用
- 対象商品:
- 20370525
補修などで糸を巻いた後に使用した。よく締まってよいが締まりすぎて下の補修糸の状態もよくわかる。もう少し厚みが欲しかった。
- 用途:
- RCカーのドライブシャフト防塵
- 対象商品:
- 20370543
今までドライヤーの熱で十分収縮できたが、さすがに高収縮タイプでは無理だったようです。たまたま手元にあったマイクロトーチで縮んでくれたのでよかったです。
- 用途:
- イグニッションコイルの防水
- 対象商品:
- 20370552
最初に付いていた防水ゴムがボロボロになったため代替え品として使用しました。1/4と縮小幅が大きいのでイグニッションコイル側とケーブルの部分の径の差も埋まりました。実際は60mmくらいしか使用しなかったのですが販売量が500mm×4本と多すぎました。1本500円くらいで売っていただけると助かります。
- 用途:
- 旧車のハーネス作成
安いのでガンガン使ってます
収縮率が大きいのでコルゲートチューブの末端処理に重宝してます
コツは過剰に加熱しないでジワジワ温めること、でしょうか
- 用途:
- 自動車配線のチューブ端面処理
- 対象商品:
- 20370534
自動車配線にコルゲートチューブを使っています。これの端面処理に使用しています。ハーネステープ処理から総て此のチューブに変えました。仕上がりが良くハーネステープのようにネバネバしない。
- 用途:
- 電気配線ケーブルの保護
- 対象商品:
- 20370543
当、社では、ケーブル切断端に保護 また、コネクター配線端末に使用。
テープ処理では汚いので、被せ保護処理をします。収縮率が高いこの種の物がとても、助かる。改善点は価格がもう少し安ければ良いのですが。
- 用途:
- ケーブル加工時の保護
- 対象商品:
- 20370525
価格が安い割に品質はよいかと感じました。
収縮率も通常使用している熱収縮チューブと異なり、表記通りの収縮でした。
- 用途:
- 純正ライトニングケーブルの補強に使いました
- 対象商品:
- 20370543
iPhoneに添付されている標準のライトニングケーブルはしばらく使っているとライトニングコネクターの根本近くの被覆が破れて、断線して使えなくなります。
自分のケーブルも被覆に穴が開いてきたので、これで補修してみました。
収縮後、チューブが固いですね。ケーブルの取り回しが悪くなりました。
微妙です。
- 用途:
- 車、バイクの配線加工に
- 対象商品:
- 20370525
車やバイクの配線を加工する際に、ビニールテープで後処理をすると、経年変化で外れてきたり、粘着面が汚くなったりする。熱収縮チューブなら見た目もスッキリしてよろしい。特にこの高収縮チューブの場合、結線の太くなった部分にも対応するし、収縮率が高いので、1mmちょっとの配線にもちゃんと着いてくれる。欠点は量が多すぎるので、個人利用では使い切れない点だろう。