ウルトラメタルローラー4のレビュー
- 用途:
- 配管の多い場所の除草
配管の多い所を刈ったり広いところを刈ったりしています。
チップソーでは、かなり危険な場所なのでナイロンカッターを使いますが、一番使いやすいです。
広い場所の除草では、チップソーより細かく刈れて、回収時も少なくなります。
とにかく仕上がりが綺麗です。
- 用途:
- 管理物件の草刈
- 対象商品:
- 20364392
ナイロンコードが短くなった時に、ウルトラメタルローラー4の頭をたたくと自動でナイロンコードが出てくるので、使い勝手が良い。
- 用途:
- 住宅周辺の草刈り
- 対象商品:
- 20364392
迅速な送付で大変助かりました。他店舗と比べ品揃えの豊富さその上、料金的にも安いと思います。ありがとうございました。
- 用途:
- 壁きわの除草作業に購入
- 対象商品:
- 20364392
これまで 除草作業に チップソウしか持っておらず 壁際の除草作業ができないため
ナイロンコード製を 購入。タップ式に興味があり、電動充電式にも使える本製品を選定。
使用してみると 以外にも 際や 道路の縁石など 除草できます。そのかわり
左側で使用すると 自分の方に 小石等 飛んできますので フェースガードや
エプロンが 必須となり 今後 予備コードも含め 購入予定。大型ガードも
追加します。
- 用途:
- 草刈り
- 対象商品:
- 20364392
短い雑草を刈るときには良いと思います。ただし、狭い敷地だと小石や土などを跳ねてしまうので近隣の建物や車に当たるか注意が必要です。★
- 用途:
- 草刈り
- 対象商品:
- 20364392
使用条件は、田舎で家庭菜園だが趣味で他人の農地迄の使用。
結果は、この手の自動・振り出し系はどれも永く使えないと判断した。
まず、購入単価を高めてもストレスなくナイロンコードが出ることは無い。
何らかの原因でエンジンを止める作業は必ず起こる。
場合によっては、草刈り機本体より先に、ギヤボックスとの接地面が熱でやられる。
- 用途:
- 自宅回り及び耕作地の周辺草刈り
- 対象商品:
- 20364392
とても使いやすい商品です。具体的にはハンマー式でコードを供給しますが必要な時にきちんとコードを出すことが出来る点(他メーカーのもの何点か使用していますが勝手にコードが供給されたりすることが多い)が気に入ってます。それとボビンのヘッドが摩耗したときに変更できる点がよいと思います。
- 用途:
- 耐久性が無い
この商品 1時間程度使用していて、突然分解して宙を飛んだ。
マキタ製ではあるが非常に残念。
草刈り真っ最中の時期、ウルトラシリーズでは無いものを物色中です。
- 用途:
- 除草作業時
- 対象商品:
- 20364392
これは便利です。いつも使っています。メンテナンスのコツは、中のボビンが回転しやすいよう、シリコンスプレーを使用することです。
- 用途:
- 雑草の刈り取り
- 対象商品:
- 20364392
ウルトラオート4に比べて薄くて頑丈にはなっているが、取り外しが面倒になっている。
改善を希望します。
- 用途:
- 草刈り作業
- 対象商品:
- 20364392
マキタのタップ式をずっと愛用しています。通常タイプはプラスチックなので耐久性にかけるので、最近はこちらを使っています。お値打ちで購入できて満足です。
- 用途:
- 草刈りに使用したかった。
- 対象商品:
- 20364392
残念ながら、マキタの草刈機なのですが うちのには取付出来ませんでした。全機種と書いてあったのに・・・ 残念です。
この度は大変申し訳ございません。
マキタ製のエンジン刈払機全機種・充電式草刈機には一部を除き適合しますが、
他社製品にはご使用頂けません。
誠に恐れ入りますが、返品ご希望の場合は、弊社問合せ窓口までご連絡をお願い致します。
- 用途:
- 草刈
- 対象商品:
- 20364392
叩き出しの地面に接する部分が金属製のものを探しておりました。軽量化よりも耐久性を重視し、今回の購入です。周りのプラスチック部分の磨耗も含め、もう少し耐久性を考えて欲しいです。
- 用途:
- 雑草の草刈り
- 対象商品:
- 20364392
地面をたたく部分が金属になって、耐久性が上がったか。。。?たたいても紐の出が悪いようですが、慣れも有るかも知れません。