楽巻きナイロンコードカッタのレビュー
- 用途:
- 田の畔など
2サイクル23CC程度の草刈り機で、鮫刃2.7を使用して作業しました。
取り付けでカバーの取り外しが癖があって、困るほどではないですが、最初は手間どうかもしれません。
付属のナイロンコードを外して巻いてみましたが、特に問題なくとてもスムーズにできました。
作業中にトラブルになることもなく、最後まで給油のみで行うことができました。
たたき出すと、3㎝強 ぐらい出てるような感じでした(体感です)
非常に良い買い物をしたと思ってます。
- 用途:
- 草刈り
- 対象商品:
- 20364408
非常に満足です。途中でひもが出なくなることもなく最後までストレスなく使えます。また、ひもをセットするときもふたをまくる必要もなく簡単にセットできます。今までいろいろなコードカッタを使いましたが、これが一番いいです。
- 用途:
- 施設周りの草刈り
- 対象商品:
- 20364408
マキタの4サイクル仮払い機にセットして使っています。草刈りに長けた作業員からの要望で安心できるマキタの製品にしました。メンテナンスも簡単です。ナイロンコードはモクバ印です。
- 用途:
- 山林と果樹園の下草刈り
- 対象商品:
- 20364408
以前、分解してボビンにコードを巻き付けるタイプのカッターを使用していました。山林斜面でコードの交換が必要になり、分解した時に底面のキャップが転がりおちて探すのに苦労したことがあります。このタイプは分解せずにコードの交換ができるので良いです。
- 用途:
- 畑や田んぼの畔草刈り
- 対象商品:
- 20364408
なかなかの使い勝手だが、高回転高負荷で下側のカバーが外れ中のコイルバネが飛んで無くなった。続けて3台コイルバネが無くなった。
下カバーのラッチも弱い。
コイルバネ単品で購入したい。
- 用途:
- 草刈り
- 対象商品:
- 20364408
説明書通りにナイロンコードを装填したのですが、作業しているとコードがどんどん出てきて作業がはかどりませんでした。装填方法が悪かったのかもしれませんが、2回行って2回とも同じ結果で、今は使っていません。
- 用途:
- 分解なしにナイロンコード交換できる
- 対象商品:
- 20364408
ナイロンコードの交換時にボビンを取り出すことなく、ナイロンコードの交換ができる優れもの。ヘッドのネジの取り付け穴が深いので、専用のナットがついてくる。同様のOEM品はあるが、専用工具が付いてくるのはマキタ製だけ。お勧めです。
- 用途:
- 草刈り機使用時
- 対象商品:
- 20364408
使っていた角型のナイロンコードを使いましたが
使用中出口あたりで良く切れました。
他のナイロンコードを試してみます。
- 用途:
- 自宅周辺の草払い・草刈り作業
- 対象商品:
- 20364408
1シーズン目は問題なかったが、翌年しばらく使って ナイロンコード交換時にバネが外れてなくなってしまった。毎年定期交換すべき商品。
- 用途:
- 除草作業に使用しています。
- 対象商品:
- 20364408
ナイロンコードが、継続的に出て作業効率よいと感じました。
作業中に下のキャップが外れ、スプリングがどこかに飛んでなくなってしまいました。キャップが外れてもスプリングが飛ばないようにしっかり固定した方が良いです。