コンビネーションレンチのレビュー

平均満足度 4.59 (109件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コンビネーションレンチ モノタロウ
モノタロウ
229 / 税込 252
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。 【用途】狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
109件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-12-19
用途:
バイクや農機具の整備
対象商品:
20361468

某チェーン店ブランドの6本1000円セットのうちの17ミリのスパナ部分が
なんとバックリ割れましたのでこちらで補充しました。大体似たようなコンセプトで
予想通り満足しています。しかし現在12ミリが設定されていないようなので
それを知っていたら買わなかったかもしれません。

2022-03-14
用途:
自動車の修理
対象商品:
20361443

この微妙な長さが欲しくて購入しました。
ばっちり作業をこなせました。思いのほか作りも悪くないと思います。

2022-03-27
用途:
車載用
対象商品:
20361452

商品自体は可もなく不可もなくです。
価格が安いので◎です。

有限会社 浅野板金 様2021-07-15
用途:
軽作業時
対象商品:
20361443

バッテリーターミナルの脱着やマフラーサイレンサーの脱着など、ちょっとした作業をするときに工具箱を開くのも面倒なので、10mmだけ購入しました。
お値段以上の品だと思います。ホームセンターのよくわからない工具を買うよりはこっちを選んだ方が無難だと思います。

2021-10-18
用途:
マフラーインナーサイレンサーの着脱
対象商品:
20361443

他のメーカー品を使用していましたが出先で時々忘れてくるので車載は値段が格段に安いこちらにしてみました。表面の仕上げ、精度等値段以上だと思います。

2021-07-07
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
20361468

結構加工精度が良いと感じました。値段も非常に低価格なので各サイズを揃えたいと思います。

2022-05-03
用途:
木工作業(ボルト・ナットで固定)
対象商品:
20361443

低価格でありがたい。
使用には全く問題なし。
他サイズを追加予定。

2021-04-21
用途:
ロードバイク
対象商品:
20361486

ホールド感がしっかり有ります。
高級な一流メーカー程では無いものの、格安メーカー程のグラ付きは無くしっかりホールドしてくれます。

2021-06-25
用途:
機械メンテナンスや取り付けに使用
対象商品:
20361486

とても安くて使いやすいのでとても良く買い足しました。

2021-03-24
用途:
一般作業時
対象商品:
20361452

どこにでもある工具。今回購入したものは13mmだが、13mmでは少しは安い方。性能は問題なし。

2020-11-14
用途:
ゴルフカートの整備

以前コンピネーションセット買いましたが10㍉紛失したので購入しました。強度使いやすさ良いです

2020-10-06
用途:
自転車のフリーハブ外し
対象商品:
20361486

長さが適当で、自転車のフリーハブを外すのに最適です。
重さも適当です。

2021-06-13
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
20361486

DIYレベルですので十分かと思われます。今後必要ならば別のバリエーションも購入します。

B.T.Nine 様2020-06-08
用途:
三菱 アイのオイル交換
対象商品:
20361486

ドレンボルトが24mmという大きいものが採用されていますので購入いたしました。ブランド品と遜色なく使用できました。価格が安いので助かります。

2人が参考にしています
2021-03-25
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
20361477

特殊なナットの為、このレンチは使えませんでした。安く購入でき、また別の機会に使います。

2020-09-12
用途:
空室清掃
対象商品:
20361468

口径14はよく使うの常備。エンドがまるいのもよい。
安くて助かります。

2020-06-28
用途:
車・バイクの整備
対象商品:
20361443

コンビレンチのセットを持っておりましたが、10mmだけ紛失してしまい、1本だけ試しに購入してみました。他の4本より造りがいい!安いけど、しっかりしています。使い心地も問題なし。モノタロウブランド侮るべからず。

2021-07-02
用途:
建機修理
対象商品:
20361443

使用感は全く問題ありません
使いやすいです
お値段も手頃で助かります

2020-06-02
用途:
触感
対象商品:
20361452

外車購入して必要となり購入、表面加工が心地よく気持ちいいです。

2020-08-03
用途:
マイカーのメインテナンスに。
対象商品:
20361443

材質よくリーズナブル、自分的には充分です。コスパいいですよ