クーラントデジマチックノギスのレビュー

平均満足度 4.70 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
クーラントデジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)
19,980 / 税込 21,978
ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)の防水機能の保護等級はIP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。また、全数エアリーク試験を実施していますので、安心してお使い頂けます。 スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。 ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。 オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しない状態が続いた場合は、LCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。 スライダを動かせば自動的に電源が入ります。 段差測定も可能です。 統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。 ICの低消費電流化により電池寿命5年に飛躍的に長くなりました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。 【用途】防水形絶対スケール内蔵デジタルノギス
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-26
用途:
各種測定用
対象商品:
20649685

安定のミツトヨです。製品は問題ありません。
モノタロウでも扱っているのはありがたいです

株式会社有利精工 様2023-05-30
用途:
測定
対象商品:
20649685

思っていたよりも早く測定器が入り助かりました。ありがとうございます

2021-08-25
用途:
製品の寸法測定
対象商品:
20649685

デジタル表示が大きい為、数値が読み取り易くとても良いです。

国立大学法人九州大学 様2021-02-25
用途:
各種計測
対象商品:
20649694

高級ノギスですが、野外での測定でも安心です。実質的には問題ないのですが、目盛りが10mm単位で振られており、せめて1mmの目盛りがあると直感的に便利なのですが。

吉田鉄工所 様2020-07-30
用途:
仕事で
対象商品:
20649676

以前からずっと使っています、
メモリの数字がでかくなり見やすいです。
以前使っていた物は壊れて0しか表示が出なくなりました!
ある程度使って何回か電池交換したらじみょうと考えていいと想いました。
寸法図るので新しいものは制度はとてもいいです。

1人が参考にしています
2018-03-02
用途:
製品の測定
対象商品:
20649676

以前使用していたものの画面の部分が割れてしまい急いで注文しました。直ぐに届いて助かりました。

2017-11-17
用途:
バネ製造業です。製品測定に使用。
対象商品:
20649685

ミツトヨ製品は他にも使っていますが、何年も使用しても精度のぶれも
なく(もちろん毎年公正はしています)安心して使えます。

1人が参考にしています
2017-01-24
用途:
計測
対象商品:
20649685

今までのは、水溶性切削油がかかると、デジタル表示がおかしくなることがありましたが、クーラントデジマチックギスは最高です

1人が参考にしています
岡崎製作所 様2017-07-16
用途:
旧タイプと一緒にNC加工中の製品のチェック
対象商品:
20649676

旧タイプと使い勝手も同じ、デザインが違うだけ?
電池ケースの二な開け閉めが面倒になった気がする。

2016-02-24
用途:
小型部品の寸法測定
対象商品:
20649676

有名メーカーの製品なので安心して購入できました。
動きがスムーズで扱い易いです。画面も大きくて良いですね。
そして見た目がカッコイイ、素晴らしい製品です。
製品名が「クーラントデジマチックギス」となっていますが、
正しくは「クーラントデジマチックノギス」ではないでしょうか?
確認をよろしくお願い致します。

2人が参考にしています