レガシー防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付のレビュー

平均満足度 3.65 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
レガシー防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 ブロードウォッチ
赤外線付防水カメラで屋外・夜間の撮影が可能 離れた場所での監視が可能 防犯カメラを初めて導入する方向きお試しセット
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
桑沢石油 様2020-05-21
用途:
防犯
対象商品:
20626892

価格の割によく映る。取り付けも簡単。簡易的には、十分。

2019-10-12
用途:
ガレージ入口監視
対象商品:
20626892

跳ね上げ式のガレージドアなので中から開ける時、外に人がいると危険なので監視用に設置しました。WiFi式だとパソコンかスマホが必要なので常時監視用に有線式を探していました。どこも数万円する中、コスパ最高です。顔までは判別出来ませんが明るく綺麗に写っています。夜は赤外線が赤く点灯しますが、カメラが5mくらい離れているので暗くてほとんど判別できません。2~3mにすれば良いのでしょう。日中用と割り切って使っています。

2019-10-16
用途:
屋外監視に使用
対象商品:
20626892

簡易接続では、解像度も良かったが、モニター画面が小さい。テレビ等に接続可能にして欲しい。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

2019-12-02
用途:
防犯目的に使用

配送も早く良かったのですが、ゴミですね。画質は値段相当だと思いますが、薄暗い夜に設置しましたが、赤外線は赤く光りますが映りません。次の朝に再度試した所、映ったのは30分だけでだんだんレンズが曇り映りませんね。返品だなと思いましたが、本体の故障を調べて送るとの事と、買った半分くらいは付け方悪いよとのメールが!悪人は休まず犯罪してるのに待ってられないので、返品も返金も断りました。もう買わね

2019-04-09
用途:
目の届かない場所の防犯用
対象商品:
20626892

金額も手ごろで、取付けも簡単でした。モニターがチョト小さいか?

2017-09-15
用途:
車両展示場のセキュリティ
対象商品:
20626892

リーズナブルな価格のため正直あまり期待していませんでしたが、設置してみると十分使用できるので驚きました(失礼)。カメラが防水設計というのもすごいです。

2人が参考にしています
ジーケーサービス 様2017-01-26
用途:
工場出入口の監視用
対象商品:
20626892

安価なのにとてもよく映ります。取り付けたばかりなので耐久性はまだ不明ですが。
2階の事務所に居ると外が見えず、業務後シャッターを閉めてから工場前で音がすると外が気になっていました。
軒下で雨がかからない場所に設置するので防水性にこだわりがなく、録画機能は不要でしたので安価なこの商品を買ってみたところ、私のニーズにバッチリ合いました!
カメラ側に電源が不要で、ケーブルを伸ばしたモニター側でカメラとモニターの両方の電源が取れるのがいいですね☆
私は付属のモニターを使わず、不要になった19インチテレビに繋いでモニターにしていますが、解像度も悪くないですね。
夜間は赤外線で綺麗に映りますし、カメラのレンズに赤外線の赤いLEDがぼんやり灯るのも防犯カメラ的な抑止力にいいと思います!

4人が参考にしています
2017-04-29
用途:
防犯
対象商品:
20626892

性能よい。入門用となっているから、耐久性がどうだかわかりませんが。これなら買いです。

有限会社 ヘアーブティックシルヴァー 様2019-08-03
用途:
防犯のモニター
対象商品:
20626892

値段の割に
カメラ &モニターとも満足でしたが電源ケーブルが不良で断線があり修理しました

新協建設工業株式会社 様2019-05-16
用途:
来客確認
対象商品:
20626892

値段相応と割り切れます。画質自体は悪くもなく良くもない。

2019-03-30
用途:
ブティックの万引き対策

以前はルームアイ2を使用、映像が映らなくなった為、安価なこちらで代用。
付属のモニターの映りは値段相応ですが、映像コードを分配させ、9インチのモニターに繋いだ所、以前と弱冠劣るものの、やや同程度の映りでした。

プランニング ニシジマ 様2019-01-18
用途:
自宅駐車場への来客確認用
対象商品:
20626892

画質が悪いですね価格で行けばこの程度だとは思ってましたが 無いよりはましです

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

株式会社BSG 様2018-01-04
用途:
設備の稼働量表示カウンターを50~60m離れ、常に移動する位置で表示させる。
対象商品:
20626892

当方の使用目的からするとワイヤレス方式がベストであるがモニター側の電源確保の問題〔価格〕から、今後にワイヤレス方式のシステムを確立するための足がかりとして問題点の確認の意味を含めて今回購入しました。
前置きが長くなりましたが結論は Good 価格のわりに非常に良いもの。
信号ケーブルを50m以上延長しても確認された問題はありせんでした。
なお、参考までに、外観・中身がほとんど同じで価格が3倍もするカメラも購入してテストしたがむしろこれより明らかに性能が悪いものだった。

2人が参考にしています
2017-01-12
用途:
賃貸住宅の防犯カメラとして設置
対象商品:
20626892

本体とセットで録画機能のハードディスクを販売して欲しいです。

1人が参考にしています
2017-09-01
用途:
機械の運転状況
対象商品:
20626892

機械から排出される製品にテスト的に購入しました。最初配線を繋いだ時に全くモニターに映らず焦りました。ケーブルの接触があまり良くないようです。カメラ、モニター湿度が高い所でも耐えられるようです。一部のアップには向いていませんが、全体を見渡すのには値段の割には良いです。後、3,4台リピートしようと思っています。

1人が参考にしています
2018-04-18
用途:
農作業の肥料散布
対象商品:
20626892

取扱い説明書により接続をしましたが、分かりにくく大変困りました。もっとカラー刷りで分かりやすい接続方法にしてほしい。

日和興業 様2018-01-25
用途:
玄関の防犯
対象商品:
20626892

カメラ自体は大変満足なんですがモニターが全く映らなかったです。

1人が参考にしています
2017-04-22
用途:
野外入り口
対象商品:
20626892

屋根がある野外入り口に使用する為に購入したのですが、夜になるとレンズの中が曇って細かい水滴が付いてしまう

2人が参考にしています
2017-03-25
用途:
工場の外の監視
対象商品:
20626892

安くて良く映ってます。モニターが少し小さいですが。

ITOH 様2016-10-12
用途:
監視カメラにて、来客チェックに使用してます。
対象商品:
20626892

説明文が分かりにくい。
セッティングに時間が掛かりました。