ディスクグラインダのレビュー

平均満足度 4.19 (150件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ディスクグラインダ モノタロウ
先端工具の砥石や刃物を換えることで、金属やコンクリートの研磨、切断と幅広く活躍するディスクグラインダーです。AC電源なので、安定したパワーを発揮します。ハンドルも付いてますので安定した作業が可能です。 【用途】金属のバリ取り・研磨・研削等。
150件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
松本貯水槽総合メンテナンス 様2021-03-10
用途:
FRPの慣らし…
対象商品:
20642922

そんなに回転数は要らないので安く購入。
シングルポリッシャーみたいに使いたいのでマジックアタッチメントを使い100mmのペーパーで慣らしました。
素早く慣らしが出来るし、削り過ぎないので重宝しそうです。

2021-01-30
用途:
撤去した建具の分断減容
対象商品:
20642922

機能的には必要にして十分です。値段を考慮するとこれ以上を望むことはありません。

2021-01-05
用途:
金属ラックの高さ調整に
対象商品:
20642922

収納用の金属ラックが高過ぎたため上部の張り出しを切断しました
2ミリ程度の鋼板でしたが余裕で切断できてます。
回転数調整があれば更に良いと思います。

大和電建株式会社 様2022-08-03
用途:
自動車整備作業
対象商品:
20642922

2年前位に購入しているが、ベアリングがダメになったのか、回転が遅くなってしまった為入れ替えた。

松葉バーベキュー 様2021-12-02
用途:
車両の整備
対象商品:
20642922

他社の物と変わらない。3台目の購入です。
又、購入したいと思います。

2021-03-13
用途:
鉄骨のサビ落としに使用
対象商品:
20642922

ディスクグラインダーは初めての購入です。
予想してい以上の重量感があります。
サビ落としをする際、腕がいたくならなければいいなぁ…と心配しているところです。
でも、充分なパワーがありますそうで、早く使ってみたい。

2021-01-04
用途:
自動車整備
対象商品:
20642922

薄物の切断,研磨に使用していますが必要にして充分,DIYでの作業では大満足です

有限会社 五建鉄工所 様2021-01-22
用途:
製品の仕上げ等
対象商品:
20642922

使い始めて2日目です。
ヘッド部のギアに当たりが出たらマシになるのかも知れませんが、少しうるさいです。
あと砥石を乗せる部品の精度が甘く、回転させると砥石がブレるので、日立のと交換しました。
もし次に買った時に改善されてたら嬉しいです。
胴は細いのですが、円形じゃなくてやや縦長の楕円形なので、慣れるまでは違和感があるでしょう。
耐久性は不明ですが、10年は使えるかな?
期待しています。

2人が参考にしています
2020-09-23
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
20642922

欲しい商品にモノタロウブランドがあると助かります。なにしろ安いので。

2022-08-20
用途:
塗膜研磨作業
対象商品:
20642922

非常に音がうるさい。また数回しか使用しておりませんが、本日使用時に回転数が遅く30秒程すると煙が発生。本体が高温になったので使用を中止しました。保障期間は過ぎている為、交換は出来ませんが危険なので次回購入する事は無いです。

2020-10-14
用途:
切削研磨等
対象商品:
20642922

ずーと以前に購入した物に比べ、価格も上がった分パワーもアップしている。
音は若干うるさくなったがパワーが上がった分、メーカー品と比べてもそんなに遜色なくなった。コードが細めだが柔らかく取り回しが良い。造りに華奢さを感じるが使い捨て感覚で使用するのでこれで良し。

2人が参考にしています
2021-10-22
用途:
コンクリートをはつるため購入
対象商品:
20642922

価格の割に良い製品だと思います。
これからのDIYに活用します。

巻渕商店 様2022-03-09
用途:
バイクのチェーンカットに使用しました。とても使いやすかったです。無事作業が終わりました。価格を考えるととても良い買い物でした。
対象商品:
20642922

価格を考えると良いと思いますが、もう少し静かだと良いと思います。

2020-07-11
用途:
モルタルを削る作業
対象商品:
20642922

DIYで購入しました。穴径が20mmのため20mm→15mmの修正ブッシュを別途購入しましたが、もともと同梱されていました。穴径のところに15mm(20mm→15mmの修正ブッシュ同梱)と記載あればよかったですが、ものも良くやすいので大満足です

6人が参考にしています
2022-03-01
用途:
金属加工時
対象商品:
20642922

商品は、シッカリしていて良いのですが、もう少し軽ければとおもいます。

2020-10-01
用途:
金属の切断、切削
対象商品:
20642922

取っ手が取り外せるので、狭い場所も使いやすい。安いので2台持ちで使い分けができる。

2020-08-02
用途:
金属やプラスチックの切断、研磨に使用。
対象商品:
20642922

金属類の切断にはかなり強力な切れ味があって、加工するのがとても楽です。
仕上げの研磨も好調にこなせました。

中村工業所 様2020-07-20
用途:
ステンレス研磨
対象商品:
20642922

捨てる気で買いましたが十分使えますチカラ有ります胴体も日本の細径より気持ち太いですが丸径ではないのでしっくり持てます問題は耐久性ですが1年間返品保証でしたので買ってみましたカーボンブラシはカバーをはずして交換します日本語取説あり

2人が参考にしています
池崎水産 様2020-08-01
用途:
塗装工事の下処理
対象商品:
20642922

グラインダーの代金が安いので使い捨ての気持ちで使って居ます。。

2020-07-28
用途:
金属の研磨
対象商品:
20642922

コストパフォーマンスは最高です。予備カーボンブラシが付属品にあることを知らずに、カーボンブラシも別に注文してしまいました。