- 用途:
- テスター
- 対象商品:
-
21007175
耐久性がアルカリ乾電池には劣りますが、この値段で利用できるので充分満足です。
- 用途:
- 計測器用
- 対象商品:
-
21007175
御社のサイトから他社製品を購入していましたが、こちらのほうが価格が安いので継続して購入しています。特に問題なく使っています。一番ありがたいのはばら売りをしてくれていることです。他社のサイトの9vマンガン乾電池は10個まとめ買いでしたので、必要な数量を購入できるのがいいと思います。
- 用途:
- 電気設備の検電・導通試験でのテスター用
- 対象商品:
-
21007175
テスター電源用として、アルカリ乾電池より液漏れの心配が無いと思いこのマンガンタイプを選びました。これからどの位持つか?そして液漏れしないか?は今後使用してからとなります。
- 用途:
- テスターに
- 対象商品:
-
21007175
デジタルテスターに使用していますが特に問題なく使用できています
- 用途:
- 測定機に使用
- 対象商品:
-
21007175
これまで、有名メーカーのアルカリ電池を使用していましたが、これで十分でした。
予備で工具箱に1個だけ常備しています。
- 用途:
- マルチメーター用
- 対象商品:
-
21007175
マルチメーターは、たまにしか使わないのでこれで十分。アルカリ電池買うぐらいなら予備をもう一個買った方がお財布優しい。
- 用途:
- テスター用
- 対象商品:
-
21007175
テスターにアルカリは要らない。無駄に高くて過剰スペックだ。モノタロウの電池は初めてだが、大丈夫だろうか?お試しで1個買い。
- 用途:
- テスター用
- 対象商品:
-
21007175
テスターで電圧の測定したりする事が多いので購入しました。普通使えてます。しかも安い。、
- 用途:
- 検電テスター・バッテリー交換時のメモリーバックアップ用
- 対象商品:
-
21007175
別名006Pの角型電池9V出力のタイプですね、以前は100均で2個1組で見かけましたが最近はアルカリ1個販売が多く、マンガンで充分な場合はこちらの方がコスパに優れています。ついで買いに丁度良いです。
- 用途:
- 防犯ブザー
- 対象商品:
-
21007175
まだ使用し始めたばかりでよくわかりませんが今の所問題なく使えています。
- 用途:
- ラジコンコントローラーの交換用
- 対象商品:
-
21007175
出力がそれほどいらない機器には十分使える。持ちは大満足。安いので気にせずがんがん使える。
- 用途:
- 転倒検知装置の電源として
- 対象商品:
-
21007175
常時通電しているので、マンガン電池の方が適している用途です。
箱買いして使用しています。
- 用途:
- 測定器の電池
- 対象商品:
-
21007175
使い続ける用途でない場合、ON-OFFが割とある場合はマンガン乾電池の方が良いと聞いた。当たり前だけど当初の性能は問題なし、半年後、1年後にどうか。
- 用途:
- 動作チェック用に
- 対象商品:
-
21007175
試作品等の動作チェック用に以前はダイソーの2本入り108円を使ってましたが、少し液漏れが起きるようなので、こちらを購入させて頂きました。
まったく問題ないですし、モノタロウのイラストも可愛イイですね。
(モノタロウの電池だとバレバレですが、、、(笑))
- 用途:
- 測定機器、テスター、メトロノーム
- 対象商品:
-
21007175
マンガンは液漏れしにくく電圧回復するので
短時間しか使わない低消費電力機器で使うと長持ちする
2人が参考にしています
- 用途:
- テスターの電池
- 対象商品:
-
21007175
良く電源切るのを忘れるので、あえて安価なマンガン電池で、
- 用途:
- 楽器やエフェクターの電源として
- 対象商品:
-
21007175
特に問題なく使えます。長持ちするかはまだ分かりません。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
-
21007175
作業に使うテスターに使用。
問題なく使用しています。
- 用途:
- テスターの電池に
- 対象商品:
-
21007175
パワーの必要ない機器には、安いマンガンでじゅうぶん。