フォークオイルシールのレビュー

平均満足度 4.39 (51件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フォークオイルシール アリート(ariete)
アリート(ariete)
1,798 / 税込 1,978
フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
51件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-14
用途:
車輌整備

週末しか乗りませんが交換後2ヶ月で漏れ始めました。現在は純正に交換して約1年漏れはありません。評価が良かったので残念ですが個体差、品質のバラつきでしょうか?

1人が参考にしています
長瀬一家 様2018-05-16
用途:
オートバイのフロントフォークoilシールに使用します
対象商品:
21040538

通常の社外品や純正品よりもゴムがしなやかでかなりのシール交換が得られると思う。
フリクションロスが発生して動きが渋くなるのではないかと心配しましたが専用のグリスが付属しておりスムーズな動きで安心しました。
日常のメンテナンスの為にグリスを別売りして欲しいと思いました。

1人が参考にしています
2018-05-26
用途:
フロントフォークのオイル漏れ修理
対象商品:
21040556

シール自体の品質も悪くなく、インナーチューブの動きもするする動きました。
シリコングリスも付属していたのでお得感がありました。

2018-10-28
用途:
バイクの修理
対象商品:
21040696

このブランドは純正部品より安いのでよく利用しています。今のところ問題なく使えております。

2018-01-17
用途:
オフロードバイクの修理
対象商品:
21040574

外車のためか、純正品はassyでの取り寄せになり、ムダに高く付きます。寸法やネット情報からこちらが該当するかと注文してみたところピッタリ。特に問題なく着きました。

2018-03-01
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
21040547

バイクのフロントフォークのオーバーホールの際に使用しました。
その後、漏れもなく品質に問題はありません。

2020-09-12
用途:
フォークオイル漏れ

耐久性を期待したが、23000kmで漏れ出した。距離判断はそれぞれだか、耐久性をうたっている以上期待ハズレか。

1人が参考にしています
D-Garage 様2018-12-23
用途:
RZ250 フロントフォークオーバーホール
対象商品:
21040608

ヤマハ純正で買うと2倍以上します。機能などは全く問題ないです。

2020-07-13
用途:
シール交換時

車種を指定しているにもかかわらず合いませんでした。
外した純正と比べてもサイズが違う。
結局メーカー純正を購入しました。
まったくの無駄になりました。
もう安いだけの海外品は買いません。

3人が参考にしています
オオクラ 様2020-01-21
用途:
CB250セニアのフロントフォークオイルシール交換
対象商品:
21040556

純正部品約1個分の値段で2個買える!リーズナブルな価格で品質も純正部品以上を謳っている。

2017-10-10
用途:
バイクのレストア
対象商品:
21040662

イタリアではメジャーなブランドです。価格も安く、信頼できます。取り付けもなんの問題もありませんでした。

2017-09-13
用途:
フォークメンテナンス
対象商品:
21040678

HONDA車のフォークOHに使用しました。
ダストシールが不要な場合は特に純正のと比較で安上がりなのでよく使用しています。

性能(耐久性)も十分に満足です。

2019-11-24
用途:
Vmaxのフロントフォークに使用
対象商品:
21040732

交換した直後からオイルが滲んでいましたが、日々悪化していきました。最初から純正を使用すればよかった。

2人が参考にしています
事務用品の店イイダ 様2017-07-31
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
21040678

まだ替えて2ヶ月なので寿命について何もありませんが純正と同じように使えるのでよいと思います。
ただ必ずシール潤滑剤を塗った方が長持ちするなというような感触が潤滑剤がなくなるとします。

とみづか接骨院 様2017-05-22
用途:
ドゥカッティのフロントフォークシール交換
対象商品:
21040644

旧車のドカティXL350パンタのマルゾッキ製フロントフォークのオイルシールを交換しました。マルゾッキはフォーク径35mm、アウターチューブの内径47mmで国産車は48mmがほとんどでやっとモノタロウで見つかりました。ダブルリップになっていて問題は無さそうです。

2人が参考にしています
2018-01-11
用途:
メンテナンス時
対象商品:
21040635

バイク部品店及びバイク屋にもなかったので大変助かりました。

2017-12-04
用途:
kawasaki ZZR1100のフロントフォークのオイルシール
対象商品:
21040732

安いけど普通に良い品でした!又利用したいとおもいます。

2017-06-16
用途:
フォークOH
対象商品:
21040696

純正より安いですが、遜色ないように見えます。耐久性に期待。

2019-08-16
用途:
Vmaxのフロントフォークに使用
対象商品:
21040732

交換後2000kmほど走行しましたが、両方ともオイルが漏れてきました。
最初から純正にすれば良かった。

1人が参考にしています
2016-06-11
用途:
フォークオーバーホール
対象商品:
21040775

純正のオイルシールは価格が高いので、こちらを購入して使ってみました。
純正品との違いは解りません。
価格で選ぶならこちらになると思います。