- 用途:
- ファンヒーターの整備
ファンヒーターの灯油を抜く時に使用します。特に問題ありません。
- 用途:
- 石油ファンヒーター修理
石油ファンヒーターの修理にて、タンク内に水分が混入した油を抜き取る作業に使用してます。
- 用途:
- 石油ストーブのメンテナンス
ノズルの長さがあるので、隅々まで灯油を吸い込む事ができました。春になると必要になるものですので、有ると重宝します。
- 用途:
- ファンヒーターの灯油清掃用
- 対象商品:
- 21365548
ファンヒーターをしまう時の本体内に残った灯油を回収するためにデザインされていて、使いやすいものです。ファンヒーターに付属しているものも、経年で劣化することが多く新品で購入できるので使いやすく、コストパフォーマンスもよく重宝しています。
- 用途:
- 少量の水が溜まる部分(狭い部分)の、水を吸い取るために使用
- 対象商品:
- 21365548
ピット内で、少量の水が溜まる部分(狭い部分)の、水を吸い取るために使用。
使用頻度が週1回程度と少ないため、スポイトの品質等にはあまりこだわりはありません。
問題なく使用できました。
- 用途:
- ファンヒーター掃除用
- 対象商品:
- 21365548
ファンヒーターをしまう時 年に1回だけ5台分の灯油を抜く必要があり、今までは百均の製品を購入していましたが、どうも耐久性が・・・?と感じてましたので、モノタロウに暖房器具メーカーが提供している物があると分かり購入したものです。メーカー品としても安い品物だし耐久性に期待して☆五つです。
- 用途:
- ランタンの給油
- 対象商品:
- 21365548
灯油を使ったオイルランタンの給油に使用しています。
一握りで1回、400mLくらい給油できるので便利です。
- 用途:
- ファンヒーター ストーブメンテ用
- 対象商品:
- 21365548
2021年7月購入 2022年3月と今年の7月に使用したところ、タンクのヨコの繋目が裂けて使えなくなりました。たった2回の使用でした(ファンヒーター3台+ストーブ1台の使用後の灯油受皿の吸い上げに使用)メーカー品と思い購入したのに、100円ショップ製品の邦画長持ちしました。
- 用途:
- ファンヒーターの使用後の残油抜き
- 対象商品:
- 21365548
ファンヒーター付属のスポイトが劣化にて使用不能となる
代替品として購入となります
程よい大きさで使用感も良い
良い商品である
- 用途:
- 灯油フアンヒーター、空気清浄機その他
- 対象商品:
- 21365548
本体に残った灯油や加湿用水の汲みとりに使用しています。そのほかに陶芸の釉薬が少なくなった時油がけや清掃時に重宝しています。半年以上ひび割れもなく新品同様に使用しています。従来は100円ショウップの物は数カ月で割れが出来て漏れてしまうがさすがメーカー物は品質が良い。
- 用途:
- 灯油ファンヒーターの油抜きに
- 対象商品:
- 21365548
ファンヒーターの季節が終わり、しまうときにファンヒータの底に残った灯油を抜き取るときにとても便利です。今まで古布で染み込ませていましたが、結構時間がかかりました。このスポイトを使うとかなり油を抜き取ることができ、最後に古布で汚れを拭き取る、という感じです。安いので灯油ファンヒーターやストーブを所有している家に一つあれば便利。
- 用途:
- ホワイトガソリンと灯油の残量を抜く為。2本購入
- 対象商品:
- 21365548
ガソリンランプを保管するために購入しました。また
昨年の石油ストーブの灯油がタンク内に残っていたので
購入しました。又、危険物である為、各一本を専用とします。