リリースアッシ(クラッチ) 13231-0002のレビュー

平均満足度 4.94 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
リリースアッシ(クラッチ) 13231-0002 Kawasaki
Kawasaki
9,798 / 税込 10,778
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-02-04
用途:
クラッチピストン交換
対象商品:
21665805

他車種へ流用で購入
いつも利用させていただいております。
地域にもよるのかもしれませんが部品注文の環境が厳しくなって来ました。送料や交換工賃込みでの注文など
気軽に注文出来ない環境になりました。
純正部品が購入できるなんてとても嬉しいです。

2022-11-03
用途:
バイク補修
対象商品:
21665805

年式の古いバイクの純正部品ですが、入手することが出来て大変助かります。有難う御座いました。

2021-12-20
用途:
バイクメンテ
対象商品:
21665805

zzr1100に流用しました。ポン付けできました!

1人が参考にしています
有限会社戸沢基礎鉄筋 様2021-08-04
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
21665805

ZZR1100Dに流用しました。加工せずに装着でき、クラッチも軽くなり大変満足です。

2021-11-16
用途:
ZRX1200DAEGにZZR1400のレリーズを流用
対象商品:
21665805

いつもカワサキ純正はモノタロウで購入出来るので安心して購入しています。

1人が参考にしています
2020-10-01
用途:
GPZ900Rに流用
対象商品:
21665805

お約束の流用ですが、ツーリングに行ってハッキリと軽くなったことを感じました。
人によって感じ方は違うと思いますが、半クラのつながりも好きな感じです。

2020-07-31
用途:
流用
対象商品:
21665805

さすが純正部品。
zrx1200に流用。軽くなりました。

2020-03-28
用途:
純正の交換
対象商品:
21665805

純正よりもピストン径が大きいこれを購入しました。感覚的には10%程度軽くなった気がします。

2019-09-26
用途:
クラッチ操作改善
対象商品:
21665805

ZRX1200Rのクラッチに換装しました。社外品のスプロケカバーだと無改造で取り付けられますが純正のスプロケカバーだと位置決め穴(ピストンが入る部分)の加工が必要なのでリュータ加工かフライス加工ができない方は難しいと思います。操作感は改善され満足できるもので純正のため信頼性も信用できると思います。クラッチフルードの抜き取りと取り付け後のフルード充填作業も必要なので、余裕のある方はせっかく液抜きするのであればスエッジラインなどのメッシュホースやマスタシリンダ同時換装も検討されてはいかがでしょうか。

1人が参考にしています
2019-12-09
用途:
ZRX1100に流用
対象商品:
21665805

社外のスプロケットカバーなので加工なく使えクラッチワークも軽くなりました。

2019-07-02
用途:
ZRX1100に換装
対象商品:
21665805

商品発注して2日後には到着し、とても満足してます。
他者レビューを参考に購入を決め、換装には多少の研削加工が必要でしたが、26000キロ走行歴で重かったクラッチが明らかに軽く感じました。
費用対効果と言う意味でも納得できる換装だと私は思います。

1人が参考にしています
2020-03-30
用途:
バイク改造
対象商品:
21665805

他車の部品流用で、購入しました。
クラッチも軽く切れるようになり、満足してます。

2018-11-13
用途:
zzr1200用に購入
対象商品:
21665805

クラッチレバーが重いので,ネットの書き込みを見て交換してみました。秤では10~15%軽くなりました。無改造のポン付けです。コストパフォーマンス抜群。

1人が参考にしています
RSカジハラ 様2018-12-05
用途:
GPZ900Rに
対象商品:
21665805

安心の純正品
900ニンジャのクラッチ動作が多少軽く使いやすくなりました。

1人が参考にしています
2018-08-29
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
21665805

安く買えてクラッチが少し軽くなったので良かったです。

2017-07-22
用途:
バイクのレストアに使用
対象商品:
21665805

さすが純正品です取り付け使用になにも問題なく使用できました。