(I/X)ポンプ(ウォータ) 49044-1080のレビュー

平均満足度 4.82 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
(I/X)ポンプ(ウォータ) 49044-1080 Kawasaki
Kawasaki
21,980 / 税込 24,178
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-02-04
用途:
ウォーターポンプ交換
対象商品:
21688065

ギアが入らなくなり
主原因が何かわからなかったが
せっかく開けたので
交換出来る部品を注文
内側だけ他車に流用
気軽に注文出来ない環境になって来たので
こちらで注文出来てうれしいです。

2人が参考にしています
2021-11-13
用途:
ZZR1100ウォーターポンプ

ウォーターポンプからオイル漏れしてた為、丸ごと交換。純正なのでバッチリです。
ラジエターホース側のパッキンは付属してないので、必要なら一緒に買いましょう。
末尾2525のパッキンです。

4人が参考にしています
2020-07-15
用途:
バイクの修理
対象商品:
21688065

かれこれ、29年前のオートバイの部品ですが、新品があるとは・・・。
助かりました。交換後は、調子いいです。

1人が参考にしています
2021-09-08
用途:
ZZR1100Dのオイル漏れ時に交換
対象商品:
21688065

カワサキのGPZ系エンジンでオイルが漏れた場合、ウォーターポンプの可能性が高いです。エンジン側のOリングからのオイル漏れであれば、ウォーターポンプ本体の交換は不要ですが、ウォーターポンプの穴からオイル又はクーラントが漏れてる場合はオイルシール破損のため、ウォーターポンプ本体をASSY交換しなければなりません。その場合にはウォーターパイプと接合部のOリング2個もいっしょに注文して交換する必要があります。取付は、シャフト軸がしっかり噛み合っているか十分確認して締め付けてください。噛み合ってないのに締め付けて、新品のウォーターポンプを破損させた例もあります。

10人が参考にしています
2021-06-10
用途:
Kawasaki ZRX
対象商品:
21688065

カワサキ純正部品が購入できるのは、とても助かります。

1人が参考にしています
2021-03-30
用途:
バイク修理
対象商品:
21688065

純正品の新品なので、問題なんかもちろんあるはずなく、きちんと修理できました。
発送も迅速で助かりました。

2021-02-21
用途:
ZRX1100冷却水漏れ修理
対象商品:
21688065

ウォーターポンプ下部のΦ3くらいの穴から冷却水が漏れを発見。メカニカルシール不良による冷却水漏れだと思うが、部品単品の設定は無いためポンプ丸ごと交換が必要となった。

1人が参考にしています
折笠電気 様2020-04-26
用途:
zzr1100c メンテナンス
対象商品:
21688065

ZZR1100C型のメンテナンスで使用しました。
安定の純正部品です。
オイルの乳化で困っており、ウォーターポンプが怪しかったので交換したところ完治しました。
症状はガスケット抜けとまったく同じでした。

3人が参考にしています
2020-02-28
用途:
バイクのメンテナンス等
対象商品:
21688065

カワサキ純正部品なので、問題なく使用しています。オーリングも付けて欲しいです。

2020-07-22
用途:
劣化のため交換(オイル漏れ)
対象商品:
21688065

取付は面倒でしたが 流石に純正 特に問題もなし(純正は高いのが・・)

2017-12-02
用途:
ZRX1200Rの修理
対象商品:
21688065

ウォーターポンプからのオイル漏れのために交換しました。
漏れも止まりエンジンも好調です。

1人が参考にしています