NFボックスのレビュー
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
【用途】運搬・保管に
2017-12-12
- 用途:
- 処理依頼品の受け入れ部署で使用
- 対象商品:
- 21718603
メーカー品と比べても遜色なく 重宝に使えます
大きさもちょうどいいので補充も同じものを購入していきたいと思います
宮商会 様2017-12-05
- 用途:
- 機械メンテナンス作業時
- 対象商品:
- 21718567
ボルトなどちょこっとした、部品の紛失防止に使用。
コンパクトで、丈夫少々荒く使っても使用感は良い。
あとは長持ちさせるようにしたい
2017-11-07
- 用途:
- ホワイトボード用のペンやイレイザーを入れる
- 対象商品:
- 21718585
サイズ的にちょうどいいのかどうかがちょっと微妙でしたが、大きなボックスを買うついでに7個買いました。100均でよく似たものが売っていたのがショックですが、モノタロウブランドの方が耐久性があるだろうと信じています。
株式会社エッチ・エム・イー 様2018-02-06
- 用途:
- 検査時に商品を入れる箱として
- 対象商品:
- 21718664
重ねて使え、箱も丈夫で、外からもしっとりほどよく透けて見えるので便利です。
画像はどのサイズも共通なようですので画像に騙されないよう。規格の寸法サイズをしっかり確認してください。
購入してから「思ってたより高さあった><」と言われないためにも。
2017-11-06
- 用途:
- 機械のメンテナンスに必要な少し大きめのバルト、ナット類等に活用しています。
- 対象商品:
- 21718646
重なりができるため、置き場所が少なくて助かっています。また、重なっても安定がよい、ガッシリと出来ているため、重量物の収納ができるため良い買い物が出来ました。
2023-01-17
- 用途:
- メンテナンス中のボルトや工具を入れるのに
- 対象商品:
- 21718603
乱暴に扱ったのかもしれないが底が割れた。
耐荷重の記載が欲しい
物品の仕分け用ならいいが、重いものを入れて運ぶには適さない。
個人的にもう少し頑丈な物が欲しい
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。本製品の耐荷重は均等荷重5㎏となります。
2022-11-30
- 用途:
- 割れ
最近、試しに2種類を購入。使用しようとしたらヒビ割れが、運送中なのかこちらが原因かは不明。
側面を触ると肉厚が非常に薄い。凄く残念。