ヘックスローブソケット セット E型 ワンタッチタイプのレビュー

平均満足度 4.82 (38件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ヘックスローブソケット セット E型 ワンタッチタイプ モノタロウ
E型のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。輸入車のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等緩に使用できるスターソケット(E型ヘックスローブ)です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。 【用途】E型のヘックスローブねじを締め・緩めに
38件中 21~38件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-04-24
用途:
メンテナンス時
対象商品:
21822212

使えるかな?と思いましたが、頻繁に使う工具ではないので安く買いたかったため購入。十分使える工具です。オススメします。

2019-04-12
用途:
自動車整備
対象商品:
21822212

使用頻度が低いので高価なセットは買いづらいですが
この商品は安くて主要サイズが揃ってるので有り難いです

2019-05-13
用途:
特殊な形
対象商品:
21822212

特殊な形なのでどこにも売ってなくモノタロウさんで購入しました。サイズも揃っててぴったり!きっちり締めることができました。

市川工房 様2018-12-06
用途:
自動車整備作業
対象商品:
21822212

ソケットの質感はそこそこなれど使用には問題なし、ソケットホルダー一体のため
使用時の整理整頓・紛失防止にありがたい!

2018-11-12
用途:
輸入車の整備に
対象商品:
21822212

外車の整備で必要たっだ為購入いたしました!セットで安くて、硬い所でしたが、しっかり緩める事ができました!

2018-03-01
用途:
ドイツ製エンジンの整備
対象商品:
21822212

ほんとは1サイズだけ欲しかったんですが近隣のホームセンターで探したんですが見つからずこちらから購入しました。安かったのでどうかと思いましたがしっかりした作りで無事作業完了ありがとうございます。

2022-01-08
用途:
整備
対象商品:
21822212

年に数度の使用頻度だと思いますが、無いと困る。以前とあるサイズを1個で購入したが、他車で違うサイズで必要となり・・・・。最初からセットで購入しておけばよかった…。

加藤電機 様2019-03-27
用途:
自動車整備
対象商品:
21822212

使用頻度が少ないためとりあえず持っていればいいというレベルなのでこの価格でこの品質なら問題ありません。

2018-01-26
用途:
ブレーキキャリパーのOH
対象商品:
21822212

一種類しか必要ではなかったのですが、セットであれば、他の車種に乗り換えても付けるので、セットで安かったので購入しました。

2018-06-11
用途:
キャリパーのohに
対象商品:
21822212

なかなか使用頻度が少ないですが。
低価格でセットなので助かります。
品質も問題ないです。

2017-09-10
用途:
BMWの整備
対象商品:
21822212

特殊なネジのソケットなのでないとどうにもならなくて、ネジのサイズが違う可能性もあるので複数個のソケットを必要としていたが、セットで安くて品質も問題ないです。非常に満足してます。

2017-12-04
用途:
ホイールシリンダーの交換
対象商品:
21822212

ホイールシリンダーを交換しようとしたら、BOLTが6角ではなくて購入しました。

2017-05-31
用途:
自動車整備
対象商品:
21822212

オイルポンプの分解整備用に購入。手頃な価格でしたが、しっかり使えます。

1人が参考にしています
2017-08-12
用途:
BMW MINI のメンテナンス
対象商品:
21822212

T10だと思ったらT8だった!。と言う訳でセットで買っておいて助かった。質も悪くなさそう。

2017-02-01
用途:
自動車部品の締め付け用
対象商品:
21822212

滅多に使うものではないのですが、最近の車では時々使われているねじなので、持っていないと困ることになります。そんな意味で、安価で機能を果たせるこのセットの存在は助かります。

2017-02-02
用途:
ジムニーのハブのオーバーホールに
対象商品:
21822212

ジムニーのハブの整備に必要で、購入しました。お得なセットですが、充分整備に使えます。

1人が参考にしています
2017-01-12
用途:
スマートKの整備
対象商品:
21822212

日本車と違いネジが特殊なのでこの道具を使用し整備しています。特に問題なく使用しています。

有限会社 青山新聞店 様2016-11-02
用途:
自動車の整備
対象商品:
21822212

ドイツ車の整備にどうしても必要で購入。安いし早いし最高でした。