デジタル塩分計のレビュー

平均満足度 3.14 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デジタル塩分計 ドリテック
ドリテック
3,298 / 税込 3,628
味噌汁やスープなどの塩分チェックに便利な塩分計がデジタル表示に。 0.1%単位で塩分濃度をチェックできる。 使い方は簡単!味噌汁やスープの中に入れるだけ! 電源ボタンを押しながら味噌汁やスープの中に本体の先端を入れるだけで塩分濃度をはかれます。 6段階で濃度レベルを測定 3段階で味付け判定 測定時間約5秒 つり下げられるフック穴付
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
のぼ事務所 様2022-03-04
用途:
高血圧のため減塩食にする必要があったので・・・
対象商品:
21823332

普通に液体(スープ状のもの)の塩分が測定できます。濃度範囲0.2~1.2%は減塩食の人にはぴったりの範囲。
大きさも邪魔にならないし、フックなどにひっかけて置くこともできる。価格も手ごろです。
欠点をひとつだけ。
スイッチを右手親指で押すと思いますが、そうすると自照式ではないので、その親指のせいで影になり測定値が読みづらい。もう2~300円高くても良いからバックライト欲しかったかな・・・と。

1人が参考にしています
2021-08-21
用途:
日常の塩分測定
対象商品:
21823332

塩分測定が瞬時に行え、摂取総量もすぐ計算できるので、健康管理に役立っています。

2020-03-06
用途:
塩分濃度測定
対象商品:
21823332

「0.1%単位で塩分濃度をチェックできる。」という商品説明で購入をしましたが、説明書を読むと測定範囲は0.3から1.5%で、その公差は±0.2%と書かれていました。
0.5%の塩分濃度を測定すると、0.3から0.7%が表示されるという意味になります。
これは体重計で例えると、50kgの人は30から70kgで表示されるということです。
公差が一桁大きいですね。
これでは塩分濃度計とは言えません。
無駄なお金を使ってしまいました。

9人が参考にしています
2019-10-31
用途:
塩分摂取管理に使用
対象商品:
21823332

測定下限値を0.1%に引き下げてほしい。
濃度が低い汁ものを測定したい。

2人が参考にしています
佐久農水産 様2019-03-27
用途:
食品加工
対象商品:
21823332

残念。
1.6%までしか計れません。
塩蔵食品の計測には使えませんでした。

2人が参考にしています
2017-03-28
用途:
食卓における塩分濃度を知るため
対象商品:
21823332

健康のため塩分控えめの生活するよう医者に言われておよその塩分を
調査しています。

2016-08-17
用途:
みそ汁の塩分測定
対象商品:
21823332

驚いたのは、いつも高塩分(1.6%)のみそ汁を飲んでいたことです。
現在は、0.7%以下に押さえています。工夫すれば味も落ちません、