ステンレスコーススレッド フレキ付 徳用箱入のレビュー
サビに強いステンレス!SUS304
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
2026-03-26
- 用途:
- デッキ材の固定
とても食い込みもよくスムーズに固定できるので
インパクトレンチのバッテリーへの負荷が少なくて
まんぞくしています。。
有限会社シフト 様2024-09-24
- 用途:
- 外部デッキ工事
使用感が良いステンレスなので錆の心配もなく木割れの可能性も少ない
アーバンリーベ 様2021-08-11
- 用途:
- 室内の石膏ボードを止めるのに、長目のネジが必要な時助かります。
- 対象商品:
- 21836684
室内の石膏ボードを止めるのに、長目のネジが必要な時助かります。
以前は90mm でしたが、長過ぎて、丁度良い物を探してました。
75mm 位が丁度良い。
1人が参考にしています
2021-06-06
- 用途:
- ウッドデッキ用
- 対象商品:
- 21836675
問題なし!ウッドデッキで3箱購入しました。
490本以上打ちましたが、1本だけ頭がねじ切れてしまいました。
下穴は必須かと思います。
ウッドデッキ第二弾を制作の際は、また購入させていただきます。
2022-06-29
- 用途:
- 手摺組立
殆ど問題無かったが、節などの堅木箇所は、穿孔を要した。
2020-07-16
- 用途:
- 趣味の家づくりで
- 対象商品:
- 21836675
毎回サイズは違いますがこの此方を使用してます。ホームセンターで販売してるステンレスの製品と違い磁石に付かないので錆びにくいと思います。
1人が参考にしています
2019-11-25
- 用途:
- 材木の仮止め
- 対象商品:
- 21836693
杉材を止めるのに32本使って2本折れました。
2.5mmの下穴もあけたのに折れます。
折れる場所はネジの切られてないところで2本とも折れてました。
そのまま固定なら良いのですがビスを取らないといけない作業には使えません。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。