チューブ PTFE製のレビュー

平均満足度 4.47 (76件のレビュー)
商品レビューを投稿する
チューブ PTFE製 モノタロウ
モノタロウ
88 / 税込 97
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。 【用途】一般工業用向け
76件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-12-19
用途:
エスプレッソマシンの修理
対象商品:
22564167

チューブ破裂により蒸気漏れしたものが、このチューブ交換により復活しました。前より調子いいです。

2022-11-07
用途:
エンジンオイル抜き取り
対象商品:
22564167

十分使用に耐えました問題なく使用でき、材料も可能と判断しました。

3人が参考にしています
KiS 様2022-07-18
用途:
3Dプリンターの交換パーツ
対象商品:
22564133

寸法は純正部品と遜色ありませんでした。ピタッとハマりました。耐熱温度が260度ですのが230度ぐらいまでで使用する予定ですがまだその点については検証していません。とりあえず形状は問題なしです。

2022-06-19
用途:
釣り仕掛け作製用
対象商品:
22564115

中通し錘に差し込んで遊動仕掛けを作るのに使いました。PTFEは難接着材料ですがプライマー付きの瞬間接着剤が使えます。ラインの滑りがよく、折れる心配もありません。釣り用の仕掛けパーツも市販されていますが折れやすいことと割高です。

2022-01-31
用途:
点検・修理 時に
対象商品:
22564176

オイル吸い取りチューブに使用
近所では、無い物が手に入るので助かります

2人が参考にしています
2021-08-14
用途:
簡易防湿庫の組み立て
対象商品:
22564133

吸湿性パーツ用の簡易防湿庫を作り、ヒモ状パーツを引き出すための取り出し口として使いました。
チューブ継手と併用とすることで、すき間を最小限にできました。
湿度計でモニターしても低湿度をキープできており便利です。

2021-07-03
用途:
破損部品の交換
対象商品:
22564133

リールでの購入では高額になるため短いものを探していました。商品もとても良いもので価格も安く助かりました。

1人が参考にしています
2021-05-06
用途:
マフラー出口とインナーサイレンサーとの隙間埋め
対象商品:
22564167

思ったよりコシが有ります、90mmくらいのRが限界かと思います。

1人が参考にしています
2021-05-04
用途:
3Dプリンタ用エクストルーダーチューブ
対象商品:
22564142

3Dプリンタ(maketbot)のエクストルーダーチューブとして購入。
問題なく使えています。満足してます。

1人が参考にしています
足立自動車 様2021-03-14
用途:
自動車整備
対象商品:
22564176

オイルチェンジャーホースに利用しました。肉厚1ミリですがしっかりしてます。消耗品なので価格にも満足。次回も購入します。

1人が参考にしています
自営業 様2021-02-08
用途:
テニスラケットのグロメット修復材
対象商品:
22564158

ラケットのガットを通す部分(グロメット)に変形、割れ等が発生し、部分的な補修に使うために購入しました。
まだラケットには未使用ですが、試しに端を加工した時は使えそうで、良い材質と感じました。

1人が参考にしています
2020-07-27
用途:
スプレー缶のノズル紛失の代替用
対象商品:
22564115

使用していたスプレー缶(ベルトなき止め)用のスプレー缶のノズル紛失の代替用として購入
元の物より少し細かったのですがセロテープを数巻まいてサイズを合わせました。
元の付属のノズルより長く切って使用しましたが使いやすくてよかったです。

2020-07-24
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
22564176

オイルチェンジャーのホースの自作に問題なく使用できました。

3人が参考にしています
2020-07-05
用途:
電線に被せて損傷防止用に使っている
対象商品:
22564185

可撓性があるので狭い所を通す電線の保護に十分に使えている

2019-11-22
用途:
オイルポンプ部品
対象商品:
22564167

オイルポンプの吸入パイプが劣化破損したので、交換全く問題なく使えます。

2人が参考にしています
2019-10-14
用途:
ガソリンやオイルの吸い上げ、流し込み
対象商品:
22564158

耐熱性も良く、耐油性が高いので色んな場面で活躍します。

主に高温の油を吸い出すのに使用。

2020-08-18
用途:
屋外のエアー配管用
対象商品:
22564237

今まで某メーカーの製品を使用しておりましが、それに比べ価格が可なり安く特に問題が今のところ起こっておりません。

BONSAI MOTORCYCLE 様2019-05-31
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
22564167

オイルラインを作りました。耐久性は判らないのでこまめにチェックが必要でしょうね。

2019-03-27
用途:
自転車のフレームインナーケーブル交換
対象商品:
22564212

ギヤケーブルのフレーム内蔵に丁度良いです。
外径2.5mmあるので先を少し削り2mm位に、
ケーブルを抜く前にチューブを下側(出口)から差し込んで、
入り口の穴に削った部分が入ります。
あとは、差し込んだチューブが抜けないようにケーブルを通すだけ。
外径2mm内径1.5mmがあればもっと良かったです。

3人が参考にしています
2019-01-22
用途:
3Dプリンタ用
対象商品:
22564142

3Dプリンタのエクストルーダーチューブがぼろぼろになったので交換パーツとして使いました.内径2mm/外径4mmで問題なく使用できています.オリジナルの内径は3mmくらいだったのでそちらを選択してもよかったかも.

1人が参考にしています