スーパーグリップグローブのレビュー

平均満足度 4.58 (31件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スーパーグリップグローブ ノーブランド
ノーブランド
   
表裏がないので片方が破けてしまっても1枚の交換ですみます。 さまざまな環境下で使用出来、破損しづらく、世界初のダイヤモンド形状表面加工により他に類を見ない驚きのグリップ力を発揮します。 素材の成分にたんぱく質を全く含まないため、たんぱく質起因による肌へのアレルギー症状は皆無です。長時間の着用でもストレスの無い使用当初の着用感が得られ、皮膚への刺激が極力生じないように製造過程において数回にわたり本体の洗濯を行っております。 耐光性においては、0℃の環境で24時間連続使用、及び100℃の状況で24時間晒すテストに合格しています。 【用途】機械整備、自動車整備、板金塗装、製造業、食品加工、農業、林業、漁業。
31件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
Y.T.R.co 様2020-05-08
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
22217186

使いやすくて助かっています、今回のコロナで入手が困難となりやっと、手に入れることができました

2020-03-20
用途:
自動車整備
対象商品:
22217177

他の商品に比べてフィット感があり、使いやすいです。

バンザイサービス多摩東 様2020-04-04
用途:
機械修理
対象商品:
22217177

厚手だけど、扱い安い。
それと、何度も使えて、よかったです。

2019-10-17
用途:
電気工事のケ-ブル接続作業時
対象商品:
22217195

手に馴染み安く 気楽に使用で来て 安価で購入し良かったです。

ichihara 様2018-05-01
用途:
車両整備
対象商品:
22217195

出先でオイル交換等作業しても手が汚れずウエスで綺麗になる。
スマホも反応するし便利です。
ただLLとXLのサイズが違いすぎLLでは小さくXLは少し使ったらガボガボになるのでこのあいだがほしいです。

米山建材 様2018-06-07
用途:
機械のメンテナンス時、農作業、肉さばき時いろいろ
対象商品:
22217195

なかなかよさそう。輸入品ですが食品衛生もクリアしてるみたいだしこの品物に変わるものなさそう。

2018-03-13
用途:
自動車整備

今までこちらの商品のリピーターでしたが最近大手ホームセンターの
ブライベートブランドで同等の商品(原産国が同じなので同じ商品?)があり
価格も50枚入で1000円位、こちらの価格の半額です。
金額面で同じであれば継続的に購入したいですが価格を頑張っていただきたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の参考とさせていただきます。

2017-12-24
用途:
オイルやグリスで汚れそうな作業用
対象商品:
22217177

あまり手が大きい方ではないのでMサイズにしましたが少し小さ目でした。
装着に苦労しますがピッタリするので細かい作業には良さそうです。
邪魔にならない程度のしっかりした厚みがあり丈夫そうです。
以前は倍以上する価格の海外製品を使用してましたが色以外は区別が付かないくらい見た目も作業性も変わらないので良かったです。

2018-01-28
用途:
エンジンの分解整備
対象商品:
22217177

指先の使用感も良く、丈夫で有機溶剤にも強い。似たような物も販売されているが、こちらの方が上。また購入しようと思う。
写真より手首の部分が短いから写真は変更すべき。

桐栄工業株式会社 様2017-12-06
用途:
思っていた以上に丈夫
対象商品:
22217186

配管設備工事で使用。通常の使い捨て手袋の少し厚い物と思っていましたが、手にぴったりフィットし汗をかいてもずれませんし丈夫です。少々では破れないし再利用も出来ます。
次回も購入予定です。色の選択がもう少しあれば良いかと思います。

2018-12-13
用途:
車の整備時
対象商品:
22217195

通常のニトル手袋より丈夫な製品です
破れ難く良い製品ですまた今後買いたいです

2018-01-19
用途:
各種機械メンテナンス
対象商品:
22217177

丈夫で破れず、滑り止め加工も施されており作業しやすいです。
使い捨てではもったいない位ですが、フィット感重視のため再装着の際は汗等で装着に苦労します。

桐栄工業株式会社 様2018-01-16
用途:
FRP塗布
対象商品:
22217186

非常に優れています。有機溶剤にも浸けない限りは大丈夫です。浸透しません。
破れにくく丈夫です。次回も買うでしょう。

2017-12-11
用途:
自動車の整備作業に
対象商品:
22217195

使い勝手は非常に良いです。箱に黒以外の色が有りますので、他の色も取り扱っていただけると大変ありがたいです。

2017-10-07
用途:
自動車修理
対象商品:
22217186

ニトリスト・タフの値段の2倍以上ですが、3倍~4倍くらい長く使えました。
サイズはLを注文しましたが少し余裕のあるくらいの大きさで、
これくらいが丁度よくてとても満足しています。
他と比べると値段が高くて買うのを悩みましたが買ってよかったです。

株式会社 ジール夢 様2018-01-05
用途:
自動車整備
対象商品:
22217186

油がついても、ウエスで拭けば落ちるし耐久性も良いと思います

磯信商店 様2018-03-14
用途:
自動車オイル交換
対象商品:
22217195

オイル、グリース、他の汚れ仕事に対応しますしなんと言っても直ぐに電話にも対応できるのが良いです

2018-02-28
用途:
整備全般
対象商品:
22217177

色々試したが機能的には、やっぱりこれが1番良い。後は金額がもう少し安ければ文句なし…10%OFF日に購入

2017-12-07
用途:
フライス盤 旋盤 作業時
対象商品:
22217177

丈夫で満足です。手首部分が長くて気に入っています。

2017-11-18
用途:
リフォーム工事、等
対象商品:
22217177

なかなか丈夫で使いやすいです
モノタロウで販売しているブランド商品と一緒に購入しましたが違いがありませんこちらのほうが少し安くて良いです