イレクター Φ28パイプのレビュー

平均満足度 4.61 (72件のレビュー)
商品レビューを投稿する
イレクター Φ28パイプ 矢崎化工
矢崎化工
819 / 税込 901
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
72件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-05-24
用途:
作業台用の脚tとして使用
対象商品:
22457024

以前から作業テーブル等に使用しています
自由自在の寸法に加工できるため非常に重宝しています

1人が参考にしています
星運送店 様2023-03-12
用途:
什器の作成に
対象商品:
22457146

イベント用の什器の作成に購入しました。イレクターのパーツは市中の量販店で売られていますが、MonotaROの方が安価ものも多いので利用しています。たかが一つ当たり2,3百円の商品ですが、必要とする数も多いので、少しでも安いものを買うようにしています。

2023-09-19
用途:
ゴルフネットの枠
対象商品:
22457033

以外としっかりしていて使い勝手も良く丈夫で満足できる品物でした。

2023-05-30
用途:
洗面所の棚作成
対象商品:
66015968

洗面所に壁面収納を作成しました。ホームセンターで購入するより安くて助かります。

2022-11-12
用途:
勝手口の屋根取り付け
対象商品:
66015977

3mが10本まとめて届きましたが、1人でも持ち上げられました。丈夫な上、軽いので満足です。また別売のプラスチックジョイントも種類が豊富なので、色々な物が制作できます。

2022-10-07
用途:
天井ドレープ装飾の支柱として使用

軽くて頑丈。今回の使用目的にうってつけでした。
ジョイントを組み込めばさらに用途の幅が広がるので、非常にコスパの高いアイテムと言えると思います。
他社と比較してもお得に買えたので大満足です。

2023-05-04
用途:
作業用棚の作成
対象商品:
66015959

しっかりした商品で安心して利用できそうです。発送も迅速で助かりました。

オレンジカウンティー 様2022-09-14
用途:
車を車中泊仕様に変えるために使いました。
対象商品:
22457042

はじめてのイレクターパイプで強度とかどうなのかな?と思ってましたが、想像以上にガッチリと組めました。
これから色々使ってみたくなりました。

2022-06-26
用途:
ベランダに物置用に組み立てに利用
対象商品:
22457042

商品はは鉄にビニール被覆をしたパイプですが完全な商品です。購入したとてもよかったです。

1人が参考にしています
2022-09-15
用途:
プランター製作
対象商品:
22457112

狭小空間を有効活用するため
このパイプを使用
自由に切断でき加工し易い
コンパネを敷けば強度もあり満足
もう少しジョイントが安ければ☆5

1人が参考にしています
2022-06-08
用途:
室内ラック
対象商品:
22457146

似たような製品が色々ありますが、他社と比べて表面の加工が一番きれいだと思います。

1人が参考にしています
2022-03-20
用途:
作業椅子もしくは壁掛けサイクルラックのタイヤ受けに。
対象商品:
22457146

クーポンもあって店舗よりも安価に購入できました。安定の矢崎化工、イレクターパイプです。出会いは30年以上前で、キャスターを付けた手押しワゴンなどは室内使用ですが、制作して20年近く経ちますが未だ健在です。また、同様のブランドであるスペーシアよりも強度が高い印象があります。アイデア次第でなんでも作れます。今まで作ったものは、植木台、カーテンレール、手押し椅子、シャワー椅子、分割組み立て式の麻雀台(笑)も作りました。安価でアイデア次第のDIY素材です。惜しくはモノタロウさんとして部品点数が少ないことですね。

2人が参考にしています
2022-02-24
用途:
ラックを作るのに購入しました。
対象商品:
22457085

纏めて買えばホ-ムセンタ-より安いです。しかし他のパイプやジョイントはホ-ムセンタ-の方が安いです。

2022-02-03
用途:
ブドウの柵作り
対象商品:
22457033

簡易的なブドウの柵を作るためのパイプです。手頃で使いやすいです。
近くのホームセンターより少しだけ安かったので。

2022-01-27
用途:
車載棚の作成
対象商品:
22457112

車に工具箱を載せる台を作成するときに使用しました。長尺を購入したので作成の自由度が上がりました。

2021-03-12
用途:
部屋の模様替え
対象商品:
22457015

長物の配送をしていただけてすごく助かっています。
イレクターパイプ全般ですが、パイプカッターを使用するときに表面樹脂に切削油が食われてしまい、刃の潤滑が悪くなり、乾きやすくなるということ、カッターの刃の欠損になりますのでマメに切削オイル添加したほうがいいです。大丈夫だろうとタカをくくり、1枚オシャカにしちゃいました。皆さんお気をつけてください。

8人が参考にしています
2021-06-16
用途:
棚の製作
対象商品:
22457128

棚の製作用にジョイントと一緒に購入。ものもしっかりしていて自分なりには満足でした。リピートすると思います。

1人が参考にしています
2021-02-28
用途:
自宅の納屋の屋根拡張
対象商品:
22457112

ホームセンター等で入所困難。
入手出来ても貸出し軽トラの持ち帰り困難な4Mものを配送いただけるのは助かります。

1人が参考にしています
2022-08-26
用途:
まだ届いていない。
対象商品:
22457173

せっかくモノタロウで注文し、翌日に出荷はされたようだが運送業者が何もしておらず直ぐに配達されず。
あげくの果てに日中の配達しかできないとの事なので、仕事が有るので土曜日の配達を依頼しました。
モノタロウで購入する意味が無かったと感じています。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿うことができず申し訳ございません。

2021-04-30
用途:
機器メンテナンス用として購入
対象商品:
22457164

機器メンテナンス用として購入し他の部材と購入し
設置も非常に簡単に出来た。