ステンレスバンドのレビュー

平均満足度 4.00 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ステンレスバンド デンカエレクトロン
デンカエレクトロン
619 / 税込 681
どの環境下でも使用可能 ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。 強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。 ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社 斎藤電気工事 様2025-01-23
用途:
制御盤設置

湿度の高い場所への設置でしたが腐食の心配が少なくて安心して施工できました。

2022-09-01
用途:
金具の固定
対象商品:
22586646

シンプルでとても使いやすくとてもよかった。
また利用したい

2021-06-08
用途:
イノシシ柵補修
対象商品:
22586567

イノシシ柵の接続に使用しています。丈夫で緩みもなく、耐久性も十分でした。

2021-08-18
用途:
車輛メンテナンス
対象商品:
22586646

他社製品と比べて、強度も強く、作業性も良かったと思います。
いろいろなサイズがあるので、重宝します。
また、再度購入し、使用したいと考えております。

2020-09-27
用途:
バイク
対象商品:
22586646

しっかり掴めて良いですよ。
丈夫で切れる心配はいらないよ。

千代田エクスワンエンジニアリング株式会社 様2019-10-14
用途:
armoured cableの固縛
対象商品:
22586628

長いサイズや100本入りや500本入りが即納であれば、うれしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

2019-09-18
用途:
ミラー(道路へ出る時の)を、電柱に取り付けるため。
対象商品:
22586567

注文を間違いをしたため、評価しにくいのですが、短すぎたので(長さ単位を間違えた)繋いで使った。固定にはすごく良いことが判った。また、使いたいと、おもっています。ただ、使い方・取りはづしかたの説明書が無く、初めての私には、困難な作業となった(短いのを繋いでつかったため)。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2020-07-23
用途:
電動工具の固定
対象商品:
22586646

締め付けには専用の器具が必要なのでしょうか重量物の保持には細すぎ、強く締め付けることができません。取り外しは試行錯誤の結果できましたが一言記載あればよかった。

1人が参考にしています
2018-06-10
用途:
角柱への固定
対象商品:
22586664

角柱に切断したメッシュフェンスを固定するために購入しました。もっと違う方法もあったのですが、手っ取り早く出来ました。締め付け工具が無かったのと、角柱ということもあり、中々上手にはできませんでした。

1人が参考にしています
オオクボデンタルサービス 様2018-01-20
用途:
外回りの結束
対象商品:
22586682

耐候性のある結束バンドも何年かするときれてしまったのでこちらを使ってみました。ポールにセンサーライトや花のハンギングバスケットを止めていますが、強く締まるわけではありませんが簡単にしっかり固定できます。

東京アース有限会社 様2018-08-16
用途:
パオプの締め付け固定
対象商品:
22586682

肉厚薄く、幅狭くやや華奢な感じです。締め付け力及び其の保持力に問題が有ると思います。使い勝手は良くないと思います。

2018-07-16
用途:
熱が掛かる部分の結束に使用
対象商品:
22586585

熱が掛かる部分の結束に使用しました。普通のタイラップだと熱で切れてしまう為です。
ただ結束する時に締めづらかった事が残念です。

1人が参考にしています
2017-12-01
用途:
強度は抜群
対象商品:
65501266

玄関ポールに重さ2kgのポストを吊るのに使用。合計5本使用したが、両手でゆすってもびくともしないくらいしっかり固定できました。

同進金属工業株式会社 様2018-04-10
用途:
平ベルトが切れたので繋ぐのに
対象商品:
22586646

平ベルトが切れたので繋ぐのに、樹脂の結束バンドでは直ぐに切れてしまうので、強度が有ると思いステンレスにしました。樹脂と同じ様に切れてしまいました。