水性木部保護塗料 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ)のレビュー

平均満足度 4.53 (30件のレビュー)
商品レビューを投稿する
水性木部保護塗料 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ
■[木材をガード!]優れた木材防腐、防かび、防虫、防藻効果を発揮します。■[色褪せも防止!(UVカット効果)] 日焼け(紫外線)による木材の色あせを防止します。■[木目を生かした仕上げ]木材に浸透し、木目を生かした半透明着色仕上げになります。■[木材に浸み込み易い]油性木部保護塗料と比べ、臭いが少なく、取り扱いが簡単な水性タイプ。 塗装が初めての方や女性にもオススメ。 【用途】※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品]ウッドデッキ / ログハウス / パーゴラ / ラティス / プランターなどウッドクラフト / 工作品など。羽目板、窓枠、破風、戸袋、板べいなど 【塗れないもの】■[吸い込まない素材]ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 など■[常に水がかかる所]常に水がかかる所には塗れません。■[食と関わる場所] 食品と接触する所 / 食器が置かれる所■[室内・密閉性がある場所]木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材■[火気のある場所]火気のあるところでは塗らないで下さい。■[動植物などにご注意]塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。
30件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-01
用途:
ウッドデッキメンテナンス、他
対象商品:
22887953

今まで油性ステイン使っていたが家の壁塗り替えの余り塗料を貰ってそれが水性で色々楽なのを知って本品購入。粘度高く特に垂直壁塗る時ムラできる。ローラーとの相性もよくないし。ちょっとだけ水を加えるとそこらへん劇的によくなる。水性はやっぱ楽。異臭もないし。乾きも早い?塗ったのが小春日和の日だったので乾く条件良かったが。後は耐久性かなぁ。こればっかは半年位経たんと。

株式会社築地三京 様2025-08-14
用途:
個人的にお気に入り塗料
対象商品:
22887883

木部保護、ちょっとした小物作り、色々愛用しています。ちょっとした一手間で、木は湿気などに強くなります。

2025-08-04
用途:
ペンキ塗り

窓枠、扉のふち、木部には これをよく使います。安いのも使ったが、この方が乾きも早くべとつきません。

衣里地区振興会 様2024-05-16
用途:
縁台の塗装や、屋外の木材塗装
対象商品:
22887838

縁台を大工さんに作ってもらいましたが、白木でしたので防水や木の保護も含めて塗装したいと購入しました。水性で塗装しやすく、良かったです。

2024-02-12
用途:
作品塗装
対象商品:
22887813

塗料の伸びも良く、使いやすいです。
発色も良いと思います。

2021-10-30
用途:
屋外木製棚の耐候塗装
対象商品:
22887847

水性塗料なのに性能は安定の二重丸です。刷毛や小分け缶の後始末も水でOKなのは実に良い。もう少しくすんだ(ウリン材の雨ざらしになった様な)色があれば、庭の風景にマッチして、よりナチュラルな感じがすると思うがどうでしょうか?

2021-02-17
用途:
ラティス塗装用
対象商品:
22887892

メーカー品ですので「良くて当たり前」なのですが、リピで何度も購入しており、大変満足しております。若干蓋の開封がやりにくいかも知れません。

1人が参考にしています
2021-05-11
用途:
下駄箱の塗り直し
対象商品:
22887725

塗り易く伸びも良かったです。作業中も塗り終わった後も匂いもほとんどなく快適でした。

2020-11-13
用途:
簾(すだれ)の部分劣化(白化とカビ)進行の防止
対象商品:
22887743

塗布前の塗料は、『牛乳』のような印象で、粘度もほとんどなく、
塗りやすい印象を受けた。また(大気が乾燥している時期だったからか)缶内の塗料の減りが
早く感じた。透明なので、建屋屋内の小さな傷かくしとしても利用している。

コリアン太陽 様2021-01-11
用途:
ベランダの水漏れの修理の材木に塗るため
対象商品:
22887987

材木の防腐としてベニヤに塗った。
結構思ったより濃い色だった。

2020-05-18
用途:
ベランダのウッドデッキのメンテナンス
対象商品:
22887865

防腐・防カビ・防虫・色あせ防止ということで購入したのですが、ほじめての方・女性に適し、臭いが少ないということが1番の決め手になりました。効果のほどはまだ塗ったばかりで分かりませんが、1度塗っただけなのに驚くほどよみがえりました!水性塗料は初心者の私でも濡れ、刷毛などの片付けも簡単に済みました。選んで本当によかったです。マホガニーはピンクが強く、最初は少し心配になりましたが、乾くとなんとか落ち着きましたが、思ったような色ではありませんでした。

2020-07-23
用途:
縁台の再塗装
対象商品:
22887752

ニスが割れて来た縁台の再塗装に使用。綺麗に仕上げるためには下地をしっかり研磨する必要がありますが、この塗料でイメージ通りに出来ました。色のイメージも缶に表示されている色とほぼ同じでした(中には全く違う色のペンキもありますから)

2020-05-09
用途:
木造戸袋の劣化防止に
対象商品:
22888014

築40年の木造家屋の戸袋が経年により、ひび割れと年輪と年輪の間が凹み、目立つ様になり劣化を遅らせる為、この塗料を使いました。
この商品、水性でサラッとしていて塗り易いです。塗布後、乾く前は乳茶色ですが乾くと透過性の茶色になります。色的には<チョコ色>ですかね?
1度塗りですが2度塗りすると濃いめな茶色になりました。

2020-05-06
用途:
築40年、屋外木部保護に塗装しました
対象商品:
22887962

築40年、家屋の屋外柱が経年で白化したので木部保護の為、この商品を塗装しました。ウオールナット色ですが透明性も有り、木目を活かしつつ茶系の色に染まります。ローラーと刷毛を使い、1回塗りとしました。商品はサラッとしていて、浸透性も有り、用具も水洗い出来るので水性は良いですね。
容器は昔からの丸蓋で、ローラー使用でパレットに別け変えるのに工夫が欲しいです。

2020-05-17
用途:
庭の壁の塗装
対象商品:
22887856

ガーデニングの板壁の塗装が痛んできたのでこれを塗りました。彗星なので作業性が抜群に良く、乾きも早めで使いやすいです。きれいに色が出ます。

サンクレイドル高崎ガーデンコート管理組合 様2020-03-30
用途:
ベンチの塗装
対象商品:
22887883

10年くらい前に同じ塗料を塗っていて、塗装が剥げてきたので、同じ物を塗りました。水性なので、塗り易く、後片付けが楽な割には、乾いた後は耐候性に優れているので、とってもいいと思います。

2020-04-12
用途:
ウッドデッキの塗り直し
対象商品:
22887962

カンペハピオは、初めて使いました。塗りやすく、色も良かったです。

2020-02-29
用途:
庭のキウイやブドウを支える木製の棚を塗るために使用(10年前塗装の塗り直し)
対象商品:
22887962

水性の塗料は薄めたり、刷毛を洗うとき、簡単なため使用しています。ただし、外回りは油性塗料の方が耐久性がよさそうです。

2019-08-08
用途:
庭の木製フェンスなどの塗装
対象商品:
22888014

水性塗料であるためシンナーが必要なく、扱いやすい塗料と思います。ただ三度塗りくらいしないと塗装厚が薄く、下地が透けて見える感じがします。しかし塗料の延びが良いうえに乾燥が早いので、あまり苦にならず塗装する事ができます。

2019-06-27
用途:
外構の手入れ
対象商品:
22887786

ほぼ問題なく使用しました。
しかし、もう少し量の多いタイプを購入した方が良かったようです。
規定の平米数で購入しましたが、重ね塗りした際、少し足らないので、薄めてつかいました。