ボールラチェットドライバーのレビュー

平均満足度 4.37 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ボールラチェットドライバー ベッセル
ベッセル
1,498 / 税込 1,648
グリップはボールグリップ形状、ネジに余裕の締め付け、サックへの差込、取り出しがスムーズなテーパー部付き。 36枚ギアのラチェットを搭載、細かな送りで快適作業を実現。早送りもテーパー部をまわすことで、効率よくおこなうことができます。 ショート事故防止の軸カバーは、ドライバー軸と同じ外径のため端子台作業に便利です。 軸はビット材を使用、全身焼入。 刃先が摩耗したり欠けたりした場合などボール部を引き抜くだけで、新しい替軸と交換が容易です。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-10-13
用途:
整備

ラチェットリングの場所が悪いのか使用時に必ずと言って良い程ラチェット機能が利かなくなる。確実にロック出来る方法にするか、回転方向と同じ方向にロックする等の改善が必要、何の為のラチェット機能なのか買った意味が無い、S社の同機能付きを使用しているが比べるとはるかに劣る。

2人が参考にしています
2021-11-08
用途:
設備のメンテナンス
対象商品:
23700854

以前から欲しかったラチェット付きドライバ-です
試しに使ってみようと購入してみました

2021-09-25
用途:
設備の増し締め等
対象商品:
23700854

機器の修理等大き目なネジを外す時に楽ですね
大変助かります

2021-01-12
用途:
ネジ締め、外し
対象商品:
23700845

人生初のラチェットドライバー。まず狭い場所でも作業がしやすくなった、キツイ体勢から手を伸ばした状態でもラチェットを回せば締まってくれるので助かる。切り替えも、最初は難しいかもしれないが慣れれば片手ででき、作業中に切り替わることもなかった。まだ現場では使ってないためこれからに期待。

2019-10-13
用途:
ビス締め時

ラチェット式を初めて使用しましたが、もう感動ものです!
作業スピードが倍以上になり、手の疲労も少なくなりました。
普通のベッセルのドライバーと同じ形状なところも手の違和感がなくて良いです。
素晴らしい!!

2019-03-14
用途:
ドライバー使用作業一般
対象商品:
23700845

数あるドライバーの中でも、このボール(ひょうたん?)グリップが最もトルクを掛け易く、普段使っている物は殆どこのタイプ。
でもベッセルがご本家とは知らなかったので、まがい物も多数ある。
その中でこのボールラチェットドライバーはご本家製でとても安心。
電ドラボールも欲しいが、桁違いにお高いので、暫くはこれを使ってみるつもり。
良い物に出会えた。

2019-11-22
用途:
車のメンテナンス等
対象商品:
23700845

こちらの商品も有名メーカーですので間違いなく良い商品です。

株式会社越川建設 様2019-04-08
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
23700854

機械のメンテナンス等に使用しています。
ラチェット機能が便利です。
サイズ違いを購入考慮中です。

2018-10-15
用途:
ネジ回しに
対象商品:
23700845

ラチェットタイプなので固めのネジでも楽々回せます。快適です。

2018-01-18
用途:
日常的な修理業務など
対象商品:
23700845

手の大きさに言及しておられるレビューを読ませていただきました。私の手は親指の先から小指の先まで20cmで、最近の若い方に比べ小さめかもしれませんが、握りはちょうど良い感じです。
ただラチェットの切り替えレバーは、慣れていないせいもあり、グローブをはめていると全く操作できません。そのつど素手でやっておりますので、多少もどかしい感じがします。
事務所にある共用のプラスドライバーとは比べものになりません。

2018-01-24
用途:
便利です
対象商品:
23700845

簡単な作業であれば簡単に操作できます。ただ、耐久性はどうかわかりません。

2017-02-27
用途:
盤内作業
対象商品:
23700854

仕事柄、端子台の増締め作業が多く、「ネジをなめない」を大前提でドライバー選びをしてきた。
一時期、軸カバー付きのNo.225ベッセルを使っていたが細軸で軸カバーということが気になり購入。
今までのベッセルの製品とは違い頭に食い込む感じがあり磁気が無くなっても
問題ないんじゃないかと思うほどネジ頭にジャストフィット。
まだ使い出して日が浅いけど、この調子で良い感じに使えたら
もうドライバー選びをしなても良くなるかも?

1人が参考にしています
2017-04-14
用途:
機械のメンテナンス等
対象商品:
23700854

握り心地はよく、ネジ回し等はラチェット機構が働きとても使い易い商品です。別売り替軸と交換でドライバー自体の長さや軸先の大きさを変更できる点もいいです。ただラチェットの切り替え部の手掛かりが小さく回しづらく、ラチェット回転方向を視認しにくいです。また替軸のかわりに短ビットを差してスタビータイプと使用できないという大変惜しい商品です。
改良点は、ラチェット部を回す場合、固定するための赤い部分が小さいため、ラチェット部が回し難い。もう少し、赤い部分の握りを長くして欲しい。

2017-05-11
用途:
メンテナンス時
対象商品:
23700845

待ってました!!いつもの包み込む握り方で作業がいける!ベッセル感謝!

2017-05-29
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
23700845

ラチェット付きが作業早いため、ベツセルのメタルラインラチェットとメタルラインスタビーラチェットを御社から購入しましたが、使用感があまり良くないことと通常使用のビットと整合性がなくいつの間にか使わなくなりましたが、これは現在毎日使用しています。

2017-05-02
用途:
愛車のDIYに使用
対象商品:
23700845

元々、他社のラチェットドライバーは持っていたが、信頼のベッセルからの新商品との事で購入

2016-08-03
用途:
一般作業
対象商品:
23700845

ラチェットの1ノッチごとの回転は重くはないがしっとりした感じ。これは多分最初の回り始めが若干重いからそう感じるのだろう。なのでカラカラ回る軽い回転とは感じない。でも重いとも感じない不思議な感じ。
回転切替レバーは他の人が言っているように、改善の余地がありか。
個人的にはこのレバーの切替操作は重く感じた。指の引っかかりが小さいためそう感じるのだろう。油のついた指では絶対に回せないレベル。ただ逆に出っ張りを大きくしても誤切り替えの要因になりうるので難しい部分ではある。考えられる方法としては軸方向にレバーの面積を増やし滑り止めのギザをつける方法か。後何気に重量があるので連続作業では手にきいてるかもしれないが、重量配分がレバー付近にあるので、これが効いているのか違和感を覚えるものではない。
軸の取り換えは嵌め合いが固い。抜くときに思いっきり引っ張るとスポンッと空気的な音がする。意外と盲点だったのが、付属のビットを取り、手持ちのショートビットなどを付けた際に、早回しのためのつまみが無くなることである。ビットをはめる銀色の軸はつまめるが、油がついた指では滑るので、せめてここをローレット加工にするなどの工夫が必要だろう。自分で液体ゴムやゴムシートなどをまこうにも、前述したように替え軸との嵌め合いが抜く際に負圧になるほどギリギリなので、こうした加工をしても軸を嵌めると同時にこそぎ落とされてしまうと思われるので、やるとしたら、銀色の軸部分をローレット加工するか、やすりで滑り止め加工するなど削る方向が考えられる。
当方手は小さめ(手を開いて親指と小指の先の直線距離約17.5cm)なので、グリップの大きさを心配していたが、問題無くビット部分の滑り止めに指が届く。かといって余裕があるわけではない。親指と小指の距離が後1cm小さいと違和感を覚えるであろうと思われるので、このサイズの手の人は要検討であろう。

3人が参考にしています
2016-07-18
用途:
電工
対象商品:
23700845

信頼のベッセルいつも使用してます。
ラチェット機能が気に入り購入、しかし、使用中に指などが切り替え部分に触れ、
勝手に切り替わる始末。
アイディアは良いのですが、これじゃあ使い物になりません。
軸が交換でき、今までの絶縁よりも細くなってるので、PTU10などの端子台にも使用できるのでこの評価です。
出先で重宝するかと期待しましたが…
今まで通り、充電ドライバーを持ち歩きます。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

株式会社水野メンテ 様2016-06-02
用途:
ネジの緩め、締め付け。
対象商品:
23700854

片手で緩め、締め付けが出来て、使いやすいです。
切換レバーがもう少し出っ張りが有ると切り替えやすいと思います。