モニター付きスコープ SDカード対応のレビュー

平均満足度 4.02 (59件のレビュー)
商品レビューを投稿する
モニター付きスコープ SDカード対応 モノタロウ
2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。 【用途】自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
59件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-07
用途:
洗濯機の乾燥経路などの隙間でホコリ詰まりの確認など

手に持ったときのフィット感は良いが解像度は低めでモニターもあまり見やすくはない。
ファイバーの長さはちょうどよいが、曲げていると天地左右が良くわからなくなるので、先端になにか目印があったほうが良いと思う。
自分は白マジックで書き入れた。

2025-04-24
用途:
養蜂場

画面が良く見える、録画が出来て非常に良い
作業がとっても便利です。

1人が参考にしています
2024-10-31
用途:
トラクタエンジンルーム内に落ちた部品の探索

初めての使用でしたが、目的は達成して、無事に拾い上げることができました。ア-ムが少し硬かったですが、それでも少しずつ変形させていき、見つけることができました。ピックアップ金具は、部品が重くて使えませんでした。

1人が参考にしています
2024-12-30
用途:
天井裏及び狭い部分の内部確認のために使用します。

当然、先端部分にカメラが付いているので、先端部分しか映りません。
ただ、先端でなく、脇を見たい時があります。その際に脇にもカメラが付いていると助かります。 それは無理ですかね。 製品自体は、しっかりしています。

1人が参考にしています
2023-07-28
用途:
排水管の中の点検など目の届かない所の点検
対象商品:
24246355

本体は操作しやすい。画面の明るさも必要十分。ファイバーはやや硬いので、管の中を進めるには予め必要な個所を曲げておく等のコツが必要。ファイバー先端のLEDは明るさ調整ができて良い。唯一難点は、記録した撮影画像をPCで開くと実際の画像を横方向に3倍引き延ばした画像になること(但し、このことはサイトに明記してあるので、分かっていたことではあります)。これを修正するアプリがネット上に見当たらないので、現状そのまま横長の画像を見るしかない。この点を除けば、満足しています。耐久性はこれから使い続けないとわかりませんが、価格を考えるとコスパは良いと思います。

3人が参考にしています
モトダック 様2023-04-29
用途:
バイクのシリンダー内部の点検。
対象商品:
24246355

取り扱いが簡単で使いやすいです。かなり鮮明に見えます。

1人が参考にしています
2022-12-23
用途:
燃料タンク、エンジン内部の確認
対象商品:
24246355

カメラの解像度は十分ですし、LEDライトの明るさも十分です。カメラのフレキシブルが硬すぎてカメラと被写体の内壁を故意に当ててカメラの向きを変えることができません。バイクのタンクのような複雑な形状だと奥まで入れるにはかなり苦労します。まっすぐなパイプの内部を、特に水平方向で維持しながら撮影する人には最高だと思います。

1人が参考にしています
富士鉄工株式会社 様2022-04-03
用途:
高圧圧送管内の摩耗度調査
対象商品:
24246355

直径φ10mmの穴を開けてスコープを差込管内部の摩耗具合を撮影した。
直径10mmの穴開けならば溶接穴埋めも楽。 又内部照明も出来て良いです。

1人が参考にしています
2021-10-20
用途:
農作業機械のメンテナンス
対象商品:
24246355

綺麗に見えて、機能は十分です。ただ仕方ないのかもしれませんがモニターのケーブルがもう少し柔らかいと扱いが良いのですが、真っ直ぐにして使う時にはこれくらい固くないと仕方ないですね。

2人が参考にしています
システムエンジニアサービス株式会社 様2021-05-19
用途:
プリンターの内部の状況確認
対象商品:
24246355

コスパは最高です。カメラの上面に当たる位置に印があるといいなと思いました。

3人が参考にしています
合資会社 武田自動車商会 様2021-01-19
用途:
車両修理に於いて手の入らない箇所の不具合確認などの作業に使用。
対象商品:
24246355

今回ホンダのV6エンジンのオイル漏れの修理に使用。リフトアップして下部よりの目視でもなかなかオイル漏れ特定箇所が分からなかったが、このスコープの利用で確認出来た。先端に調整式LED照明も付いているので非常に便利。今後も利用して行きたい。

3人が参考にしています
有限会社大日広告 様2020-05-27
用途:
柱内の検査
対象商品:
24246355

モニターはやや画像が荒いが提出用なのに使うには十分です。

2021-08-24
用途:
充電池で使用しています。
対象商品:
24246355

天井裏の電気配線の点検に使用しました。
天井にダウンライトの穴しか無かったので、このスコープを使用しました。
モニターからカメラまでは金属製のフレキシブルパイプで自立させることが出来るので天井裏を見るのにはとても使い勝手が良かったです。
しかしアールの小さなパイプ内部を見るには不向きだと思いす。
モニターとカメラ部は取り外し可能なので、胃カメラのような柔軟性のある樹脂製チューブ付のカメラが別売りででも入手できると良いと思います。
液晶モニターは色が薄く少し見辛いですが使い物にはなりました。
満充電の1900mAhの単三型ニッケル水素充電池で照明輝度を一番明るくしての連続使用で約4時間30分使用できました。
内蔵や専用の充電池だと交換用の充電池が販売終了になると本体に異常が無くても使えなくなるので、単三型の汎用充電池が使えるのは有難いです。

2人が参考にしています
2019-10-02
用途:
社務所の天井裏にスズメバチがミツバチの巣に攻撃しているため、駆除のまえの点検に使用した。よく見えて満足。結構使えました。
対象商品:
24246355

金額的にもそれなりによく。センサーライトがついているのがよかった。
ただモニター部分が回転できれば相方とも相談しやすい。

2019-11-22
用途:
機械の点検
対象商品:
24246355

コストのわりに、機能的に満足でき、点検作業には十分です

T's auto 様2020-11-24
用途:
自動車整備
対象商品:
24246355

とてもつかいやすく、コストパフォーマンスが非常に良く信頼できる商品です。

1人が参考にしています
高橋自動車株式会社 様2019-06-28
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
24246355

価格的は満足しています。スコープがもすこし柔軟性が欲しい。

2019-05-11
用途:
エンジンのプラグ穴からピストンの汚れやシリンダーの傷の判定
対象商品:
24246355

モニター付きでこの価格とても便利、確かに電池は消耗が早いけど

ノセ工芸 様2019-02-07
用途:
看板取り付け作業
対象商品:
24246355

看板の中の点検のとき助かりましたが、防水ではないので防水だったらもっと良かったです

S.K.R 様2019-01-30
用途:
FRP塗装作業時
対象商品:
24246355

暗所・細部の塗装状態確認に使用してますが、画質・光源なども良く
低コストなのにクオリティーが高く重宝してます。