モニター付きスコープ SDカード対応のレビュー
- 用途:
- 食品工場で、目の行き届かない箇所の汚れの残渣有無の確認用として使用。
- 対象商品:
- 24246355
常に2台を使用中ですが、以前使用していた物はあるカメラメーカーの物で1台25万円前後していました(カメラ先端が可動式)。今回当該品を購入しましたが、この金額この品質!以前の物と比較してもまったく不自由なしです。
今後はこのスコープに切り替えて行きます。
- 用途:
- 機械の点検修理
- 対象商品:
- 24246355
明るさの調整が出来て、画面も見やすくて良かった。但し、操作釦が多い分、それぞれの機能を分かりやすく表示してあればもっと良いかと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- インテーク内に落とした部品回収時のモニターとして
- 対象商品:
- 24246355
スロットルバルブを清掃している際に、誤って歯ブラシをインテーク内に落としてしまい、その回収用に使用しました。直接黙視が出来ない状況の中、クリアに状況を把握でき、あわせて購入したハンドピッカーで1時間後に無事回収出来ました。大変助かりました。その他にカーボンDボックス内の傷探索用にも使ってもらっています。
- 用途:
- 弱電の隠蔽配線のルート確認
- 対象商品:
- 24246355
他の物を使った事あるが、同じ作りだった。立ち上げ時にモノタロウのロゴが出るのは要らないと思う。あと、電源ボタンを長押しで電源ONなんですが、ちょい押しでもランプが点くのでややこしい。
慣れれば問題ないが、今ひとつ…。
ですが、全体的には問題のないレベルです。これから活躍しそうです。
- 用途:
- 内部点検
- 対象商品:
- 24246355
LEDの点灯方法がわからず不良品と思い返品してしまいました。
1.操作方法の「カメラ照明」を「LEDライト」
2.各部名称の「カーソルボタン」を「カーソル(LED)ボタン」
など、LEDの表示を露出すると解り易い取説になると思います。
この値段でモニタースコープが手に入り満足です。尚、LEDライトは発熱するので熱を嫌う部分には不向きです。
- 用途:
- 機械メンテ時、見難い場所にあるロボット等の型番等を確認する。
- 対象商品:
- 24246355
この価格でこのパフォーマンスは非常にありがたいです。
- 用途:
- 機械内部の状態確認
- 対象商品:
- 24246355
価格以上の写りで満足しています。
ただ、最初、ライトが点かないので不良品かと思いましたが、ボタンをいらっているとカーソルキーで明るさ調整出来るとわかりました。
取説に記載すべきです!!!わからずに使用して暗くて映らない等のレビューがあるのではないでしょうか?
貴重なご意見ありがとうございます。
取説の操作方法のカメラ照明部分にカーソルボタンで明るさ調節できる旨を記載させて頂いております。
宜しくお願い致します。
- 用途:
- 機器などの状態確認
- 対象商品:
- 24246355
今まで直接目視確認が出来なかった場所を見るためにカメラを使っていて、カメラも入れられない場所はあきらめていました。確認出来ないよりはマシかなとモノタロウの内視鏡をダメ元で購入し使用してみた処、予想以上の映り具合でハッキリと状態確認が出来ました。価格的にあまり期待はしていなかったけど、これだけ鮮明に見る事が出来れば自分の作業上では十分満足の出来る商品です。スコープの蛇腹の固さも、モニタリングしながら作業する時に固定しなくても保持出来て使い易いと思います。良い買い物が出来て満足しています。
- 用途:
- 天井裏配線探し
車の中に積みっぱなしが悪かったのか 二回目から電源がなかなか入らなくなり、5回目に使ったときには完全に電源が入らなくなりました。
車に積んだままにするなら もう少し高価な商品を選択した方が良いです。
電源が入る時は使いやすくて良かったです。
- 用途:
- エンジンルームのチェックに
- 対象商品:
- 24246355
エンジン裏など普段のぞき込めない場所を確認するために購入.
しかし,全く役に立ちません.
解像度はまあよいのですが,取り出したデータフォーマットが最低です.
PCで再生すると 720x240 になるなどアスペクト比情報が書き込まれていないため,PCで確認すると写真・動画とも横長.いちいちアスペクト比を変更する必要があります.本当に画素数960x240ですか?VGA解像度なのになぜ4:3アスペクト比で固定されていないのでしょうか?
よくよく見ると,説明書には,PCで再生するときはソフトでアスペクト比対処せよと書いてありますね.しかしこれはさすがに不親切では.
また,LED照明の光量やムラに問題があり,暗所では画質がめちゃくちゃ荒くなります.動画も写真もブレブレになり全く役に立ちません.
ワイヤも固すぎて期待通りの場所に入りません.
上下反転や左右反転はいらないのでちゃんとした画像回転がほしかったです.
色々悪口を書きましたが,PCでの利用を全く考慮していないこと,暗所で役に立たないことが大問題です.
貴重なご意見有難うございます。
今後の品質改善の参考にさせていただきます。
- 用途:
- シリンダ挿入時の内部確認
- 対象商品:
- 24246355
・画像が青味がかっているためWB調整が必要。
(色合いを気にしない場合は不要)
・フレキシブルスコープが想像以上に固く「慣れ」を要します。
・LEDがもう少し明るいとよい
ともあれ、この金額で視界が増えるのは何物にも代えがたいメリット。
- 用途:
- 下水配管の汚れを検査
- 対象商品:
- 24246355
本体も軽く、画面は2.4インチですがカラーでくっきり写ります。
フレキシブルケーブルが堅いのが少し難点です。
- 用途:
- 車両のエンジン/エアコン内部の点検メンテナンス
- 対象商品:
- 24246355
予想していたより、解像度も良かったと思う。
フレキシブルケーブルが硬いので、少し使いづらいかな。
点検用としては、充分使えると思います。
- 用途:
- 機器取付時
- 対象商品:
- 24246355
機器取付時に壁内の下地確認の為に購入しました。
その他、狭いところの確認等で使用。
フレキシブル部分がちょっと硬めなので、もう少し融通の利くように
柔らかめが良いと思います。
画質は照度は私の使用では問題なく役目を果たしてくれます。
とても重宝しています。
もっと早くに購入しておけばよかったと思っています。
- 用途:
- メンテナンス他
- 対象商品:
- 24246355
今までに大小何個もの
点検鏡を買ったけど
全部使わなくなった。
でも、コレは手も入らない
隙間に入って画像を残せる。
デンタルミラーのように
口の中も見えた。
画像は荒いけど
高いけど買ってよかった。
でも、付属のケースは良くない。
ケーブル付けたまま収納できるように
して欲しかった。