スイッチ付きタップ 電源タップ ランプレススイッチ 4個口のレビュー

平均満足度 4.71 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スイッチ付きタップ 電源タップ ランプレススイッチ 4個口 ELPA
独立スイッチで使用しない機器の無駄な待機電力をカット。さらにランプレス独立スイッチで省エネ性能を追求。ランプ無しでも「入」「切」が判別しやすいデザインカラースイッチ採用。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-01
用途:
作業道具の電源用

電子工作時のはんだごてやマイコンボードへの電源供給として。スイッチがあると使いやすくなる。

2025-08-04
用途:
机周りの電源確保

今まではスイッチ部にLEDがついている物を使用していましたが、チカチカしたり消えたりしていたので、スイッチのみの物に買い換えました。手探りでスイッチを探すような用途が無く、常にUSB充電器等をさしてスイッチをオンで使っているので、自分の用途にはバッチリ合いました。電源を取るコードも柔らかく取り回しがしやすいです。

2025-10-14
用途:
PC用に

スイッチで電源を管理したくて買いました。
個々に電気のON OFFが色で区別できるので光らなくても充分です。

高畠としひこ合同会社 様2024-02-13
用途:
電源確保
対象商品:
24259217

お客様からSW付OAタップを使用を依頼されています。一番安価で使いやすく重宝しています。

2021-03-16
用途:
寝室で使用
対象商品:
24259217

ランプが付いているもの、いないもの、TPOで使い分けています。今回のランプレスは
寝室で使用していますので、寝ているときなど、明かりを気にしないですみます。

2020-11-20
用途:
新しく購入したファンヒーターの電源確保。
対象商品:
24259217

1メートルは少し長かったですが、個別のスイッチがとても便利で安全です。

2019-03-30
用途:
延長配線に・・・
対象商品:
24259217

ONで点灯が目障りだったので、これに替えてみました。ON側には山型が入っているし、ONするとOFF側にオレンジシールが見えます。細かく考えてますねぇ!固定できるように、裏側にはネジが入るスリットが設定されてます。コスパ、高いです!

1人が参考にしています