アーマフレックス Fシリーズのレビュー

平均満足度 3.71 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アーマフレックス Fシリーズ アーマフレックス
アーマフレックス
449 / 税込 494
難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。 【用途】結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
桜井紙器製作所 様2020-10-24
用途:
車のピラーバーに装着
対象商品:
24680206

取り付け部分にもよりますが
金属物を車内に取り付けると、車検に通らない事があるので
金属バーに取り付けました。
メーカーオプションよりかなりお安く購入でき喜んでいます
サイズも豊富で、ジャストフィットです
残念なこととして2Mを半分に折ってしまっているので、
折り曲げ部分が凹んでしまっているので、ちょっと格好が悪いですね
時間が経てば治るものか?
保管・発送方法が残念だったので 満足度やや不満 です
こちらが無ければ、満足 としたと思います。
ドーナツ型・バームクーヘン型にしてもらえるとイイと思うのですが・・・

3人が参考にしています
2019-07-22
用途:
競技車両のロールバーパッドとして
対象商品:
24680206

競技車両のロールバーには難燃性のパッドが必要。ロールバーパッドとして売っているものは高価なので、こちらを使用した。難燃であり、特に問題ない。とりあえず2m分購入したが、2mの長い箱に入ってくるとは思わなかった。ロール状にして小さな箱に梱包して欲しい。

1人が参考にしています
2018-12-30
用途:
配管保温
対象商品:
24680154

柔軟性があり、とてもつかいやすかったです。
また、購入します。

3人が参考にしています
2018-09-12
用途:
冷媒配管の断熱
対象商品:
24680102

従来他社製品を使用していましたが,初めて導入してみました.差異は感じず,問題なく使用できています.

1人が参考にしています
2019-11-25
用途:
クルマのメンテナンス
対象商品:
24680102

クルマのエアコン配管の断熱に使用するつもりで購入しました。

1人が参考にしています
2018-02-04
用途:
パイプの保護
対象商品:
24680337

届いたときから表面に引っ掻いた傷がありました。サイズなどの記号がプリントされていますので、美観はよくありません。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

歩犬舎 様2017-06-08
用途:
保護カバーとして使っています。
対象商品:
24680188

曲げパイプにもはめ易く、使いやすくて大変便利です。