チューブカッター パイプ用のレビュー
- 用途:
- PVC管切断
- 対象商品:
- 24423078
社内使用のため購入したため通常品はどの様なものか分からず判断しきれないが切断場所に刃を当てて回転したところ3mmほどズレた。
大口径ならまだしも切断したのは呼び径16と細いにも関わらず3mmは酷い気がした。
やはりレビューにあるズレが起きてしまったのは残念だが本職で使用する物では無かったのが唯一の救い。
- 用途:
- メタルラックのパイプ切断
メタルラックのパイプを4本切断するために購入しました。4本だけなのでなるべく安値でと思い購入しましたが1本さえ切断できない。自分のやり方が問題なのかと1時間以上試みて手にマメが出来たのみ。困った挙句、他メーカーのものを使ってみたら一発で切断出来ました。
自分のようにたった数本だけを切断するという方でも安さを選ぶより数百円出して他のものを選んだ方がいいです…。
問い合わせましたが一年の期間があろうとも返品にかかる送料は全額自分が負担しなくてはならず返送料は商品代と大差ないためゴミ箱行きになりました。無駄な買い物をしました…。。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 配管の切断
- 対象商品:
- 24423078
ガタが酷く螺旋に切れてしまします。
全く使い物になりません
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございませんでした。品質改善に努めてまいります。
- 用途:
- パイプ棚のDIY
- 対象商品:
- 24423087
注文から納品までは、とてもスムーズで申し分ない。
しかし、回転ハンドルの後部に付いているキャップ(黒)のプラスチック材質がバージン材ではなくリサイクル材を用いており、固定爪の応力で爪の底部が2箇所割れており触れるだけで外れた。
また本体がアルミダイカストで出来ているが不純物が多い様で柔らかい。その為、ネジの締め付けトルクが非常に弱くなっており、繰り返し作業で緩んで来そうである。(セムスM3ネジのアルミ標準トルクで締め付けるとダイカスト側を舐めそうだったので増し締めはしなかった)
また、カッター部はガタが割と大きく綺麗にカットする為には剪断深さを小さめにするので作業性が悪い。
最後に機構設計者の立場から見て、この商品は値段相応の品質以下と判断する。
- 用途:
- 軽量単管のカットに
- 対象商品:
- 24423087
ホームセンターで購入した軽量単管のカットに使用しました。チューブカッターの使用ははじめてでしたが、切れ込みがラセン状になることなくパカッときれいにカットできました。簡単な説明書がついていればもっと良かったですがお手頃価格で機能は十分だったので満足です。
- 用途:
- エアコン取り付け工事
- 対象商品:
- 24423078
一度も現場では使用してない(モノタロウブランド分)銅管がらせん状になる
その後に注文したものを使用している
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
- 24423078
パイプ2本目で切断できなくなりました。仕方なく他社製を使用して対処しましたが、刃の耐久力がおかしいと思います。不良品でしょうか。
この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いです。
初期不良の商品に関しましては、返品・交換をさせて頂きます。
お手数ではございますが、何卒よろしくお願い致します。
- 用途:
- アルミパイプのカットに使用。
- 対象商品:
- 24423078
アルミパイプを切断するために購入して、10個ほど切断したが
切断自体には問題なかった。
最初の切り込みをケガキ線に沿って注意しながらパイプを1周させ、その後1~2周ごとに刃を絞り込んでいけばよい。
但し、ステンレスなどの硬い金属パイプは簡単には行かないように思う。
- 用途:
- ロードバイクのコラムカット
- 対象商品:
- 24423078
こんなに安いので使えれば御の字と思って買いましたので、何度か使う分には十分使えます。
他の方も仰るように刃にはガタがあるので、
真っ直ぐ切るのは確かに難しいでしょうが値段相応と考えれば十分かと。
自分も少し波打ちしましたがベルトサンダーで整えたので問題なしです。
- 用途:
- ステンレス、銅パイプのカット
パイプカッターを使用したのはこの商品が初めてなので他とは比較出来ませんが、なんの問題もなく使用できてます。
安かったのでよかったです。
- 用途:
- エアコン配管
- 対象商品:
- 24423078
刃のガタが大きく、刃が切断部材に食い込むまで左右にズレる為、切断箇所が汚くキズだらけになり、正確な位置では切断出来ない。ハンドルを回し、刃を部材に強く当てると垂直に当たらない為、切断面は斜めになり、垂直に切断出来ない。すべて取付けられている刃のガタ(遊び)の多さが原因なので、そこを改善すれば更に良い製品になるのではないか?バリ取りも材質を変更すれば便利に利用できそう。