チューブカッター パイプ用のレビュー
- 用途:
- イレクターパイプのカットに
- 対象商品:
- 24423078
軽バンの車内に横棒を取り付けるのに使用。現物合わせでカットするために初めて使ってみたが、焦らず少しづつケガいていけば初心者でも問題なくキレイに仕上げられます。刃がどれくらい持つのか分かりませんが、満足です。
- 用途:
- 塩ビ管の切断に使用
- 対象商品:
- 24423078
塩ビ管の切断に使用しましたが、問題なく切ることができました。
刃に少しあそびがあるので(ガチガチにすると支障があるためあえてあるのだと思いますが)ミリ単位での切断は難しいのかと感じました。最初はあまり負荷をかけず軽く回して目印を確認しながら切断していくといいのかなといった感じです。
この値段であれば満足です。
- 用途:
- 普通に切れる
- 対象商品:
- 24423087
ホームセンターだとかなり高いのでこちらのPBを購入。
結果的にいいかいものになりました。
少しお金出してでも、不測の事態に備えてカットできる幅が広いものを個人的にはお勧めします。
- 用途:
- アルコール濃縮のため
- 対象商品:
- 24423078
アルコール蒸留装置に使うパイプカットのために購入。造りがしっかりしており、パイプのバリ取りまでちゃんと付いてました。本体にしっかり重みがあるのでパイプカットがし易くよかったです。
- 用途:
- DIYで大活躍
自宅の庭に単管パイプを使った小屋を作りました。余った部分を切り取るのに大活躍しました。また、太い物から細い物まで簡単に切ることが出来ました。
- 用途:
- 塩ビ、ステンのパイプカット
- 対象商品:
- 24423087
ステンもちゃんとカットできました。価格も競合より1000円くら安いのでありがたいです。塩ビだと大丈夫なんですがステンは初めは慎重にやらないと0.5mmほど振れます。
ツマミ部分が想像以上にスムーズで簡単に径に合わせることができてよいです。
小さい不満点ですが、刃が完全にしまえると良かったと思います。
ですが切断時の切り粉が僅かなのでこれだけで星5です。
- 用途:
- ハンガーパイプカット用
- 対象商品:
- 24423087
32φのステンレス巻きスチールパイプのカットに使用しましたが、問題無く使用できました。値段も安価なので満足です
- 用途:
- エアコン工事時
- 対象商品:
- 24423078
価格に魅力で購入しました
切ってみたところ問題なく切れ後のフレア加工もきれいに出来ました
他のチューブカッターに比べて2つあるローラーの切り欠き部分が若干浅い様な
気がしますが特に問題ありませんこれから耐久性も見たいと思います。
- 用途:
- コツをつかめば
- 対象商品:
- 24423087
ステン巻のφ32㎜ 1.2厚のパイプをカットしてみたが ふつうに奇麗に切断できた
ただし 若干だが回し始めだけ注意しないとややズレる 緑色の他メーカーのモノと比べるとガイドローラーに遊びが大きい…個体差か? 少し力が要るが かなり強めに締めこんでから回すとうまくいく
試し切りしてからが良いかと思う
- 用途:
- ステンレスパイプの切断
- 対象商品:
- 24423078
金ノコで切ろうと思っていたのですが、この商品の存在を知り試しに購入。太さ25mmのステンレスパイプが簡単に切れてびっくり。金ノコで切るより綺麗に切れるし非常に助かりました。
- 用途:
- DIYで使用しました。@
- 対象商品:
- 24423087
φ25㎜とφ35㎜のスチール製パイプのカットに使用しましたがスムーズにカット出来ました。切り口も綺麗でした。とても良い品物だと思います。
- 用途:
- アルミパイプの切断
- 対象商品:
- 24423078
10mm径、厚さ1mmのアルミパイプをカットしようとしたが、全然切れず役に立たない。手が疲れるだけ。
ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。
- 用途:
- アルミや樹脂のパイプの切断
- 対象商品:
- 24423078
以前から 欲しいと思っていましたが 安価なので 購入してみました。鋸切断にくらべて 切りくずが発生することもなく 端面が直角に切断できるので 大変便利です。アルミの場合 内側に大きなバリが発生するので 面取りに工数がかかるのが問題です。