チューブカッター パイプ用のレビュー

平均満足度 3.94 (260件のレビュー)
商品レビューを投稿する
チューブカッター パイプ用 モノタロウ
モノタロウ
1,198 / 税込 1,318
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
260件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社WEED 様2019-09-30
用途:
パイプフレームの組む
対象商品:
24423078

見た目華奢な感じで最初はそおっと使い始めました。1インチのパイプをカットしましたが、なかなかいい感じに切れました。

2019-09-06
用途:
水道配管工事、空調関連
対象商品:
24423078

価格が安く、予想より良く出来てるのが購入の動機です。

2019-08-06
用途:
ルミナスポールの切断
対象商品:
24423078

ストレスなく、綺麗にきれました。
作りもしっかりしており、価格も手頃で大変気に入ってます

2019-09-04
用途:
パイプカット
対象商品:
24423078

主にVP・ポリエチレンパイプに使用。ベアリング入りなのでハンドルが軽く回っていい感じ。

2024-03-30
用途:
単管パイプの切断
対象商品:
24423087

切り始めが難しい。類似品もそうかもしれませんが、最初に本機をパイプに付き当てて固定するのが難しい。本機の奥にパイプを付き当ててもイマイチ収まりが悪くパイプに対して垂直状態を維持しながら回転刃を当てるのが難しい。アームの幅がもっと広ければ付き当て時にグラつかないのかも。
一周螺旋にならずに回転できれば後は問題なし。ただ、切れ込みが進み回転刃を捻りだすときは、片手で本機本体を抑えてつつもう一方の手でハンドルを捻らなければ、本機とパイプの垂直がずれてしまうので注意。標準の刃で3回単管パイプを切断したが刃こぼれは無い(切断中は556を注油)。
バリ取りは、説明もなくどこの角がバリ取りの刃になっているのか不明。思いつく限りの使い方をしてみたが、バリ取り効果は極小。

3人が参考にしています
竹原製作所 様2024-05-20
用途:
吸水配管
対象商品:
24423087

塩ビを着るのは問題無し。
狭いところは小さいサイズの方が良かったかも。
パイプによりけりかな。
まっすぐにカットできるメリットはパイプカッターならでは。
内側のバリ取りにはリーマーが欲しい。

1人が参考にしています
2019-06-06
用途:
メンテナンス

自転車用市販ハンドルの長さ調節の為に購入しました。パイプカッターでのカットは初めてでしたが、簡単にカット出来ました。今までの労力と時間は何だったのかと思えるほど短時間(数分?)で終えられたので満足してます。

2020-04-23
用途:
単管の切断
対象商品:
24423087

単管に沿って1周回すと切断面が1mmくらいずれてしまいます。精度の問題なのか私の技量の問題なのかわかりかねますが。2個のローラーにパイプを合わせるのもやりにくいんですよね。でも安価で切断自体はできるので文句はないです。

2020-03-26
用途:
車内DIYに大助かり
対象商品:
24423087

塩ビパイプはもちろん、ステンレスパイプも切口も仕上がり良く切れました。
これまで、購入をケチってノコで切ってましたが、作業時間、仕上がり、同寸法のパイプ作成の誤差 全てに満足してます。

1人が参考にしています
株式会社エターナル 様2019-08-09
用途:
水道管工事
対象商品:
24423078

最初やり方がわからず苦労しましたが、慣れればこれあれば十分です
コスパも良しです

2023-08-18
用途:
10mmアルミパイプカット
対象商品:
24423078

切る相手がアルミだから、意外と簡単に、クルクル、締め直して、で切ること出来ました。切断面に酷いバリは出ません。ただ、厚手の鉄管には厳しいかも?柔らかいか、薄いもの用?

2023-03-08
用途:
パイプの切断

バイク整備の際に、カラーやハンドルエンドを少し切りたい時に使っています。以前はサンダーで出来るだけ真っ直ぐに切っていましたが、やはり切断面が違います。薄刃を食い込ませていきますので端面の外周が若干盛り上がります。精度を求めるなら異なる方法で切断したほうがよいでしょう。

1人が参考にしています
2019-05-19
用途:
ステンレス巻パイプにて小部屋をウォークインクローゼットにする作業に使用。
対象商品:
24423078

ステンレスパイプとジョイント金具でクローゼットのハンガー受けを計画してましたが、このカッターのおかげで非常にフレキシブルな造作ができました。 こんなに簡単に綺麗にしかも正確にカットができるのでこれからもパイプをつかったユーティリティをいろいろ計画してみたいです。

マナ ファクトリー 様2019-07-12
用途:
杖の高さ調節
対象商品:
24423078

思ってた以上にパイプに食い込んでぶれずに良く切れて超簡単です。

2019-06-30
用途:
太さ1cmくらいの金属パイプの切断
対象商品:
24423078

パイプを挟んでカッターを回す際、パイプを強く抑えないとパイプのほうが回ってしまいます。
自分はバイスプライヤーでパイプを固定しました。

2019-07-02
用途:
エアコンの配管カット
対象商品:
24423078

エアコンの銅管を問題なくカットできました。安くて良いです。

2019-04-10
用途:
イレクターパイプをカットするのに購入しました。
対象商品:
24423078

パイプをはじめ手で回してましたが、手が痛くなってしまったので、ネジザウルスで、パイプを挟み込んで回すことにしたら、ものすごく楽ちんで、カットできました。初めからこうすればよかった!

2019-02-07
用途:
鉄パイプの切断
対象商品:
24423078

非常に安価なため少し不安に思いながら注文しましたが。直径12~19mm、厚さ1mmのステンレスパイプを切断していますが、全く問題なく使えています。
次回購入する機会があっても同じものを購入します。

1人が参考にしています
I'sBB 様2019-03-02
用途:
イノアック 二層管のカットに
対象商品:
24423078

イノアック社の呼び径13の二層管をカットするのに使ったが、切れないことはないが、円盤の半径がもうちょっとだけ広ければもう少しきれいに切れるのに・・・という感じ。
最後はちょっと引きちぎったり、一部残ってしまうので、一般のカッターナイフ等で最後切り離すことになります。
それでも施工はきちんとできたので、まずまず使えます。

2023-03-14
用途:
ステンレスパイプのカット
対象商品:
24423087

他の方と同様に、刃のガタがある為に綺麗に1周させるのが中々難しいです。更に切れ味はかなり酷いです。肉厚1.2のステンパイプも初回は1時間弱、2回目に至っては2時間経っても切れません。安いからといって飛びついて後悔してます。