チューブカッター ミニのレビュー

平均満足度 3.90 (86件のレビュー)
商品レビューを投稿する
チューブカッター ミニ モノタロウ
モノタロウ
599 / 税込 659
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。 【用途】切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)
86件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-05-23
用途:
小径銅管の切断
対象商品:
24423096

径が大きくなると螺旋状に切れるので使えない感じです。

村上建設事務所 様2019-07-19
用途:
給油配管布設作業時
対象商品:
24423096

一般器具メーカーのチューブカッターと全く変わりなく使用しています。

2018-09-21
用途:
ゴルフクラブのシャフトカッター用
対象商品:
24423096

スチールシャフトをカットしました。
全く問題無く切れました。
カーボンもささくれ無く切れそう。
コストパフォーマンスもいい。

2019-05-01
用途:
DIY
対象商品:
24423096

φ22mmのステンレスパイプの切断に使用。扱いやすく、綺麗に切断でき良い品でした。

2019-04-19
用途:
パイプの切断
対象商品:
24423096

パイプはプラスチックで簡単に切断します。もっと固いものを切断したいです。

2019-05-15
用途:
アルミ管・精密鋼管の狭い範囲での切断作業
対象商品:
24423096

アルミ管は簡単に切れるけど、精密鋼管は刃が食い込み難くく、時間がかかった。もっと食い込む様になると精密鋼管も切れると思います。

2019-07-14
用途:
ステンレスパイプ 外径3mm肉厚0.5
対象商品:
24423096

表面に浅く傷はつくが、更に深く傷をつけたくても、ハンドルが固定されて回せないので切断できなかった。

シャルマン西大島 様2018-06-10
用途:
銅配管作業
対象商品:
24423096

使いやすいし、価格品質共に十分満足をする製品です。

iMetal工房 様2018-05-12
用途:
銅管の切断
対象商品:
24423096

大型のパイプカッターは2種類持っているのだけれど、小径のパイプには扱いにくさを感じていて、注文しました。当然ながらコンパクトで作業性も良く、快適です。

2018-12-05
用途:
小径アルミパイプの切断
対象商品:
24423096

外形5mmのアルミパイプを短い長さに容易に切断できる。
金切りノコだと、このアルミパイプ切断はやりにくい。
1個持っていれば、工作には超便利に使えそうだ。

2018-05-08
用途:
アルミパイプの切断
対象商品:
24423096

小さくて安いのであまり期待していませんでしたが、
15mmパイ、1mm厚のパイプを10本以上切りましたが、刃は大丈夫です。
まだまだ切れそうです。

2018-11-02
用途:
エアコンの冷媒配管の切断
対象商品:
24423096

問題なく使用できた
小さいので、トルクがかかりにくく、何回も回さないといけないかも
素人道具で使うには問題ないと思う

2018-07-17
用途:
エアコンペアコイル切断
対象商品:
24423096

小回りが利くカッターを探して購入しましたが、カッターの切れ味が不満です。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

西村 様2017-04-23
用途:
冷凍回路修理
対象商品:
24423096

軽くてコストパフォーマンスもよく十分に使用できます。あとは、耐久性がどの程度か今後に期待です。

2018-09-13
用途:
エアコン配管
対象商品:
24423096

狭い場所での作業に便利かなと思い購入したが切れ味が悪すぎて使い物にならない。
作業しづらい場所ではさっさと切れてくれたほうが有難いのに何度も何度もまわさないと切断できなかった。
レビューでは切れ味に満足してる方も居られるので製品自体にバラツキがあるのではないかと思われる。

2018-07-18
用途:
塩ビパイプの切断
対象商品:
24423096

使い古した中古のような商品が届いたので
まだ未使用ですがレビューしました。
パイプを切った破片がいたるところに付着しており、
本体には無数の傷や汚れがありました。
刃自体は掛けなどありませんので使用には問題ないかもしれませんが
がっかりしました。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
尚、モノタロウブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

竹本ガス設備 様2017-03-10
用途:
給湯器設置
対象商品:
24423096

問題無く使用できました。あとは耐久性ですが安いので悪くなったらまた購入します

ライフアップテクニカル 様2018-08-04
用途:
狭所での銅管の切断 他
対象商品:
24423096

さすが441円 通常3回、回せば切れる処10回以上回さないと切れませんでした

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2017-10-24
用途:
アルミパイプのカット
対象商品:
24423096

6㎜のアルミパイプをカットするのに購入しました。切り口は多少汚くなりますが、ヤスリで削れば問題ありません。何と言ってもコンパクトなので、道具箱の収納に場所を取らず重宝してます。

2018-02-17
用途:
給湯用銅管切断
対象商品:
24423096

個体差があるのかも知れませんが、刃の取り付けに遊びがありすぎて、らせん状に切れてしまうので仕事には使えませんでした。

2人が参考にしています