石頭ハンマーのレビュー

平均満足度 4.11 (45件のレビュー)
商品レビューを投稿する
石頭ハンマー モノタロウ
モノタロウ
899 / 税込 989
硬く粘りがある焼入れヘッド。 【用途】石割り、はつり作業などの石工作業全般
45件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-10
用途:
鉱物採集、コンクリや岩の斫り
対象商品:
29884015

「瑠璃の宝石」観て鉱物割ったり家でコンクリ斫りに使ってます。
・重い分扱いやすい。大きくて重いので持ち運びは大変です。
・小物を割ったり斫るなら柄の中ほど持てばよいので調整が利きます。
・柄は末広がりに太くスッポ抜けにくくなってます。
・グリップ手袋とJIS保護メガネをして使っています。
・およそ寸法 重さ1.58kg, 全長362mm, 有効長(頭の中心ー握った手薬指中指の間)285mm, 重心点先端から47mm(頭の根元)、頭115mm両平の面取り口30X32mm。
・力あまり使わずにコントロールして振れるのでいい感じの設計だと思います。
・柄の止め方は分からず耐久性は分からないですがプロ用なのでそれなりと思います。

2024-05-09
用途:
変則的に割れた ブロックの成型に
対象商品:
29884015

長時間使用には向きませんが、やっぱり 重量があるので 作業が楽。
その他、金属モノの変形修正に。何気に便利

2024-01-15
用途:
ショックドライバー叩きに
対象商品:
29884006

固く締まったネジやナットを緩めるショックドライバー(アタックドライバー)の尻を叩くために購入。柄を持った時の重量感やバランス感に問題なし。コスパ良く目的を遂げられて満足です。

1人が参考にしています
2023-11-15
用途:
石垣の解体の際に石に付着したモルタルを除去するため
対象商品:
29884006

重さも柄の質感もよい。ただ柄の長さがやや短くそこが不満。もう数センチ長ければ満点。
それでもコストパフォーマンスは高く買ってよかったと思える品である。

2024-01-19
用途:
廃棄物の粉砕等
対象商品:
29884015

低価格だが、ある程度の柄の長さもあり重量を生かした叩き作業に有効

2024-01-04
用途:
ピンの打ち込み
対象商品:
29884006

重さも丁度いい 
強度、耐久性能も問題なし
安価nanogapうれしい

2023-07-18
用途:
アンカー打ち込みやハツリ
対象商品:
29884006

程よい重量感と握り具合
鉄部の強度も有り
良い商品です

オオクラ 様2023-04-16
用途:
タイヤ交換時のタイヤ外し ハンマリング作業
対象商品:
29884006

ズッシリと重く、威力のある打撃を加えることができます。価格もリーズナブルです。

2023-02-16
用途:
刻印
対象商品:
29884015

頭が1kg以上のハンマーを探しており、この商品を購入しました。
重さがちょうど良く綺麗に刻印が打てました。

北総軽貨 様2022-12-10
用途:
特殊ナットをゆるめるため
対象商品:
29884006

ホンダスーパーカブのステムナットをゆるめるため、貫通ドライバーを使ってたたきました。
ハンマが重いためゆっくりした動作でも衝撃が大きいため、間違えて手を打つ心配も少なく安全に作業できました。

2022-11-24
用途:
建設業に使用
対象商品:
29884006

年のせいか、ハンマー1.1kが重く感じたので、
0.9kを買ってみました。
柄の部分は普通に持ちやすいかと。
私はいつも柄の最後にテーピングして
握り易いよう工夫して使ってます。

2022-08-08
用途:
セメントのハツリ作業
対象商品:
29884015

重量が適度に重いため十分な打撃力が得られました。木製の柄が折れないかが心配ですが、もう少し使い込んでからレビュー予定です。

2020-12-26
用途:
インパクトドライバー使用時
対象商品:
29884006

手動で叩いて使用するインパクトドライバー使っています。
重量もちょうど良く、重宝しています。

1人が参考にしています
谷吉 一弥 様2021-03-30
用途:
フロントフォークオーバーホール
対象商品:
29884015

ショックドライバーにちょうどいい重さで安価で助かりました。
モノタロウブランドにはコストを落とすとき大変重宝しますね。

2021-01-25
用途:
バイク整備
対象商品:
29884015

何ら問題のない良い商品。しかも市場より大幅に安く買わせていただきました。今後もよろしくお願いいたします。

2020-11-28
用途:
ピザ窯レンガのハツリ用。足場の組み立て。
対象商品:
29884006

使いやすい重さ。ヘッドもハンドルも文句無し。ライトユースだけどね。

2020-08-31
用途:
庭の模様替え
対象商品:
29884015

大きな石をモルタルで固めた花壇を解体するのに購入しました。ハンマーに重量があるので軽く叩くだけで(一部タガネも使用しましたが)簡単に解体できました。この花壇の解体が終わるとウチでは用途が無いのですがこの値段なので躊躇なく買うことができました。

2021-01-24
用途:
庭の養生
対象商品:
29884015

庭に埋まっていた大きめの岩を砕くのに使いました。ヘッドと木柄の取り付けが若干ゆがんでいたのですが、使えました。

2020-11-20
用途:
機械修理
対象商品:
29884015

1kg程度のハンマーが欲しかったのでよかったです。

ニューステージ株式会社 様2020-10-30
用途:
コンクリートと石の接着部分の剥離
対象商品:
29884006

頭の重さはちょうどよかった。グリップがもう少し太いほうがいいかな。