温湿度計 デジタルタイプのレビュー

平均満足度 4.16 (45件のレビュー)
商品レビューを投稿する
温湿度計 デジタルタイプ モノタロウ
大きな画面で温度と湿度が確認できます。時刻表示もありアラームセットも可能です。イラストで快適マークを三段階で表示します。卓上と壁掛けでの使用が可能です。 【用途】部屋の温度と湿度の測定に。
45件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-12-22
用途:
事務所の湿度管理
対象商品:
24898807

湿度計がほしかったのですが、温度計、時計もついて、このお値段は十分に満足です。

大阪センコー運輸株式会社 様2019-02-15
用途:
倉庫内温湿度管理
対象商品:
24898807

文字が大きく見やすい。以前使用しているものと同じように使用できる

近畿医薬品製造株式会社 様2018-05-21
用途:
工場内の温湿度管理
対象商品:
24898807

3台購入したのですが、内1台が壊れていました。すぐに交換してもらったのですが、3台で1台故障というと、何となく不信感が生まれます。検品をしっかり行って下さい。2台は大丈夫でした。

MonotaROからの回答

この度は大変、申し訳ございませんでした。
検品体制を強化し今後このようなことのないよう努力いたします。今後ともよろしくお願いいたします。

2017-07-07
用途:
室内の温度、湿度確認用
対象商品:
24898807

熱中症対策として、室温、湿度を管理するために購入しました。
暑いので毎日大変ですが、管理する方としては、これがあると助かります。
表示が大きくて、見やすい。

森川電気管理事務所 様2017-07-07
用途:
点検時の気温と湿度の確認用
対象商品:
24898807

点検記録に温度と湿度を記載するので、小さい物を使っていたが良く忘れるため(笑)表示の大きな物を購入。表示も大きくて見やすいし、これだけ大きいと忘れなくなると思いたい。

2017-09-02
用途:
作業場の温度測定
対象商品:
24898807

塗装作業時の硬化剤選定に温度を見ています。表示が大きくパッと見て判るので助かります。

2017-07-12
用途:
部屋の湿度管理
対象商品:
24898807

場所によって、体感温度が変わると思い、導入しました。湿度による体感を意識できるようになりました。

湯沢機械 様2017-08-07
用途:
室温測定に
対象商品:
24898807

コンパクトだがデジタル表示が大きく見やすい。
時刻表示もあり、値段も手頃。
卓上、壁掛け、どちらでもOK。
いい商品だと思います。

合同会社SRTK 様2018-10-07
用途:
温度チェック
対象商品:
24898807

車内用に購入したのですが、ちょっと大きすぎました。リセットボタンが出っぱりすぎですね。

2017-08-28
用途:
部屋の計測
対象商品:
24898807

液晶が大きくて、見やすい。
エアコンの温度設定の目安にしています。

2017-07-11
用途:
職場の温湿管理
対象商品:
24898807

MAX/MINボタンが押しても反応がなく、新しいものと交換してもらいました。
とても迅速な対応でした。
交換品は問題なく使えております。

株式会社吉井精工 様2017-07-10
用途:
工場内の温度管理
対象商品:
24898807

デザインが気に入った。表示もすっきりしていてとても見やすい

リシューズ 様2017-05-09
用途:
室内用
対象商品:
24898807

お値段の割には、見やすく使いやすいです。2台買って1台は自宅用、もう1台は車に設置しました。ありがとうございました

2019-06-08
用途:
夏の工場作業環境把握のため
対象商品:
24898807

2つ同時に購入
この2つの機差が温度0.5℃、湿度が1%くらいでなかなか良くできてると思います
(絶対値の正しさは不明)
買う前から分かってはいたけど表示レイアウトがイマイチなのが残念

2017-09-28
用途:
環境温湿度の測定
対象商品:
24898807

現在の角度であると確認しづらいので、角度が可変であるとよいです。

2017-07-17
用途:
UPS室、電気室の温湿度管理で2台使用
対象商品:
24898807

温湿度計測等の機能には十分満足しています。
しかし、MAX・MINの表示時間が短すぎて
データの記録時に困ります。また、操作ボタンは
もう少し凸があると操作性が改善すると思います。

2018-07-31
用途:
仕事場の温度管理
対象商品:
24898807

熱中症対策と、仕事で使う素材のための湿度管理も兼ねて購入しました。
温度、湿度は大きめの文字で見やすく、満足しています。
時計表示は小さいですが、温湿度の管理が目的なので気にしていません。
強いて言えば、時計表示の左側に現れる「Z」の表示が意味不明です。
取説には説明が見当たらず、使い方が分からずでスッキリしません(^^;

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

こちらの「Z」のマークですが、アラーム機能の一つです。

・アラーム「鈴のマーク」のみ →通常アラーム
・アラーム「鈴のマーク」+「Zのマーク」 →アラーム音のリズムが徐々に早くなる

Set Almのボタンで各設定が出来ます。

今後の取り扱い説明書に反映させていただく予定です。
ご指摘ありがとうございました。

2017-02-10
用途:
現在の室温、湿度の確認、美術的インテリアとして使用。
対象商品:
24898807

商品の性能、価格、デザインなど満足できる商品。欲を言えば、位場所での視認性、例えば 築港式バックライト点灯ボタン等の機能が有れば、更に良い製品だと思う。

2016-11-24
用途:
木工工場の湿度、室温
対象商品:
24898807

木を扱うので、湿度を気にしている。見やすくて良かったので追加して購入した

1人が参考にしています
ユーイング製作所 様2017-12-24
用途:
常時
対象商品:
24898807

普通に使えてます。見やすくて良いです。また買い増ししたいと思います。