スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ)のレビュー

平均満足度 4.87 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ) 日立産機システム
日立産機システム
95,980 / 税込 105,578
圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-12-19
用途:
装置試運転

取引業者よりも納期が早く価格も安価であったためこちらで購入しました。
予定通りに出荷・納入され助かりました。

株式会社THREE'STECHNO 様2024-07-31
用途:
ゴルフクラブ製作
対象商品:
24890382

ゴルフクラブ製作時鉄粉や、ごみ、ヘッド清掃用に使用しています。1回の使用時間に耐えられる容量に満足しています。

有限会社 エレクトロンライフ 様2024-01-31
用途:
空気調整弁の開閉に使用。
対象商品:
24890355

かつての日立ベビコンのイメージが払拭されました。コンプレッサー稼働時の音が実に静かで素晴らしい。大変満足しています。

1人が参考にしています
2023-02-07
用途:
エア式のコインパーキング機械
対象商品:
24890355

はじめに発注する型番を間違えてしまったのですが、キャンセルにも応じていただき注文しなおした商品も速やかに発送していただきました。
商品もきちんと動作しております。
また、よろしくお願いします。

1人が参考にしています
倉本杓子工場 様2022-10-27
用途:
自動焼印機のエアー供給
対象商品:
24890355

日立のベビコンは、もっと大きいサイズの物を既に使用しております。これにとても満足していたので迷わずこの製品にしました。小さなシリンダーを動作させるだけなのでエアー供給は、全く問題ありません。ただ、馬力の差で動き出したから止まるまでに時間の差があるのかな。でも静かなのでそばに置いていますが、問題ありません。耐久性は、問題ないと思っています。

エム・エイチ・システム株式会社 様2022-12-29
用途:
エアバランサーに接続
対象商品:
24890425

価格が手ごろで、オイルフリーのため水抜き作業の回数が減りメンテナンスの時間節約ができてお客様は大変喜ばれています。

2021-03-17
用途:
産業機械につないでいます
対象商品:
24890398

湿気や気温等の使用する環境がかなり過酷なのですが、しっかり稼働してくれています。

2020-09-27
用途:
ホコリ除去
対象商品:
24890407

2人で作業している工場でエアーガンでのホコリ除去に使う為に購入しました。これまでのものより馬力が小さいので1.5馬力の上のクラスのと迷いましたがこれで十分でした。エアーチャックも問題なく使えました。コンパクトで音も小さめで評判通り作りも良いです。業務用としては安く買えて良かったです。

2020-09-01
用途:
分析装置のパージ
対象商品:
24890355

既定圧力に2~3分で到達します.騒音にかかわるストレスは感じませんでした.購入して間もないため,使用しながら,性能を確認します.

2020-03-05
用途:
装置の稼働用
対象商品:
24890416

モノタロウさんのお値段はかなりお安くてお買い得だったと思います。

2人が参考にしています
株式会社アクアプロデュース 様2019-03-07
用途:
水処理設備のメンテナンス
対象商品:
24890373

思ったより納期が早く取替作業も問題なく施工出来ました

1人が参考にしています
2018-11-06
用途:
メンテナンス作業
対象商品:
24890407

低音、省エネ、メンテナンスフリーで優良品。
改善点は得に無いです。

1人が参考にしています
2017-10-19
用途:
研磨機
対象商品:
24890425

以前使っていたコンプレッサーが壊れて急遽購入しました。思っていたより音が静かでサイズも丁度よく場所も取らないので良かったです。

1人が参考にしています
2017-06-30
用途:
塗装作業
対象商品:
24890398

以前使用していたコンプレッサーオイルは頻繁にオイルの点検・入れ替え等
面倒で、音もうるさかったけど、
この商品はメンテも簡単で静音なので良い買い物をしました。

1人が参考にしています
2016-11-09
用途:
二輪車の軽整備
対象商品:
24890398

耳障りでなく凄く静かです、出張修理でも問題なしです

1人が参考にしています