DEMING Anti-Punk Deluxe 耐貫通パンク用タイヤのレビュー

平均満足度 4.49 (39件のレビュー)
商品レビューを投稿する
DEMING Anti-Punk Deluxe 耐貫通パンク用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)
SHINKO(シンコータイヤ)
1,698 / 税込 1,868
ゴムの厚みを増したガードゾーンを採用。異物による貫通パンクから守ります。
39件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-02
用途:
自転車のタイヤ交換
対象商品:
24904075

価格が安いタイヤに比べて、タイヤが分厚くて丈夫そうです。

2025-10-08
用途:
新聞配達の為のチャリ
対象商品:
24904075

過去のコメントした方もいらっしゃいましたが、今回、後輪に使用しましたが、ゴツゴツとショックがあり不快感で乗り続ける事を止めました。交換先の自転車店云く外部からは膨らみ等異常は確認出来ない事から、内部の補強部の貼り合わせが原因ではないかという事です。タイヤを別製品、チューブは同時に購入した物で対応しました。ペダルは軽いし、交換前とは乗り心地は凄く良くなりました。タイヤの耐用年数増強の為の策が乗り心地には裏目になりましたネ。

3人が参考にしています
2024-07-12
用途:
2022年4月に購入、2024年7月に交換
対象商品:
24904075

使い終えたレビューです。
2022年4月に購入しこれを書いている2024年7月に交換しました。
往復9.5kmほどの通勤で自転車を使っていますが
着けてから外す迄の延べ4000kmをノーパンク、サイドのひび割れもなしで乗り切ってくれました。
摩耗し緩衝材部分が一部露出し始めたため退役してもらうことにしました。
とてもいいタイヤです。

3人が参考にしています
2023-10-14
用途:
母の自転車用
対象商品:
24904075

電動自転車で重い上に、リアカゴ一杯に野菜を積んで走るので、これくらいのタイヤが必要です。見て触って強そうです。

1人が参考にしています
2023-08-29
用途:
本当にパンクしない
対象商品:
24904084

肉厚の耐パンク・チューブと合わせて使用しています.交換後2年以上になりますが,パンクしていません.オススメです.

2021-11-24
用途:
通勤通学等、信頼性が大事な自転車に
対象商品:
24904075

リピーターです。このタイヤは厚みがあるため長く使うことができ、かつ同社のパワフルチューブと組み合わせて、空気圧の管理さえすればパンクの確率がとても下がります(子供の明らかなミス以外にパンクをした記憶がありません)。子供の通学自転車、自身の通勤用の自転車など、コストよりも信頼性を重視する自転車に取り付けています。

2人が参考にしています
2022-01-10
用途:
愛車のメンテナンス
対象商品:
24904075

コスパが良く満足しています。特に電動アシスト自転車に良いです。
ただ、再度購入しようと思いましたが特別送料がかかるようになってしまい?
残念です。

3人が参考にしています
ひまわりハウス 様2020-12-13
用途:
自分用通勤車転車後輪に
対象商品:
24904075

付けておりましたタイヤも同じ物でしたので、安心して付け替えられました。毎日往復合わせて、20キロ走って2年強での交換になりました。その間ノーパンクでした。トレッドが無くなるまで、使い切っての交換です。

3人が参考にしています
2021-11-10
用途:
修理
対象商品:
24904075

パンクしにくいです。乗り心地も良いのでおすすめです。

2020-11-02
用途:
電動自転車のタイヤ交換時
対象商品:
24904075

電動の自転車のタイヤが、すり減っていたため、購入しました。価格が、非常に安かったですが、しっかりしており、電動自転車の重みにも十分対応できそうでした。発送時の梱包もしっかりしていました。

2020-07-13
用途:
自転車メテナンス時
対象商品:
24904075

通常のタイヤと同じで組み付けやすいです。
今のところ問題なく使用できておりますが
やはり値段的には少したかいですね・・・

2019-08-30
用途:
子供の自転車に
対象商品:
24904075

26インチの自転車に 純正は通常タイヤでしたが5年経過でパンク修理時に薄くすり減っていることに気づき少しでも丈夫なものにと思いました
チューブも0.9mmではなく1.2mm圧に 10年くらい持つと理想でしょうか

1人が参考にしています
2019-03-21
用途:
自転車のタイヤ交換
対象商品:
24904084

さすが耐貫通パンク用で、シッカリと腰の有るようなたいやです。交換は普通にできますのでチューブとセットで交換しましたので皆さんにもセット交換をお勧めします。

1人が参考にしています
2024-05-25
用途:
通勤用自転車に
対象商品:
24904075

2回めの購入。体重100kg近いので、いつもタイヤの減りが早くて困ってました。普通のタイヤよりは、まぁ長持ちして、パンクもしにくいみたいです。

2019-09-02
用途:
子供の自転車に
対象商品:
24904075

シティサイクルの標準タイヤが5年で薄くなり 交換を決意
想像以上にしっかりしたタイヤだと思いました 何年使用できるのか楽しみです

2019-02-28
用途:
ママチャリのタイヤ交換
対象商品:
24904075

厚みがあり、溝も普通のタイヤよりも深く、耐久性もありそう。

2018-10-04
用途:
後輪の交換用に
対象商品:
24904075

後輪は作業が面倒なので耐久性がある方が後々良いと思い購入、
結構硬めではありますが、しっかりしているので長持ちしそうです。

2019-06-05
用途:
ノーパンクタイヤの代替
対象商品:
24904084

ノーパンクタイヤの交換が出来ないため、その代替に購入しました。
丈夫そうな感じですが、交換は普通のタイヤと同じように出来ました。
まだ使用し始めて間がないため、耐久性は未知数です。
また改めてレビューします。

2019-04-14
用途:
ママチャリのグレードアップ
対象商品:
24904075

まだ走っていませんがホイールに組み込む際、少しだけ手古摺った印象です(耐パンク用にゴムとは異素材のベルトが内蔵されている為ではないかと思われます)。タイヤ内側にチューブを組み込む際、開きにくい感覚がありました。この商品のセールスポイントである耐パンク性能に関しては大いに期待出来そうです。

1人が参考にしています
2018-10-01
用途:
パンク修理
対象商品:
24904075

素材的には問題がない。ただ磨耗するのが若干早い気がする