ねじパテ 木部用のレビュー

平均満足度 4.43 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ねじパテ 木部用 建築の友
建築の友
529 / 税込 582
木部にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで) ねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(16kg以下) 使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合、目安荷重は16kgf(最大引抜強度80kgf)です。(試験所での検査データ) 施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。 【用途】ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
TIMEKEEPER 様2024-10-17
用途:
木ネジの穴埋め

広がってしまった穴にそのまま充填できるので便利です。乾燥すると痩せるので平らにするには2~3度塗り重ねをする必要があります。強度はまあまああって木ネジを締める際にボロボロとくずれ落ちるようなことはありません。乾燥すれば研磨もできますし着色も可能です。細かいひび割れにも入りやすいのでヒビの補修もできます。ちょっと値段が高いので★マイナス1です。

1人が参考にしています
2022-06-03
用途:
食器棚の丁番のネジ穴に使いました。
対象商品:
17629255

食器棚の丁番が割れてしまったので、丁番の交換を考えていたところ、ネジ穴が駄目になっていることもわかり、こちらのねじパテ 木部用を使用しました。お陰様で、無事に修理することができました。女性の私でも、ネットで調べればたいていのことは解決できます。

2人が参考にしています
2021-02-26
用途:
クローゼット扉の修理
対象商品:
17629255

元の状態に戻せて良かった。強度も結構ありねじもしっかりとまった。

2020-04-30
用途:
古い木ネジの補修
対象商品:
17629255

細いネジ穴も補修できた。強度が強く古い木材母材のほうが負けそう。硬いので2mm未満の木ネジは下穴が必要。粘度が適当で補修パテとしても使える。塗装できるのかな?

2018-07-29
用途:
ねじ穴の復活
対象商品:
17629255

木製ドアの蝶つがいのネジ穴復活用に購入。この製品の場合、蝶つがいを外して穴を埋める必要があったので、今回は、使用を見送り。

1人が参考にしています
2017-09-13
用途:
木製トビラの蝶番補修
対象商品:
17629255

ほぼ完全に固定できました。たいへんまんぞくしています。

2016-09-30
用途:
ねじ穴
対象商品:
17629255

子供が木製ドアを無理矢理開け、ネジが抜けてしまい、ねじ穴がバカになりましたが、これでねじ穴が見事復活しました。