(22000)クラッチのレビュー
- 用途:
- クラッチ摩耗及びスプリング保持部亀裂による破損修理
- 対象商品:
- 25762056
クラッチの摩耗については、低速による滑りで使用した事によるすり減りも有るのかなと思いましたがスプリング保持穴が削られて長穴状態になり最終的には保持部が切れてバネがクラッチ内に外れて巻き込み停止しました、バネ部保持部については耐久性を上げてほしい。
- 用途:
- 除草作業
- 対象商品:
- 25762056
丸山製刈り払い機のメンテナンス中誤ってクラッチばねを伸ばしてしまい、探していた所本製品がとても良く似ていて格安なのでダメもと、と思い購入しました。交換後問題なく使用できてとても満足しています。有難う御座いました。
- 用途:
- 三菱TL261エンジンのクラッチ交換に使用
- 対象商品:
- 25762056
刈払機のクラッチ交換に使用しました。他の方が書かれているようにホンダ以外のメーカーのエンジンにも取付できたとの情報で、商品画像から互換性があるように思われたので購入しました。
取付する際に分かりましたが、三菱純正のものと取付ボルトを通す部分の厚さが異なっており、そのままでは無理でした。急遽ホームセンターで内径8ミリのワッシャーを購入し、厚さを揃えることにより取付ができました。
- 用途:
- 草刈り機のメンテナンス
共立のSRE260に取り付けできました。
メーカーやバネの形状は違いますが、
取り付けサイズがほぼ同一でったので、
加工なしで取り付けでき、作動も特に
問題なかったので、汎用は可能でした。
- 用途:
- 三菱草払機ME27Bメンテ
- 対象商品:
- 25762056
草払い機の歯がエンジンの回転をあげてもあまり回転しないので遠心クラッチの替えを探していて、だめもとで購入しました。 メーカーは違いますがそのまま使用可能でした。 壊れてもここで購入できることがわかったのでちょっと一安心です。
エンジンは三菱TA26でした。
- 用途:
- ホンダ刈払い機が低速でも刃先が回転するので交換した。
- 対象商品:
- 25762056
なかなか手に入らなくてMonotaROの通販店頭でやっと見つけて購入した。不具合品のクラッチはスプリングをかけてある穴が摩耗してシューが常時接触していたが、注文してからすぐに届いてサイズ、取り付け穴もぴったりで始動時の刃先の回転が止まって解決できた。助かった。
- 用途:
- 草刈り機に使用
- 対象商品:
- 25762056
丸山BIG-Mのクラッチ交換に購入しました。交換する前に適合品を調べましたが丸山製作所のクラッチアッセンブリ送料込で3000円ぐらいでした。10年以上前の古い草刈り機なので交換して直ぐ故障してしまう可能性もあり安く代用できる商品はないかと探していましたところコチラの商品を見つけ無事に交換できて活躍しております。
- 用途:
- エンジン式ヘッジトリマの交換部品として
- 対象商品:
- 25762056
中国製ヘッジトリマの修理のため購入しましたが、寸法はピッタリでした。対応メーカ型番でなくクラッチ直径、ボルト間隔の寸法があれば間違いなくこの商品を選ぶと思います。日本製品の型番では選択できないためです。
- 用途:
- 交換作業
- 対象商品:
- 25762056
商品を購入にあたり寸法を知りたかったのですが
注意書きに
(寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。)とありましたのので駄目でもともとで購入しましたがあいませんでした返品不可商品の為諦めます。
後の購入予定の方の為寸法をお知らせします。
外径52㎜取付け穴間32㎜厚み16㎜
素人計測の為多少の誤差があると思います。
自動車部品につきましては車種情報をご確認の上ご購入頂きますようお願い致します。
- 用途:
- 刈払機のメンテナンス
- 対象商品:
- 25762056
新宮のS2615に使おうと購入したのですが残念なことに取り付け穴の径が合いませんでした(これは直径8mm、欲しいのは直径8.5mm)。諦めて別のものを探しています。
この度はご満足いただけず申し訳ありません。
純正部品につきましては、適合商品をご確認の上ご購入いただけますようお願い申し上げます。
- 用途:
- 刈払機
- 対象商品:
- 25762056
刈払機のクラッチは消耗品の割には商品を探しても適当な物が見当たらず
高額です。当方タナカのCB-3400Sを2台使用していますが該当品が無く
丸山BIGMクラッチアッセンプリー(\2700)が使用可とのコメントがありましたが、ホンダのZM3-003(\880)を試しに購入しました。CB-3400Sにも
適合して充分満足しています。
- 用途:
- 草刈機に使用
- 対象商品:
- 25762056
草刈機(タナカ)を使用してるがクラッチが滑るので探していたところ、同機種の使用者のレビューが載っていたので購入を決断、届いた物を取り付けたところピッタシでした。