放射温度計のレビュー

平均満足度 3.91 (75件のレビュー)
商品レビューを投稿する
放射温度計 モノタロウ
モノタロウ
5,298 / 税込 5,828
レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。 【用途】電気設備、機械の温度管理、点検
75件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
MONOCOQ 様2025-11-10
用途:
電熱器具の温度測定

輸入品の電熱ヒーターの温度測定などに使用しています。レーザーで測定個所を明確に指定できるので、いつも同じ場所を測定しやすく助かっています。

1人が参考にしています
大健 様2025-10-18
用途:
自動車各部品の発熱温度測定に使用

自動車部品の冷間時及び使用時の温度測定のために購入しました。操作は簡単で瞬時に測定できます。軽量であり乾電池での使用も良い。ただし誤差はあるが充分である。

2025-02-26
用途:
薪ストーブの温度管理
対象商品:
26077372

コンパクトで見やすくて良い買い物です。使い易そうです。

檜山電気保安管理事務所 様2025-04-11
用途:
電気点検で変圧器の温度測定
対象商品:
26077372

今まで使用していた放射温度計より正確に測定できるので満足しています

1人が参考にしています
有限会社 柴藤自動車 様2024-05-20
用途:
油温の概算値をみるため
対象商品:
26077372

テストを兼ねて複数回使用しましたがこの価格でこれだけの精度があれば十二分です。
スキャンツールの実測値と比較してほぼ一定の差異で測定できています。

1人が参考にしています
TYビルテック株式会社 様2024-04-22
用途:
受変電設備の点検時に使用(変圧器や配線接続部の温度確認)
対象商品:
26077372

持ち運びに便利なサイズであり、実際の測定でも“使いやすい”の一言です。

1人が参考にしています
2024-02-03
用途:
電気設備各部の異常温度確認
対象商品:
26077372

コンパクトで即、無接触で狭いキュービクル内も安全に温度測定が出来重宝
改善要望点
・放射温度計はプラスチック製で保管時のコンパクトな堅牢なケースが欲しい
・電池方式からチャージ方式を望みます。(スマホ方式)

2023-12-04
用途:
エンジンルームの温度測定
対象商品:
26077372

ワンタッチで測温できて、マーカーが明確なので測温場所の間違いがない。オートパワーオフも手間いらずで気に入ってます。

2022-10-25
用途:
主に水産物の温度チェック
対象商品:
26077372

感度が良くて立ち上がりも早くて使いやすいです。
大きさも手になじんで使いやすいです。

1人が参考にしています
有限会社サンモルドサンギョウ 様2024-12-26
用途:
金型温度計測
対象商品:
26077372

誤差が大きすぎて、1年程度でだんだん悪くなります
個体差かと二度購入しましたが同じ事。
安価ですが、使えません

株式会社日本化学研究所 様2023-04-14
用途:
作業用
対象商品:
26077372

リーズナブルだし使いやすくてとてもいいです*重宝してます*

2021-11-03
用途:
電機点検時
対象商品:
26077372

毎回キュービクル点検に使っています。使いやすくて安価。助かります。

2023-07-03
用途:
温度計測時
対象商品:
26077372

すぐ壊れました。1,2回しか使ってません。失敗でした

2人が参考にしています
2021-06-15
用途:
必要に迫られて
対象商品:
26077372

9Vの電池は入手はある程度は出来ますが、単三または四の電池にしてもらた方ががありがたいです。

2人が参考にしています
ぐらすあーとにんじん 様2021-03-17
用途:
ガラスの焼成時の窯の内部温度調べに
対象商品:
26077372

ガラスを焼成するときの温度管理には窯の内部温度を表示するセンサーがついていますが蓋を開けた時のガラスそのものの温度を確かめるには最適です
少々離れたところの温度を調べるにも使っています

2021-01-15
用途:
石窯
対象商品:
26077372

外気温と相殺された表層の温度では無さそうな沸騰したヤカンの温度を試しに測ってみると丁度100度でした、暖炉の薪の温度を測ったところ、579度まで測れたので、いい買い物しました。

1人が参考にしています
2024-05-04
用途:
動かない
対象商品:
26077372

動かない。返品手続きをしました。
よろしくお願いいたします。

国立大学法人東北大学 様2020-11-02
用途:
ハンダ溶融観察
対象商品:
26077372

簡単操作で軽くて便利でした。測温範囲が最大500℃なので、はんだ溶融温度約250℃の観察に使用しました。

1人が参考にしています
2020-12-26
用途:
冷却水の温度管理に使用
対象商品:
26077372

使い始めて1か月たちますが反応も早く全く問題なく使えています。
あとは耐久性があれば五つ星です。

crummy works 様2020-10-21
用途:
溶接前の予熱温度管理に使用
対象商品:
26077372

当方の使用目的には全く不満なく使えてます。
溶接前後の温度管理が必要な時に大変便利です。
温度の精確性を求める方にはやや物足りない感はあるかもしれませんが、、