オイルフィルターレンチ プライヤータイプのレビュー

平均満足度 4.36 (140件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイルフィルターレンチ プライヤータイプ モノタロウ
モノタロウ
1,398 / 税込 1,538
3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。 グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。 【用途】オイルフィルターの取り外しに。
140件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-29
用途:
トラクターメンテナンス
対象商品:
26606448

クボタのトラクターのエンジンオイルフィルター交換に使用しました。フィルターの外径が大きく、ウォーターポンププライヤではうまく回せず困っていましたが、これを使って無事交換できました。

カットプラス まつおか 様2026-02-13
用途:
フィルター交換に

固く固着したフィルターだと、滑って回せない時があります。外すとき専用ですので、フィルターが歪んでもいいので、もう少し滑りにくい突起(フィルターが破れない程度)などが出ていてもいいです。

2026-01-30
用途:
オイルフィルター交換時

我が家は農家で機械がたくさん
あります大小オイルフィルターが
あります交換時とても便利です

2025-11-21
用途:
ミニホイールローダーのオイルエレメント交換
対象商品:
26606448

問題なく使えております。年に一度の使用頻度なので私には十分用が足りていると思います。

2025-09-04
用途:
エレメント交換

下向きエレメントで手が汚れるので使用してます。
磁石タイプでは落下した際にオイルが飛び散るのでこれの方がいいです。

2025-05-19
用途:
オイルフィルター交換

フィルターが固く締まっていて、カップ型のフィルターレンチでは回せない時に重宝します。

1人が参考にしています
SSSG 様2024-11-14
用途:
オイルフィルター脱着
対象商品:
26606432

オイルフィルターをガッチリとつかんで、クイッと回せは脱着が出来ます。

1人が参考にしています
2024-06-03
用途:
車、バイクのオイル交換
対象商品:
26606432

プライヤータイプなのでチェーントングなどと違って任意の位置で掴むことができます。

2024-06-03
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
26606432

ありがとうございました。とても良い取引ができました。また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

2024-05-22
用途:
オイルエレメントの取り外し
対象商品:
26606432

フィルターの交換時レンチプライヤーを使用すると、滑らずに取り外し取り付けが楽になった

2024-02-03
用途:
フリードのオイル交換
対象商品:
26606432

モノタロウブランドで、フィルターに被せて使う「カップ式」を使用していたのですが、かかりが浅く、ナメまくって使えなかったので、プライヤー式を買いなおしました。普通に使えています。初めからこちらにすれば良かった。

2人が参考にしています
アイティー設計サービス 様2024-05-29
用途:
トラクターのエンジンオイルフィルターの交換時
対象商品:
26606432

スペースが狭い場所での交換作業で有ったが対応出来た。

2024-04-22
用途:
クルマのメンテナンス
対象商品:
26606432

オイルエレメントの取り外しに利用。格安であったのが魅力です。

2024-11-28
用途:
自動車関連

いつもは違うタイプのオイルレンチを使っていますがこれもベンリかと思い使ってみます。

伊東産業株式会社 様2023-06-19
用途:
漏水修理+フィルタ交換
対象商品:
26606432

車のフィルタ交換以外に本来の使い方ではないのですが主に漏水修理で交換の錆を落とすために使用
50A~の管も掴めるので見えない裏側の錆も簡単に落とせます

1人が参考にしています
千葉敬愛高校 様2023-07-29
用途:
排水管の開閉に使っています。
対象商品:
26606432

水回りの排水管などの開閉に使っています。手で無理に回すより、これを使った方が安全・確実です。しっかり押さえて回すことで、確実に開閉できます。この値段ですので1つあると便利です。

2023-11-12
用途:
DIYオイル交換
対象商品:
26606432

プライヤータイプで柄が長いので作業スペースが狭いと難儀しそうです。口径が可動域にハマれば他の作業にも流用も出来そうです。持っていて損は無いかなぁ。。

2023-07-07
用途:
舐めてしまったエレメント交換。

エレメントがカップ工具で外すことができなくて舐めてしまったエレメントを交換するために購入しました。結果は外せませんでした。エレメントが潰れるくらい握り回しましたが滑ってしまいます。そして、エレメント本体貫通。という残念な結果でした。結局先人の知恵より、マイナスドライバーをエレメントの一番硬い場所にかけてハンマーで回すと言う方法が最適です。通常交換でしたらカップより手間が省けて良いと思います。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。

2023-06-12
用途:
多目的に使用しています。
対象商品:
26606448

格安で品質が一番です、これからも良い物をご提供ください。

2023-02-01
用途:
オイルフィルターの取り外し
対象商品:
26606432

価格的にオモチャと思いましたが、十分な強度があります。
似た商品で2段階調節がありますが、モノタロウは3段階調節という点も良いと思います。
取り外しのみで使用。装着にはギザ歯なので使わない方が良いでしょう。

2人が参考にしています