スピードコントローラー メーターアウトのレビュー
- 用途:
- 機械のメンテナンスに使用
正規の部品と全く変わりませんでした。
安く買えてありがたいです。
- 用途:
- 機械保守用
破損した他メーカー品からの交換。他の機器にも何度かモノタロウ品に交換しているが特に問題ない。
- 用途:
- 機械の組立時
- 対象商品:
- 27155677
コガネイのTACバルブのスピードコントローラー付が欲しかったのですが無かったので、このスピードコントローラー メーターアウトを2個購入して使用しました。
特に問題無く使用できました。
- 用途:
- シリンダースピードコントロール用
- 対象商品:
- 27155677
シリンダー速度の調整具合、チューブ差込口の具合
長期使っての性能変化等問題ありませんでした
他の同等品と比べて価格が安いので助かります
私は装置の製作等を仕事としていますが制御盤に使う部材、機器等を
どしどし増やしてもらえれば助かります
- 用途:
- エアーシリンダーの動作の調節
- 対象商品:
- 27155686
調節機能は問題ないです。エアー関係のパーツに関して説明があるとよいですね。スイッチなどの動作については解説ヘルプがあるように。
- 用途:
- シリンダーのスピコンに使用
- 対象商品:
- 27155652
今まではSMCの高額なスピコンを使用していたのですが、このコスパが良いモノタロウのスピコンを購入して使用してみました。
今の所は問題無に使用しています。
想定寿命より短かった場合はまたレビューをしたいと思います。
- 用途:
- 機械の保全用部品として
- 対象商品:
- 27155652
内部に凄く沢山油が入っていた、昨今無給油エアーが常識の時にスピコン内部に油が入っているのは考えられない。
また、M5のネジ仕様を購入したがネジ径、長さが国産の他社品と比較して細く、短い その為、メスネジの痛んだ箇所には使用できなかった。
次回は購入しないと思う。
- 用途:
- 真空ポンプの負圧制御用に購入
- 対象商品:
- 27155695
まず取り付けてみて、こりゃ間違ったな・・・と
たぶん、メーターインじゃないと負圧のコントロールは出来ないのではないかと思いました。
ホース接手側から吸えば問題なく制御可能ですが、自分がしたかったのはネジ接手側の制御。
完全に自分のミスです。
でも、値段も安いし勉強代ですね^^;
- 用途:
- エアーシリンダースピコン
- 対象商品:
- 27155652
モノタロウブランドなので、信頼性が不明ですので,精度をあまり必要でない場所、交換しやすい場所に使用しています
予備として,SMCを準備しています
SMCと併用していますので、結果報告します
- 用途:
- シリンダー
- 対象商品:
- 27155686
1分→6φのスピコンを取り付ける時に逆回転しない程度に軽く締め付けただけでねじ部が折れ10本中2本のシリンダーが使えなくなってしまい工場の納期に遅れ大変迷惑しました。どうやっても取れなくなるのでシリンダーは仕方なく廃棄。もっと強度を上げないと問題なのではないでしょうか?
ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の改善検討課題とさせていただきます。
- 用途:
- シリンダーのスピード制御
- 対象商品:
- 27155686
普通です。安くて助かります。
この形状でネジ径の小さいものは全開にしてもある程度絞られてしまうのですが、それはどのメーカーでも一緒ですね。
- 用途:
- 気体流量調整
- 対象商品:
- 27155686
大手ブランドのスピコンを使用していましたが、試しにモノタロウ製に切替えましたが、全く遜色なく性能を発揮しました。コストを考えるとお勧めの商品です。