スピードコントローラー ユニオンストレートタイプのレビュー
2024-09-27
- 用途:
- エアーブラシの空圧調整
エアーブラシ用の物よりも軽量コンパクトで
非常に安価で安定した細かい圧力調整が出来て
大変重宝しております。
差し込みホース径も4mmと6mmがあり
ブラシの種類によって選べるのも良い点で
自分は直接コンプレッサーに繋ぎ
10kgの圧力で使用していますが問題なく
たまにシンナーや塗料も掛かりますが
樹脂部分の溶けもなく大変良い物だと思います。
2018-12-07
- 用途:
- エアーブロー流量調整用
- 対象商品:
- 27156666
Φ4チューブは問題なく取り付けられます。正規の使い方では無いですがエアーブロー流量の調整はできました。価格も安く良い商品と判断します。
1人が参考にしています
2018-09-29
- 用途:
- 空圧機器のアクチュエータ方向制御弁等
- 対象商品:
- 27156684
こちら一方向に逆止弁がついています。調整ハンドルにガタ等もなく滑らかな回転です。全閉から全開まで13回転程です。全開時にハンドルが取れたりしません。
2018-01-19
- 用途:
- エアー吹き出し量調整用に使用
- 対象商品:
- 27156666
注文した翌日に配達されました。
梱包は緩衝材付きの封筒でしたがこの商品には必要十分です
商品は使用用途が一般的ではありませんが、機能としては十分と判断します。
価格も安く良い買い物ができたと思います。
2017-12-10
- 用途:
- エアーシリンダのコントローラ
- 対象商品:
- 27156675
エアーシリンダのコントローラに使用しました。今まで使用の有名メーカー品と比べて何ら遜色ありません。
1人が参考にしています
株式会社スターマイクロ 様2017-07-02
- 用途:
- レンズの検査時にエアー調整様として使用を考えています。
- 対象商品:
- 27156675
今まで他社の製品を使ってしました、他社製品と比べると調整ツマミが少硬い様に思えて回しずらし(微調整をする時にしづらい)と感じました。
今後改善が有る様であれば、使用を再度検討をしたいと思います。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。
株式会社中島製作所 様2017-03-21
- 用途:
- ドアスピード調整
- 対象商品:
- 27156693
通常使っているタイプとは違うが、口径が同じタイプなのと価格が安いため購入しました、問題なく機能しています。また購入したいと思います。
1人が参考にしています