平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所)のレビュー

平均満足度 4.44 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車
協育歯車
559 / 税込 615
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-08-12
用途:
新規機械設計採用
対象商品:
45580893

軸穴径の選択可能であれば用途拡大かと思います。追加工費が掛かります。

2022-08-13
用途:
新規機械設計採用
対象商品:
45580692

8月12日出荷予定の記載。出荷当日夜(PM5時42分)に納期遅れの回答とはあまりにも理不尽。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません

2021-10-12
用途:
個人の趣味の製作
対象商品:
45578084

気に入りました。とても丁寧な製作でした。また、ほかの歯車とのかみ合いもよかった。

2021-02-15
用途:
LBP熱定着器の駆動ギアの補修
対象商品:
45578522

C社製LBPを複数台使用中ですがヘリカルギアと平ギアが一体構造の樹脂製伝達ギアの平ギアのみが歯欠けで故障し廃棄しようとしましたが、本製品を加工して修理してみようと思い購入しました。いざ加工しようとすると流石に金属の為に硬すぎて、手持ちの工具では歯が立たずギブアップし同じ仕様の樹脂製を購入し何とか加工し無事回復できました。もし可能でしたらオプションでもOKですので追加工も受け付けて頂けると私のような素人にはとても有難いと思います。

有限会社ニシジマ印刷 様2021-03-25
用途:
機械部品の代用に使用
対象商品:
16473476

保守メンテナンスが切れ、部品在庫も無くなった名刺カッターの歯車の代用品として使用しました。サイズや規格にぴったりの部品で、スムーズに交換でき、新しい機械を買わずに済みました

2021-02-08
用途:
スポーツのトスマシンの修理 (球出し機)
対象商品:
16473485

トスマシンのモーター軸に付いていた樹脂製ギアが破損し、御社で見つけたときはホッとしました。 サイズもピッタリでまったく問題ありません。

2020-12-21
用途:
コーヒー豆焙煎器のモーター軸に取り付け
対象商品:
16473512

60回転/1分間のモーター軸に取り付け、コーヒー豆の自動焙煎器を作りました。いまだ故障せず動いています。便利ですな。

株式会社ワールドシステムズエンジニアリング 様2019-05-31
用途:
異形軸サイズの変換、および取り付け場所の移動、精度よく満足です。
対象商品:
16473458

6mm,8mmで統一計上品があれば見た目もよくなると思います。

tech^dEV 様2018-06-12
用途:
機構工作
対象商品:
39169952

径14mmで14歯のラック歯車を探していたが、なかったので、製品群のなかで一番今小型の径16mm、14歯のもので代用した。製品の品質は良い。

ワイテック 様2019-11-12
用途:
試作機に使用
対象商品:
45579344

追加工なしに使えるので、すぐ使用できてありがたい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-07-03
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
39169803

機械の部品の代用品として使いました。大変満足しています。

2015-11-29
用途:
ロボット制作
対象商品:
39169925

KHKの製品はよく使わせていただいております。
良い商品です。

有限会社たかはら 様2015-08-31
用途:
発電機の動力伝達
対象商品:
39169776

自作発電機の動力伝達に、プリーと歯車と比較の為に購入しました。
二台作り比べておりますが、プリー伝達の発電機はプリーの肉厚で重厚なつくりが災いし回転が若干遅いので歯車伝達が良いと思っていますが、値段が少々高いのが難点です。

2019-05-07
用途:
機械の試作
対象商品:
39169943

歯面は通常の伝達用途においては十分に研磨されている。負荷が高い状態で正転と逆転を繰り返して使用しているため、繰り返し使用していると歯の摩耗が目に見えてわかるようになった。これは当方の使用環境の問題と考えており、商品自体は値段相当の性能かと思う。

2015-06-18
用途:
ロボットの脚部分の伸縮
対象商品:
16473458

強度があり、タップがあり、至れり尽くせり

2015-08-03
用途:
ミニロボットの製作
対象商品:
39169934

材質が硬く、壊れにくくて長持ちします。

2013-06-04
用途:
趣味でロボット制作に使用
対象商品:
39169925

精度・強度についてはこのサイズの歯車の使用用途で不足を感じることはまずないと思います。非常に良い製品です。

2015-08-03
用途:
ミニロボットの製作
対象商品:
39169812

アームの伸縮部位の減速