コードガード8のレビュー

平均満足度 4.60 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コードガード8 マキタ
マキタ
   
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
えにせる 様2022-04-06
用途:
電気工具の修理
対象商品:
26856822

電動工具の修理時にコードガードが破れたり、欠損していたりするので購入 使用しました問題ありません。手に入りずらいので助かります。

2021-08-07
用途:
電動工具のコード取替え
対象商品:
26856822

リョービの電動手押しカンナに使用しました。

サイズ詳細が分からずいくつか買ってみましたが、
コードガード10は通す穴が10mm。コードガード8は8mmでした。
工具に付く根元のはめ込みのところ(太くなっている部分)はどちらも外径サイズは一緒で22mm程度。厚みが5mmです。



コードガード8はvct2c*0.75mm2用のガードだと思うのですが、サンワの修理用取替コード 2芯12Aタイプではかなりきつくてコードを通すのに一苦労しました。頑張れば通せます。石けん水などで潤滑させるとよいのかもしれません。。

コードガード10はサンワの修理用取替コード 2芯15A(vct2c*1.25mm2のもの)でピッタリです。正確にはわずかに余裕がありするっとコードを通せます。



リョービのカンナ2機種を交換しましたが、どちらもはめ込みのサイズが一回り大きいものの、ゴムなので無理やり押し込んで収めることができました。

エステック株式会社 様2021-05-09
用途:
●マキタ 電動工具の配線の修理に使用
対象商品:
26856822

電動工具で電源コードを本体に巻き付けたりしていると、コードガードが裂けてくる。使用には差し支えないが、見た目が悪いので交換するときに購入。値段が安いので気楽に使える。

朝日南サービス 様2021-03-15
用途:
ブロワの電気コードの修理
対象商品:
26856822

ブロア(無名)の電気コードの保護ガードが経年劣化により破損していたので、サイズ違い覚悟で購入しました。
現物はやはりサイズが異なりましたが、受け部の溝やサイズに合わせゴムを削って調整し装着しました。
材質が良いので、シッカリと電気コードを保護してくれています。

1人が参考にしています
2021-03-22
用途:
HITACHIの丸ノコ修理
対象商品:
26856822

日立の丸ノコを修理した際に使いました。メーカー違いますが、問題なく使用できました。

2020-10-24
用途:
木工トリマーの補修
対象商品:
26856822

トリマーの線の付け根のこのラバーがすっぱり切れており、
コードが傷みそうだったので、試しに購入してみました。
結果ピッタリで、上手く付ける事ができ、大満足です。
他にも同様の電動工具があるので、また使いたい。

2021-05-23
用途:
工具の交換用
対象商品:
26856822

材質も柔らかく、丈夫そうでとてもいいです。安価に交換できてとても満足です。

2020-12-27
用途:
電動工具の長年の使用でゴム部分が劣化した為に補修部品として購入
対象商品:
26856822

コスパ最高です。使用する工具の電線径を要確認のこと。

2020-06-03
用途:
みがき、切削。
対象商品:
26856822

カタログ落ち?三菱エレクトリック?今ある?
年代物のグラインダーの補修用として購入。
サイズもピッタリ。汎用品ですが無事補修完了しました。
ホームセンターには売っていない商品ですので助かりました。

1人が参考にしています
2020-04-21
用途:
電動工具の補修
対象商品:
26856822

純正品なのでマキタの工具にフィットしました。コードガードが数種類ありましたが、内径など詳しいサイズの表示が無く、どれを選べば良いか迷いました。

1人が参考にしています
2021-01-26
用途:
電気ドリルの補修
対象商品:
26856822

せっかく付いている保護管が経年劣化でヒビ割れてしまったので交換しました。
型番の数字は適合電線外径の目安です。

2019-11-15
用途:
電動工具の修繕交換
対象商品:
26856822

マキタだけど日立工機などの他のものにも使えて汎用性がありリピートしています。
やっぱり経年劣化で朽ちていくところだから。

2019-04-18
用途:
古いディスクグラインダーのレストア
対象商品:
26856822

東芝の古いディスクグラインダーのレストアをすることができました。こういった部品の販売が産廃の削減に繋がると思います。

2人が参考にしています
2018-03-07
用途:
他社電動工具に流用
対象商品:
26856822

参考までに、内径9㎜全長108㎜、本体側突起部外径22㎜厚5㎜です。ビニールテープでグルグル補強するより良いです。

8人が参考にしています
2018-04-24
用途:
電動工具の補修
対象商品:
26856822

内径8.4mmくらいでした。個体差があるのかもしれません。10 同様に本体に「EPDM」と材質エンボスがあります。他に、この8には、本体に「18」とエンボス表示があります。ちなみに10には「26」と表示あり。

4人が参考にしています