- 用途:
- 植木剪定時
- 対象商品:
-
26866674
今まで、マキタの300mmの刃の仕様でしたが、350mm仕様に変更しました。バッチリでした。切れ味も良く問題なく使用出来ています。また、刃の買い換え時には、この商品を購入させて頂きます。本当にありがとうございました。
1人が参考にしています
- 用途:
- 庭先の木々の選定
- 対象商品:
-
26865572
少々太い枝も使えてとても良い。女ですが簡単に交換できましたよ。
1人が参考にしています
- 用途:
- 剪定
- 対象商品:
-
26865572
切れなくなった使用中の純正標準タイプからの交換でした。剪定も非常にスムーズで作業が捗りました。
- 用途:
- 萩刈り、ススキの刈り取り
- 対象商品:
-
26865572
簡単に交換できてよく切れて耐久力抜群、お勧めです。定期購入しています。
- 用途:
- 電動バリカンのメンテ
- 対象商品:
-
26865572
電動バリカンの切れ味が落ちたため交換刃をさがしていましたが、販売価格はどの販売店も似たように高価なため購入を躊躇っていました。キャンペーン日で何処よりも安の購入出来て大変満足です。
- 用途:
- 庭木の剪定
- 対象商品:
-
26866674
よく切れます。しっかりしている分少し重いですが,問題ありません。
- 用途:
- 庭木の剪定
- 対象商品:
-
26865572
非常に切れ味が良い。満足です。替え刃の交換も容易です。
- 用途:
- 剪定
- 対象商品:
-
26866674
刃は標準装備品と比較して大変切れ味良い。
価格が高いのが、何とか企業努力で対応できないですか?
耐用時間は、これから使用してですね。
耐用時間が長ければ再度購入と同じ機械使用している方に勧めたいです
- 用途:
- 伐採作業
- 対象商品:
-
26866665
МUH352Dに取付可能でした 予想道理 ヨカ ヨカ ヨカ
- 用途:
- 庭木の剪定に使用します。
- 対象商品:
-
26866665
以前から使用している、トリマーの刃が切れなくなったので交換用として購入しました。今使っているトリマーは軽く使いやすくいい品物と思います。
- 用途:
- 庭の生垣剪定等,選定作業に使用
- 対象商品:
-
26866674
切れ味は最高です。木のヤニが付きにくい加工はされていてその通りです。
- 用途:
- 木の剪定
- 対象商品:
-
26865572
切れ味は良いですが、強く押さえ気味に選定した場合、刃の根本が曲がることがあります。
1人が参考にしています
- 用途:
- 庭の生木の選定で25m程のカナメを主として利用
- 対象商品:
-
26865572
現在のものは刃が丸くなり切れ味が鈍ったので更新をし使っているが40センチ程度が一番使い勝手がいいと自分ではおもっている。
1人が参考にしています
- 用途:
- 植え木の手入れ
- 対象商品:
-
26866665
非常によく切れます。早く替えればよかったです。いい物を手入れをしながら長く使ったほうがいいですね。
- 用途:
- 庭木の剪定
- 対象商品:
-
26871538
簡単に取替が出来、切れ味も満足ですが、切れ味は値段の安い「一般」の製品とは大差が無いように思います。
- 用途:
- 剪定作業
- 対象商品:
-
26866674
充電式トリマーを昨年使用し切れが悪くなったので交換するため購入した。切れ味が復活した。
1人が参考にしています