Oリング 45516MA6006のレビュー

平均満足度 4.91 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Oリング 45516MA6006 ホンダ
ホンダ
209 / 税込 230
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
TY設計 様2024-10-26
用途:
ヤマハセロー225マスターシリンダー窓交換

ヤマハセロー225WEのマスターシリンダーの窓交換に使用、他の方のレビューを見て購入、取付等問題ありません。

2024-04-26
用途:
原付バイクの修理
対象商品:
26901498

純正品番を入力すると該当商品が出てくるので便利です。おまけに月1回の10%引きの日に購入しています。とても満足しています。

2023-09-12
用途:
GB250、ブレーキマスターシリンダーのO/Hにて
対象商品:
26901498

純正部品なので全く問題無し。作業上、気を付けた点としては、オイルレベル窓45515MA6006を打ち込む時に、本Oリングが潰れるまで、しっかりと窓を奥まで打ち込む事だと思います。窓との同時交換で非常にきれいな見た目になり、満足です。せっかくなので、レベル窓の内側に付ける、オイルレベルを外から見やすくするための金具も販売してくれると有難いです。今回、再利用できなかったため、やむなくそれを取り外しました。外から見ると、窓の中は暗闇になってしまいます。それでも、交換する前の曇った窓よりは数段マシなのですが。

2023-09-19
用途:
メンテナンス
対象商品:
26901498

マグナ50に使用。窓が曇って見えなかったのでスッキリ綺麗になりました。窓本体は別売りなので一緒にどうぞ。

1人が参考にしています
2023-06-24
用途:
原付バイクの修理
対象商品:
26901498

古い原付バイクを購入したため、もろもろの整備で必要な消耗品を購入しました。ネジ一本から購入できるので助かります。

2022-03-06
用途:
マスターシリンダー
対象商品:
26901498

純正部品の為、安心して交換することができました。また、マスターシリンダー窓も同時に交換しましたが、オイル漏れもありませんでした。

2人が参考にしています
K factory 様2022-03-21
用途:
マジェスティ125

コマジェのブレーキマスターのオーバーホールに
使用しました。
問題なく付きました。

2021-05-03
用途:
RZ250R(29L)のマスターシリンダの窓に使用
対象商品:
26901498

問題なく使用できた。3日経過して漏れがない。
ヤマハの部品では出てこないので、とても助かった。

1人が参考にしています
2021-07-07
用途:
カワサキ250TRブレーキマスターシリンダーに
対象商品:
26901498

オイルレベルの確認ができなくなり、45515-MA6-006と一緒に交換しました。綺麗になると気持ちがいいです。

2020-05-15
用途:
バイクの整備
対象商品:
26901498

マスターシリンダー用窓の交換用に購入。 特に問題なく使用できました

1人が参考にしています
2020-07-13
用途:
バイクの整備
対象商品:
26901498

ヤマハ横型jog系のマスターシリンダーに使用。ホンダ用であるが、流用可能でした。

2020-05-06
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
26901498

自宅でオートバイの細かな整備部品が注文・入手できるのは有難いです。

2020-04-14
用途:
マグナ250
対象商品:
26901498

マスターシリンダーのOHで使いました。純正品なので安心して使えます

2021-01-20
用途:
メンテナンス時
対象商品:
26901498

ヤマハのバイクに使用しました。
問題なく使用できます。

1人が参考にしています
2020-01-18
用途:
HONDA系ブレーキマスターシリンダーの窓交換
対象商品:
26901498

ディオZXのフロントブレーキマスターシリンダーの窓を交換するために購入。
純正部品なので安心です。

2020-11-12
用途:
オーバーホール
対象商品:
26901498

オーバーホールに使用しました。純正品ですので問題無しです。

2020-05-14
用途:
バイク、マスターシリンダーの覗き窓のパッキンとして使用。
対象商品:
26901498

素人の、自分でも楽々付けれました。
説明書は、なかったですが、問題なく使用できました。

2020-08-15
用途:
レンズ交換時
対象商品:
26901498

純正部品なのでとてもスムーズに交換できました。
良かったです。

2020-09-05
用途:
YAMAHA RZ 250のマスターシリンダーに使用しました。
対象商品:
26901498

ヤマハではマスターシリンダーの窓は部品で無い為ホンダで代用してます。

1人が参考にしています
長久寺 様2019-03-19
用途:
ブレーキマスターシリンダーの窓に使用
対象商品:
26901498

マジェスティ125キャブ使用のブレーキマスターシリンダーの点検窓の轢過によるオイル漏れに交換部品としてしっかり使えました。