マルチアングル L型のレビュー

平均満足度 4.08 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
マルチアングル L型 JAPPY
JAPPY
2,498 / 税込 2,748
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-12-08
用途:
機械のフレーム自作
対象商品:
27028042

柔らかくて変形しやすいので、構造物の支柱としては使用できないが、強度を必要としないフレーム等の自作には最適です。メッキにバリがあるのが少し難点です。錆びにくいので屋外用に最適です。

1人が参考にしています
2022-08-29
用途:
作業
対象商品:
27028103

切ると使うときに問題なかった。硬さ/重量は高いのため、フレームにつかえます。

1人が参考にしています
2018-11-28
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
27028085

コードをまとめて、壁伝いに這わせる用途できれいに仕上がりました。

1人が参考にしています
2018-05-01
用途:
部品棚
対象商品:
27028042

商品自体は、じょうぶでもうしぶんないですが、メッキ処理がもう少きれいだといいと思います。コスパ的には十分です。

2人が参考にしています
2018-03-01
用途:
カバードポーチ 土台固定、高さ調整
対象商品:
27028067

ドブ浸けで2.4mは安いと思う。釘穴の位置が長穴長辺中央に
あるものも欲しいと思いました。

2017-12-08
用途:
棚の作製
対象商品:
27028042

錆にも強そうで棚の作製にはとても良かった。
また機会が有れば注文する。

1人が参考にしています
2017-03-07
用途:
エアコン室外機を壁取付
対象商品:
27028067

商品写真は長穴だけでしたが、実物は長穴と長穴の間に小さい穴が開いているタイプでした。
品番にPがついているのはこのタイプだと思われます。
板厚、強度共満足で長穴はM8のウオールアンカーで固定できました。
亜鉛メッキも完全にメッキされていました

1人が参考にしています
芝浦エンジニアリング株式会社 様2023-04-07
用途:
社内で使用
対象商品:
27028067

表面の溶融亜鉛メッキに異物が多数付着していました。
非常に汚くバリもあり売り物には適さないと思います。

2人が参考にしています
マタガワ工務店 様2017-04-01
用途:
ロッカールーム耐震工事 連結ボルトナット部材として使用
対象商品:
27028146

良い品質の製品でした。納品に少々時間を要したのは残念でしたが、電話対応は丁寧で間に合わしてもらいました。

1人が参考にしています
2020-01-04
用途:
サポート部材
対象商品:
27028146

自分が買ったのは丸穴がΦ4mmでした。ほんとはΦ6mmが欲しかったのですが、初めから下穴が開いてるようなものなので、拡張し易かったです。

2019-04-26
用途:
鉄製のアングルが錆びたのでSUS製に交換した
対象商品:
27028006

長穴になっているので、チョットずらして取付られるので作業し易かった。穴が開いているので、その分軽量化されているので、作業もし易かった。

久田美営農組合 様2018-05-09
用途:
太陽光パネルの架台製作
対象商品:
27028146

発送予定が5/2となっていたが、実際に発送されたのは5/6、入荷は5/812時だった。
これでは連休中に製作する予定だったが、次の休日までできなくなった。
予定通り発送できないときは、事前に連絡がほしい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。