単クランプ Φ13穴付のレビュー

平均満足度 4.15 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
単クランプ Φ13穴付 国元商会
国元商会
   
KSオリジナルクランプ(独自のナット抜け防止構造) 48.6mm 42.7mmの兼用タイプ
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-17
用途:
アンテナの基礎取り付け

ベランダにアンテナ用の単管取り付けのために購入。このタイプは近所で売っていないので助かりました。

2020-08-25
用途:
ネット異種管接続工事
対象商品:
26947768

よかったです。
値段も買いやすく、ナイスです。
早速リピートします。

2020-08-20
用途:
インターロッキングは;がし
対象商品:
26947768

探して見つけたもので、ジャッキの上に乗せるため平らね面が必要医だった、予定通りの使用が出来た。

有限会社maby 様2019-02-22
用途:
重機へのスコップ取付け
対象商品:
26947768

近隣のホームページには売っていなくて、コチラで購入。値段は安いですが、商品は全く問題有馬線。オススメです!

2018-09-28
用途:
スコップの取り付けに
対象商品:
26947768

ピックアップロールバーの上に取り付けてスコップのホルダーとして使っています
できれば手で締め付けられるように蝶ねじを探してましたが,見つからないのでこちらの商品にしましたが,見た目も良くてオフロード感が出ててお薦めだと思います

2020-05-13
用途:
パイプハウスの補強
対象商品:
26947768

商品説明に高耐食溶融めっき鋼板となっています。しかしボルトと軸部分は外観からクロメートかユニクロめっきの様です。屋外で使用した場合、数年でこの部分から錆が発生すると思います。一部でも耐久性が劣る表面処理がある場合、弱い場所から錆が拡がる心配を感じたので、亜鉛塗料でさらに塗装しました。よって、この評価です。

2017-11-29
用途:
単管とパイプサポートの連結
対象商品:
26947768

クランプの穴に、M12のボルトを通し、パイプサポートと連結しました。
ボルトの頭が、単管パイプと干渉することも無く、取り付けできます。
表面仕上もキレイで、便利な商品です。

3人が参考にしています
2018-10-03
用途:
鉄での工作物作製時
対象商品:
26947768

近くのホームセンターにないのでとても助かります。品ぞろえが豊富なのがとてもいいです。品質は問題なく,発送も早くてありがたい。

アミュージアム 様2018-09-12
用途:
屋外でアンテナ固定
対象商品:
26947768

写真ではねじ部分も亜鉛メッキ風に見えますが すぐ錆びてしまう普通のメッキでした 残念ながら没にしました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

株式会社SOU 様2018-07-09
用途:
オスダボ付きに加工してトラス固定用
対象商品:
26947768

ちょうどいい大きさに加工でき大変重宝しています。サイズが色々あるとよいかと思います。

2017-04-29
用途:
単管パイプの固定
対象商品:
26947768

可動部の動きが良い。ネジの動きもスムーズ。
他社のものを使用したことが無いので比較はできませんが、
バリ取もされており、良いと思う。
後は耐久性がどうかは、これから様子見ます。

2018-01-12
用途:
足場用
対象商品:
26947768

近隣のホームセンターには無い商品、剛性がやや不足。

2017-08-12
用途:
単管パイプの接続
対象商品:
26947768

最安値でしたのでこちらの商品を購入しました。メッキが施されて無いようですので塗装してから使用しました。