リピートバンド 耐候タイプのレビュー

平均満足度 3.44 (86件のレビュー)
商品レビューを投稿する
リピートバンド 耐候タイプ モノタロウ
繰り返し使用可能なので経済的です。 【用途】配線の仮止め等に。
86件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
大塚産業株式会社 様2022-04-25
用途:
屋外広告物の仮止め
対象商品:
29975313

リピートバンドなので取り外しが可能。屋外で物を仮止めしたり出来るのが便利です。

ヘアーサロンやまぐち 様2021-12-04
用途:
台車の乗せるカゴの結束
対象商品:
29975347

台車に乗せるモノによって、プラカゴを使うことがあります。
移動時に、荷物がカゴごとずれてしまうので、結束するために使います。
そして、爪で直ぐにバラせるので、とても良いです。

2021-11-21
用途:
電源コード等の結束用
対象商品:
29975322

電材メーカー品に比べて安価ではあるが
使用感は同等である
仮結束が出来て解除して再使用可能
解除の突起はもう少し改良が必要な感
電材メーカー品に比べて、やや強度が低い感じあり

2022-02-17
用途:
車や家のDIY
対象商品:
29975347

回数には限度あるとは思うが、繰り返し使用と言うよりやり直しができてムダなく良いと思う。

2021-11-14
用途:
コード等結束用
対象商品:
29975313

仮結束 片付け用等に使用 複数回使用でき価格も安価なので惜しげなく使用できる

2022-01-04
用途:
バイクのワイヤやケーブルの固定
対象商品:
29975347

大きさは普通のとほとんど変わらずに繰りし使用可能なので重宝します。

2021-10-21
用途:
フレキシブルソーラーパネルの仮止め
対象商品:
29975313

フレキシブルソーラーパネルの仮止めに使いました。安いので経済的です。
リピートタイプとして使う場合、爪が小さいので、外す時にコツがいります。

2021-12-11
用途:
畑の竿類の固定
対象商品:
29975347

締め付けの解除が相当やり難いので、結局は、鋏で切断してしまうので、リピートの役に立たない。

1人が参考にしています
2021-08-07
用途:
防風ネットの仮止め

他の方のレビューにあるようにツメが小さいので外すのが大変。幅の狭い小型ドライバーを使うとなんとか外せます。数多く使う場合でなければ小型な点でお勧めです。他のリピート製品も強く結束した場合は外しにくいですが同様に非常に外し難いですので、リピート用途であれば仮止め等に利用するのが妥当でしょう。

1人が参考にしています
2021-12-14
用途:
農機具のメンテナンス
対象商品:
29975347

配線類を束ねるために購入しましたがね外すときのポッチが小さく使いづらいです。

高田鉄工所 様2021-05-07
用途:
電線結束等
対象商品:
29975347

リピートタイプとして使うにはには外す時にコツがいるので、
頻度の高い場合は検討してください。
ただし 爪が小さいので、たのリピートタイプより余分な出っ張りがなく
通常の結束バンドと同じ大きさになるので、この事は逆に気に入っています。
リピートタイプとして使う頻度の高い場合のリピートタイプとして使うにはには外す時にコツがいるので

2021-06-25
用途:
家庭菜園の、支柱締結、その他生活用品締結用
対象商品:
29975322

初期価格は高くつくが、再使用可の為結局は安価と考えて購入、何時まで使えるかはこれから。

2021-02-27
用途:
ガデニングや休日の庭仕事に適用
対象商品:
29975347

季節による植木や植物の意地保全や庭の手
れに常備品として購入。

2020-07-09
用途:
オフロードバイクの各種パーツ留め
対象商品:
29975322

耐久性が高く、耐候性もあるため、オフ車のパーツ類の脱着に役立ちます。

2020-04-19
用途:
一時的な束ねる必要がある時に便利
対象商品:
29975322

針金や普通のインシュロックを使う状況でもこちらのほうが再利用もできて着脱も簡単
配線を一時的に束ねたり工具の付属品を無くさないよう本体に括り付けたりと細かい面倒事を色々まとめて片付けられて作業ストレスが緩和します。

ケンズオフィス 様2020-07-03
用途:
外部の物を留める作業
対象商品:
29975347

いろいろなものを固定するのにとても便利。
できるだけ長めのものを買っておいたほうが切断しながら使え便利ですね。

2020-04-05
用途:
吊り棚の天板の固定用
対象商品:
29975347

物干しざおの両端を4本のワイヤーで吊って吊り棚を作った時の天板の固定に使用しました。
900mmX600mmの縦ツッパリポール用の網を取り付けましたが、へにゃへにゃだったため、補強用の厚さ20㎜X幅90mmのホワイトウッドの板を端部に穴あけして竿に取り付ける時に固定しました。一枚当たり真ん中も含めて6本X8枚の板。竿自体が弱かったため、アングル30mmもこの締結バンド20本で固定しました。
購入前は本数も長さも多すぎると思いましたが、結局補強の補助として使用すると、やはり心配なので2倍は追加使用してしまいました。100本あってよかったです。
幅が4.8mmと思っていたよりも細かったのですが、使用感としては十分でした。

2019-12-26
用途:
植木の固定に使用
対象商品:
29975338

植木の固定に使用した時に固定し直すとき簡単に外せるので便利です

2019-12-24
用途:
ホームセンターになかったので
対象商品:
29975347

リピートタイはあると便利。
ホームセンターにこの長さは中々見当たらない。

2019-11-17
用途:
サイクルハウスシートの固定
対象商品:
29975322

シートが劣化してきたのでこのバンドをいったん取り外し再利用できます。