Vベルト M形 スタンダードのレビュー
- 用途:
- 農機具に使用します。
- 対象商品:
- 29874267
本体には特殊ベルトが使用されており、メーカーに確認したが販路が複雑でこのベルトを代替えとしました。ゴムベルトの代替えでしたがやはりゴムより硬くやや硬かったが、使用上問題は無かった。
- 用途:
- 洗濯機のベルト交換
以前、電器店から取り寄せたのですが、時間が掛かるため、今回、ネットで探して見つけました。
脱水が全然ならなかったのが、取り替えるとバッチリ脱水出来るので、旦那に効果してもらいました。
- 用途:
- エアコンプレッサー
- 対象商品:
- 29874312
100Vモーター駆動のエアコンプレッサーのベルトが消耗したので購入しました。耐久性は分かりませんが、現在の使用感としては悪くありません。
- 用途:
- 工業用ミシンのベルトとして
- 対象商品:
- 29874355
三ツ星。バンドーともスタンダードのベルトがなくなりレッドのみになり、モノタロウブランドを仕入れてみました
中国製です
ゴムのバリ取りがきれいでなく、5mmx25mm、3x10mmのゴム片が2ヶ所付いたままでした
滑り、伸びは、後日使用してみます
又、サイズが均等でないと、ミシンのブレが出ますので、確認してみます
- 用途:
- 洗濯機の修理
- 対象商品:
- 29874233
値段なりの商品でしたが、直るかどうか分からない状態だったので出来るだけ安いものを購入しました。とりあえず動くようになったので様子を見ます。
- 用途:
- 洗濯機のベルトとして
- 対象商品:
- 29874224
洗濯機のベルトが伸びてしまったので交換用に買い求めました。ノンブランドの中国製で多少軸ブレしているベルトですが、充分使えます。コストパフォーマンスに優れています。
- 用途:
- 卓上フライス
- 対象商品:
- 29874328
サイズはm-31だが、実寸は30インチで使用不可。
ご不便おかけし申し訳ございません。こちらの品番のMは、品名にございます「M型」のMでございます。商品詳細にてインチでのサイズ表記がございますので、どうぞご確認の上、商品のご購入をお願いいたします
- 用途:
- 事務機器等の駆動系使用
- 対象商品:
- 29874242
今まで寄りも価格等が安くて済みましたので、お客様に喜ばれました、音も思ったよりも
大変静かでした。
- 用途:
- 旧車のファンベルト
- 対象商品:
- 29874303
残念ながら長さがでたらめ、M-29なのにサイズは28サイズ71.6mm
サイズが合わなくてまともな商品に買い替え、時間と金の無駄使い!!
返却したし!
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 29874258
今までと同じサイズで注文したがゆるゆりでした。ワンサイズ小さくして使用しました。以前A形では問題無かったのですが・・・。
- 用途:
- 洗濯機の部品交換
- 対象商品:
- 29874224
M19を購入 しかし元の作動には戻らず、M18、6が無いので仕方ないのですか? 取説表記のM18,6ならヒィットするのでは?